结果:找到"激光测距仪",相关内容1000条
- 激光锡球焊工艺在微机电产品中的应用
- 微机电系统(MEMS)是一种集成了微型机械元件和电子元件的系统,具有传感、控制和执行的功能。MEMS产品广泛应用于汽车、医疗、通信、航空航天等领域。由于MEMS产品的结构复杂和尺寸微小,其封装和互连技术对其性能和可靠性有着重要的影响,如图1所示。图1.集成微机电系统传统的回流焊接广泛用于基于助焊剂的植球焊接工艺,用于为微电子封装创建焊料凸块和互连。回流工艺前在金属焊盘上涂覆粘性助焊剂,以便在初始放置后固定锡球。此外,助焊剂还可以去除金属焊盘表面的氧化物层,并在回流过程中促进焊料润湿。图2.传统植球焊接工艺锡球和金属键合焊盘发生化学反应,在键合界面形成连续的金属间化合物(IMC)层。由于IMC...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 激光焊锡膏 发帖人:福英达人 发帖时间:2024-06-07 09:51:00
- 高效测量“芯”搭档|航芯ACM32激光测距仪应用方案
- 随着工业自动化和机器视觉的快速发展,激光测距技术凭借其抗干扰能力强、精度高等优势,在检测、测量和控制等行业领域中得到广泛应用。一、激光测距仪概述激光测距仪是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。激光测距仪分为手持激光测距仪和望远镜式激光测距仪。左|手持激光测距仪右|望远镜式激光测距仪手持激光测距仪测量距离一般在200米内,精度在2mm左右。这是目前使用范围较广的激光测距仪。在功能上除能测量距离外,一般还能计算测量物体的体积。望远镜式激光测距仪测量距离比...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,激光测距,物联网,消费电子 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-03-09 11:13:00
- XL5300TOF测距模块特点及其应用全集成系统级封装模块
- XL5300TOF直接飞行时间(dToF)传感器采用单模块封装设计,集成了单光子雪崩二极管(SPAD)接收阵列以及VCSEL激光发射器。该传感器可对物体进行精确的距离测量而不受物体颜色、反射率和纹理的影响,为市场上的微型ToF传感提供了紧凑的解决方案。利用自主研发的SPAD和独特的ToF采集与处理技术,XL5300TOF可实现最大4米的精确距离测量,快速测距频率可达90Hz。该传感器内置了基于直方图的算法,能够对玻璃罩进行校准并补偿污渍或污染物,从而实现稳定可靠的运行。其采用了亚纳秒光脉冲和特殊的人眼安全控制电路,符合1类人眼安全标准的要求。该传感器通过窄带滤光片和内置的阳光抑制算法将环境光...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 测距模块 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2022-11-23 15:58:00
- 【飞控开发基础教程8】开源编队无人机-I2C(激光测距)
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列I2C(激光测距)图1一、VL53L1X简介VL53L1X属于STMicroelectronics即常说的意法半导体(ST)公司推出的FlightSense™产品系列ToF(Timeofflight)激光测距传感器。VL53L1X是目前市场上最快的微型ToF传感器,精确测距能力达4米,测距频率快至50Hz。它采用微型、可回流焊封装,集成了一个单光子雪崩二极管(SPAD)接收阵列、一个940nm不可见激光1类发射器、物理红外滤波器和光学器件,可在各种环境照明条件下实现最佳测距性能,并提供一系列覆盖窗口选择。由于封装小巧,因此它很容易集成到设备中。与传统的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 I2C (激光测距) 飞控开发 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-19 14:57:00
- MS1005高精度时间测量(TDC)电路,应用于激光测距、激光雷达
- MS1005规格书:MS1005.pdf产品简述MS1005是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比MS1002具有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。MS1005具有双通道、多脉冲的采样能力、高速SPI通讯、多种测量模式,适合于激光雷达和激光测距。主要特点双通道单精度模式60ps单通道双精度模式30ps非校准测量范围3.5ns(0ns)至25μs单精度校准测量范围3.5ns(0ns)至16μs双精度校准测量范围3.5ns(0ns)至4μs20ns最小脉冲间隔,双通道最多可接收20个脉冲4线SPI通信接口工作电压2.5V至3.6V工作温度-40°C至+12...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 激光测距仪 发帖人:XBW0331 发帖时间:2022-07-07 17:17:00
- 易飞扬200G/400G光模块测试仪有哪些功能?
- 为满足用户对200G和400G高速光模块产品敏捷功能测试的需求,易飞扬推出了200G和400G两款光模块测试仪,两款产品都支持50GPAM4和25GNRZ调制技术。是一款功能齐全、操作简便的手持式误码仪,GUI界面友好。可以对误码率、误码计数器、时间、状态、模块的电源、速率的选择和PRBS模式提供清晰的监控。ERT误码测试功能误码率是衡量数据在规定时间内数据传输精确性的指标。在数据传输过程中,传输的一般是逻辑电平‘1’或者逻辑电平‘0’的码元。由于数据传输的信道中可能存在未知的噪声,受信道噪声的影响导致光模块接收的信号出现信息判决错误,把带有逻辑‘0’电平的信息判断成逻辑‘1’的信息,而产生...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块测试仪 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-07-31 14:45:00
- 激光测距传感器原理和应用实例
- 激光测距传感器原理 激光测距传感器:先由激光二极管对准目标发射激光脉冲。经目标反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上。雪崩光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器,因此它能检测极其微弱的光信号。记录并处理从光脉冲发出到返回被接收所经历的时间,即可测定目标距离。 激光传感器必须极其精确地测定传输时间,因为光速太快。 如,光速约为3X10^8m/s,要想使分辨率达到1mm,则测距传感器的电子电路必须能分辨出以下极短的时间: 0.001m/(3X10^8m/s)=3ps 要分辨出3ps的时间,这是对电子技术提出的过高要求,实现...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 测距传感器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-24 14:06:00
- 激光测距摄像头,平面测距,AB点测距方案
- 实现原理:通过激光测距模块得到摄像机到被测物的距离(摄像头可见激光点方便指示作用),然后把摄像机图片拍下,把这些参数回传给上位,这样就可以通过算法把A,B两点的平面距离计算出来,算法是什么?那就要问数学老师了。还可以通过角度计算激光点的A,B的距离。这是另外一种测量方式。可以用于建筑,绘图,安防,摄像机只要是网络摄像机就可以了。我们不仅是做硬件,还有上位机。这仅是其中一个客户放弃了的项目公布出来。把该设备装到高清摄像机上实现把平面的图像实时测量图片上A,B任意两间的实测距离。精度可达MM米级别。可支特上位机定制,手机APP操作。可以用于现代智能建筑。测量钢筋粗度等。
- 所属专栏: 项目外包 标签: 激光测距 平面测距 发帖人:宏景 发帖时间:2019-08-15 12:08:00
- 一键式测量仪的操作方法
- 一键式测量仪实现多个产品同时检测,速度极快,能在几秒内完成几十上百个尺寸的测量,测量效率较传统提升多倍。检测所需的操作:将产品“放到”工作台面上,在覆盖视野的图像中所呈现的范内,“按一键”即可指令设备同时对测量对象轮廓进行光学检测和数据分析。没有人为操作造成的数据差异。小机台,高效率。产品自动搜索定位,跟踪识别位置和方向软件自动摆正,无需人工建立坐标系和反复摆正与对焦,测量人员可随意摆放多个工件,实现多目标、多尺寸自动识别测量。物体不受放置的位置和角度因素限制,测量效率较传统提升多倍。远心成像与智能图像处理软件的完美结合,自动判断尺寸的OK/NG,并将检测数据自动进行保存。客户第一时间对产品...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 一键式测量仪 二次元测量仪 闪测仪 发帖人:中图仪器 发帖时间:2019-06-18 17:54:00
- 嘉立创钢网价格调整通知
- 嘉立创钢网价格调整通知尊敬的客户:因制作钢网的原材料大幅涨价以及人工成本的增加,嘉立创钢网部现决定将部分钢网价格上调5元,具体以下单页面价格为准,因此给您带来的不便,敬请谅解!深圳市嘉立创科技发展有限公司激光钢网事业部2019年5月5日
- 所属专栏: 激光钢网 标签: 激光钢网 发帖人:嘉立创罗工 发帖时间:2019-05-05 17:38:00
返回