结果:找到"物理",相关内容751条
- 两轮车充电桩解决方案:高效保护充电安全
- 随着城市化进程的加快、人们生活水平的提高和节能环保理念的普及,越来越多的人选择了电动车作为代步工具,而两轮电动车的出行半径较短,需要频繁充电,因此在城市中设置两轮车充电桩就非常有必要了。城市中的充电桩不仅能解决两轮车充电难、乱摆放的问题,而且能够更大限度的保证了用户的充电安全,有效降低了充电过程火灾事故的发生。两轮车充电桩解决方案上海航芯的两轮车充电桩解决方案以ACM32F403RET7为主控芯片,该方案包含了电源模块、控制模块、显示模块、通讯模块等。ACM32F403主频高达180MHz,带两路CAN接口,可与BMS通信,读取电池相关信息,带四路高速QSPI接口,实现与NFC模块的高效通信...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MCU BMS 充电桩 电源管理 物联网 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-06-15 11:24:00
- 启明智显分享|3.5、2.8寸串口屏与衣物护理机的结合
- 消费者的穿衣健康意识随着消费的升级比以往已经提升了一个层次,洗护市场需求逐渐扩大,各种洗护产品如雨后春笋般进入人们的生活,其中衣物护理机便是洗护产品系列中的新晋明星。衣物护理机品类虽是家电行业新秀,但未来市场前景广阔。根据奥维云网报告显示,随着人们收入的提高,人均衣着消费支出呈逐年上升的趋势,不同面料衣物的护理需求也相应增加。以往人们人工进行衣物洗护时,都需要经过很多繁杂的步骤,分拣、清洗、烘干、熨烫等,甚至有些高档衣物、特殊衣物需要经过特殊的护理方式进行清洗,因此,这个过程在人力和时间上都需要付出一定的花销,而衣物护理机顺应了当代人们的需求应运而生。当前,衣物护理机的发展仍处于起步阶段,针...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 衣物护理机 智能家居 串口屏 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-05-16 14:44:00
- 物理传感器的概念、种类及应用
- 物理传感器的概念 物理传感器是检测物理量的传感器。它是利用某些物理效应,把被测量的物理量转化成为便于处理的能量形式的信号的装置。其输出的信号和输入的信号有确定的关系。主要的物理传感器有光电式传感器、压电传感器、压阻式传感器、电磁式传感器、热电式传感器、光导纤维传感器等。作为例子,让我们看看比较常用的光电式传感器。这种传感器把光信号转换成为电信号,它直接检测来自物体的辐射信息,也可以转换其他物理量成为光信号。其主要的原理是光电效应:当光照射到物质上的时候,物质上的电效应发生改变,这里的电效应包括电子发射、电导率和电位电流等。显然,能够容易产生这样效应的器件成为光电式传感器的主要部件,比如...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物理传感器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-07-01 15:30:00
- 物联网方案接单
- 本人在深圳工作,身边几个做技术的朋友组织接单。WiFi2/3/4GlorambusRS485物联网阀门类设备巡检(防作弊动态二维码)STM3251单片机ARDUINO绝对认真做好每一个方案本人微信:o1186783040
- 所属专栏: 项目外包 标签: 物联网硬件 APP 云管理系统 发帖人:来了来了 发帖时间:2020-06-03 21:41:00
- LTECat1-物联网时代的新宠
- LTECat1-物联网时代的新宠随着NB-IoT在今年达到5000万的出货量,明年上看1亿,当仁不让地快速崛起之后,一块介于连网高速率(5G和4GLTE)和低速率(2GGPRS和NB-IoT)之间的中速率(包括3G、Cat.1、eMTC(catm))市场正在兴起。LTECat1承担4G物联网连接主力的时机已经开启。其中,Category1作为最低版参数配置的用户终端等级,让业界能够低成本地设计“低配版”的4G终端,一般简称Cat1。因此,发展Cat1网络及相关产业,对于补齐物联网主要场景需求很有意义。与以往移动通信技术不同,4GLTE给所有用户提供的并非完全相同的同质化服务,LTE网络运营商...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 物联网 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-24 17:08:00
- 疑似有同物料两个物料号
- C118254C12248麻烦核实下是否为同物料多个物料号谢谢!
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 物料号 发帖人:噜噜有只猪 发帖时间:2020-01-27 17:18:00
- PCB返单支持查看仿真实物图
- 嘉立创PC下单小助手,仿真实物图功能,增加新的应用场景,返单的时候,支持查看原单的PCB实物图。如下图嘉立创PCB下单助手3.2.0版本下载地址:http://download.sz-jlc.com/jlchelper/release/3.2.0/JLCPcAssit_setup_3.2.0.zip
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 实物图 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2018-11-02 16:02:00
- 无线测试资料-测无线模块
- 先看一下射频功率和接收灵敏度的定义:功率的定义:最大输出功率是指发射机在一个射频周期内供给传输线的平均功率。灵敏度的定义:在规定的测试频率和调制方式下,当接收机误码率小于或者等于规定值时,接收机天线端口的输入信号功率大小。常规的功率测试一般使用功率计或频谱仪,功率计测量的优点是准确,频谱仪是最常用的射频测量仪器,通过调整合适的带宽(RBW、VBW)及触发方式,可以测量各种调整方式的功率。接收灵敏度测试使用信号源。一般信号源要发的数据是我们预设好的,是我们已知的,所以误码率的判决也是接收机里的处理器做判决,一般是接收模块上的单片机将接收的数据和预设的已知的数据做对比,将结果通过串口(网口)发到...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 发帖人:owl1cjy 发帖时间:2018-03-29 09:13:00
- 现实世界有哪些大Bug?【微小说转载,上帝VS科学家】
- 人类一开始思考,上帝就开始忙活了。。。。“妈的!一个叫伽利略的傻B发明了望远镜!旧的恒星天2D贴图不能用了!3D太阳系今晚黄昏前必须上线!米迦勒!木星的贴图画好了吗?!”“还没有!我还在做土星,土星环的模具有问题!内外环缝隙太大装不上去啊!”“那就把环分成几个凑活一下,吃晚饭前一定要把木星的贴图弄上去!注意要贴整齐,千万不要有气泡,不然没法解释为什么我的造物是不完美的。”“小心!!”“哦不!法厄同碎了!完蛋了!我该怎么解释!开普勒说木星和火星间该有一颗行星的!”“就。。。撒一圈在轨道上,说。。。说是小行星群,被土星和木星的潮汐扯碎了。。。”“没办法了。。。就这么干吧。。。”“打起精神来!我的...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 物理 发帖人:立创小编 发帖时间:2017-10-30 11:28:00
- 史上最强物理学科普!!!【完整版,长文,附全球最前沿实验室多图】
- 备注:本文由“中科院物理所”整理采编,由“撕蛋”完成学术文献、原理模型、视频资料、动态展示等信息整理。感谢原作者!“唯有宇宙和人类的愚蠢是永恒的”这是关于物理学的最强科普(完整版)本文素材主要摘录自加来道雄的《Hypersapce》和丘成桐的《TheShapeofInnerSpace》。凭籍本文,回顾一下两百年来的科学史,看看那些代表着人类最高心智的数学家、物理学家们前仆后继探究宇宙本源的奇妙历程,并向他们致以最崇高的敬意!《Hypersapce》和《TheShapeofInnerSpace》这是一部壮丽的物理史诗,这是一串光耀后世的姓名。他们是:牛顿,高斯,黎曼,麦克斯韦尔,爱因斯坦,杨振...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 物理 科普 发帖人:立创小编 发帖时间:2017-09-28 14:12:00
返回