结果:找到"物联网,嵌入式,串口屏,智能厨电,电热饭盒",相关内容1000条
  • 成功案例|智慧屏赋能咖啡机高端便捷双重体验
  • 近年来由于咖啡文化的风靡,很大一部人逐渐形成了买咖啡的消费习惯,对于长期的咖啡消费者来说,每天享用一杯二三十元起步的现磨咖啡所需要的金钱消耗是较大的,因此咖啡机成为了他们既节省成本又能满足咖啡需求的最佳选择。据数据显示,截至2022年10月31日,中国咖啡机整体市场零售额为21.7亿元,是2022年销售增速最快的厨电之一,咖啡机已然成为新高端刚需小家电。咖啡作为现代都市上班族工作时的精神食粮,一直被赋予神圣光环。人们为了追求咖啡口感,常常需要花费时间耐心制作,才能呈现出一杯浓香四溢、口感丝滑的咖啡。启明智显1.54寸全彩智能屏赋能星巴克智慧杯,实现咖啡制作简单化的同时又尽显高端品质。方案介绍...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 咖啡机 ESP32 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-03-06 11:24:00
  • 启明智显2.1寸旋钮屏助力网红电饼铛产品高端化升级
  • 近几年来,各式各样精致小巧的厨房小家电产品出现在许多年轻家庭的厨房中,小家电的销量和热度在飞速提升,不少品类和品牌的小家电甚至是晋升到了网红的层级,再加上现在不少年轻人看到颜值高的、有意思的小厨电,就忍不住想买回来,线上购入厨房小家电来烹饪美食佳肴,并且热衷于在社交平台上分享厨艺成果,无形之中带动着市场需求的增长,电饼铛就是大热厨电产品之一。对于很多烹饪小白说来,使用传统的炒锅很难掌握火候和用料,而使用电饼铛只需要将原料放入其中,然后选择不同的制作模式就可以,即使是厨房小白也可以制作出美味佳肴,因此广受市场欢迎。然而在消费升级大基调不变的背景下,厨电智能高端化依然是一个强力趋势,只有让消费者...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 饼铛 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-01-09 17:28:00
  • 2.4寸串口屏应用于家用包装封口机
  • 由于长时间的放置,食物发生变质后被浪费丢弃的情况屡见不鲜,尤其是在我们的家庭厨房中,没有被及时烹制的食材,其归宿就是垃圾桶。对于食物的储存与保鲜,人们从古至今尝试了不少方法,都试图最大限度地延长食材的新鲜保持期,比如现代社会最普遍的保存方法——冰箱冷藏,这种冷藏保鲜方式虽有一定的延长食材新鲜度的效果,但却依然存在着发霉潮湿、氧化变质、荤素串味等问题,令不少家庭苦恼。随着社会技术的发展,可以延长食品保质期限,避免各种食物放置冰箱发生串味的真空封口机进入大众的视野。包装封口机对食物进行真空包装,真空环境下氧分压低,能够有效抑制好氧微生物的繁殖,从而防止食物变质,锁住食物的原色原味。在经济和科技高...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-01-05 15:24:00
  • 启明智显2.4寸串口屏应用于电热水瓶方案
  • 受国内大多居民喝煮沸后的自来水的生活习惯影响,热水壶市场常年保持着较高的销量,其中新增需求和家庭更新换代是主要的市场需求动力。但热水壶存在结构简单、功能单一等问题,无法满足消费者对水控温的需求,因此在各厂商进行产品升级,采用智能控温、防干烧、超温保护功能于一体的加热装置的升级迭代下,电热水瓶应运而生。对于消费者来说,产品的安全性能和健康品质是他们最为看重的,而对于企业来说,产品的智能化是一场从技术研发到产品升级的革命,电热水瓶要体现智能化不仅是在操作的便捷上,更多的是要解决千万用户饮水的整个过程智能化、精细化,在提高产品安全性的同时,注重水质的提升,只有在此基础上推出的智能产品才能真正打动消...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 通信 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-28 14:18:00
  • 启明智显2.8寸串口屏应用于养生煎药壶方案
  • 在过去谈到养生,人们想到的对象大多是老年人,而现如今“养生”一词不再专属于中老年群体,因为现实生活中我们不难发现越来越多的年轻人开始了养生,并且带动了一阵健康养生热潮,年轻群体早早地开启了“养生之路”。究其原因,在快节奏的工作和生活环境下,年轻人正面临各方面压力,近六成90后认为自己处于亚健康状态,随着健康意识的觉醒,年轻消费者不断迈向养生的探索道路,另一方面受疫情影响,人们越来越重视健康。新冠疫情深深影响着每一个人,当然也影响着年轻人。随着消费群体健康意识的崛起,愿意为健康养生买单的消费者愈发增加,保健、养生、煎药壶市场呈现出较快的增长趋势,展现出广阔的市场发展空间。养生壶是以养生保健为目...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 养生壶 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-16 14:59:00
  • 2.4寸串口屏应用于电热饭盒的解决方案
  • 快节奏的生活与人们逐渐增强的消费水平推动着外卖行业的快速发展,作为对外卖行业做出了不少贡献的上班族来说,以点外卖来解决正餐是他们每天习以为常的事情。但由于近几年健康生活风潮的兴起,人们的健康意识逐渐增强,再加上新闻曝光的外卖卫生问题层出不穷,越来越多的上班族放弃点外卖,选择了自己带饭。然而市场上大部分的饭盒都没有加热功能,对于工作繁忙的员工来说,排队等候公司那数量有限的微波炉设备来加热饭菜,其时间成本是昂贵的,需求推动生产,电热饭盒应运而生。随着行业技术迅速发展,电热饭盒作为小家电市场细分产品之一,备受年轻打工群体的青睐,市场需求持续增长。由于电热饭盒面向的消费群体大部分是年轻的上班族,年轻...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ,,,, 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-14 14:17:00
  • 启明智显3.5寸串口屏打造暖菜板产品市场差异
  • 自古以来厨房便是每个家庭不可缺少的重要组成部分,现如今在年轻消费者带来的消费升级背景下,人们对厨房的认知在不断被刷新,传统厨电产品与消费者需求之间的矛盾日渐凸显,生活方式的变革和厨电科技的进步正在重构厨房烹饪场景,越来越多的新型厨电出现在大众的视野中。暖菜板就是基于人们对于饭菜有最佳进食温度的需求而出现的产品,能够实现饭菜长时间保温,让人们在冬天也能及时吃上热腾腾的美味佳肴。用户需求倒逼着厨电产品的迭代发展,在满足消费者需求之外,各品牌还应重视产品的品质体验,顺应智能化、个性化的市场发展趋势,打造出真正符合消费者品质生活、满足消费者多样化需求的产品,让消费者有更高品质的产品体验。启明智显基于...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 家居 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-09 15:43:00
  • 2.1寸旋钮屏在多功能早餐机上的应用方案
  • 在当今社会快节奏的工作和生活环境下,早餐常常极易被人们忽视或是随意解决,其很大一部分原因在于人们不想花费太多时间在吃早饭这件事上,早餐机的出现有力地缓解了人们吃早饭的客观及心理阻力。早餐机作为近年流行起来的厨房小家电,其火爆正是因为满足了当代人对于饮食的精致且快速的需求,加之集多种功能于一身、占据空间小且操作简单等优势特点,对于厨房新手、不愿意花时间做饭、赶时间的小伙伴来说早餐机无疑是一件厨房“神器”。在家电市场整体下滑的环境里小型创新型厨房小家电脱颖而出,为新兴小家电品牌创造了新的风口。在当前早餐机市场呈现井喷状的情势下,如何洞察消费者新需求,撬动产品细分市场是各厂商亟需思考的问题。企业应...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 通信 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-06 15:44:00
  • 集WIFI、蓝牙连接的2.4寸串口屏智能烤箱应用方案
  • 近年来由于烹饪潮的持续风靡,烹饪行业正展现出强大的市场潜力。中国饮食文化源远流长,烹调技艺各具风韵,其中,煎、烤、炸类美食广受人们的欢迎。酥香松脆的煎烤美食,能够让身体释放出更多的多巴胺,给平凡生活带来慰藉,作为制作此类美食的主要工具,烤箱越发频繁地出现在各家庭的厨房中。目前国内烤箱市场增长迅速,过去三年连续实现了50%以上的年增长率,但其普及率远远不及一些西方国家,因此仍具有广阔的市场空间。在这个快节奏的现代社会,生活琐碎磨灭了人们的耐心,告别繁琐才能让人们体验到烹饪乐趣。操作简单,更加智能化以及辅助提升烹饪水准直击当下消费者对厨电的期待和向往,兼顾品质与健康的生活成为新的消费旋律,但随着...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 烤箱 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-11-29 17:43:00
  • 3.5寸串口屏助力电饭煲智能升级方案
  • 电饭煲作为日常生活中最为刚需的厨电之一,家庭的普及率以及渗透率都很高。疫情期间,在全民下厨的生活方式的推崇下,“电饭煲蛋糕”在互联网中走红,电饭煲线上市场规模不断扩大。随着电饭煲行业的快速发展和人们生活质量与消费水平的提高,消费群众不再满足于功能受限的传统电饭煲,而是更青睐于多功能、健康、高颜值、个性智能化电饭煲,再加上新生代消费群体成为市场增长主力军,他们追求时尚科技、重视潮流个性化的消费特点推动着电饭煲市场势必朝着高端、智能化的方向发展。需求的驱动不断促使各大厂商进行技术变革以及产品创新,智能化是现阶段厨电行业主要的发展趋势,也是厨电企业提升产品附加值与体验感的主要手段之一。为了顺应趋势...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 通信 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-11-25 14:42:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: