结果:找到"物联网,智能穿戴,MIPI接口,SLCD接口,GPIO",相关内容1000条
- X2000系列北京君正CPU:外研通点读笔VT-6C
- 随着科技的不断发展,越来越多的智能化教育工具进入人们的视野。在这篇文章中,我们将详细介绍一款专为英语学习打造的得力助手——外研通点读笔VT-6C。这款点读笔以其优秀的性能、独特的特点和诸多优势,广受家长和孩子的喜爱。 性能:高效、实用的英语学习伙伴 外观设计:外研通点读笔VT-6C采用简约时尚的外观设计,笔身线条流畅,轻巧便携。孩子在使用过程中能轻松掌握,长时间握持也不会感到疲劳。CPU和大容量内存,运行稳定,读取速度快。它还配备了高清保真喇叭,音质清晰,给孩子带来沉浸式的听读体验。 软件功能:外研通点读笔VT-6C支持多种文件格式,如MP3、MP4、TXT等,可实现多元化学习。此...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网,智能穿戴,MIPI接口,SLCD接口,GPIO 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-12-13 18:11:00
- 关于北京君正:带ANC的2K网络摄像头用户案例
- 如果远程办公是您的未来,或者您经常通过视频通话与远方的朋友和亲戚交谈,那么您可以考虑购买网络摄像头以显著改善您的沟通。AnkerPowerConfC200是个不错的选择。 AnkerPowerConfC200专为个人工作空间而设计,能够以每秒30帧的速度拍摄2K视频。Anker提供可调节的视野(65°、78°或95°)、AI噪声消除和双立体声麦克风,可捕捉每个音节的细微差别。 深圳市雷龙发展有限公司提供原厂技术支持,并提供君正集成电路完整解决方案,大大降低你的开发难度及开发时间。 AnkerPowerConfC200安装了两个麦克风,通过降噪系统确保更好的语音采集,即使在嘈杂的环境...
- 所属专栏: 技术交流 标签: X2000E,生物特征,图像识别,物联网,智能穿戴 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-02-10 18:04:00
- 超能面板PRO搭载北京君正研发的X2000多核异构跨界处理器
- 每一座建筑,都承载着它独特的生活方式。隐匿在老胡同里的四合院,见证了大院三代同堂的喧闹欢愉,散落在烟雨中的园林小院散发着对诗意生活的淡然向往。在一代又一代的变迁中,逐渐形成了符合居住者气质的生活方式。历史与现代在不断交融,蔓延成全新的未来理想生活方式。 在国内许多智慧地产社区,就有不少住宅全面实现了科技赋能,以全屋智能化的空间带给用户健康便捷的生活方式。 而实现了全屋智能化控制的正是智能面板,超能面板PRO是LifeSmart云起发布的Nature视界系列产品的10.25寸视界智能控制面板和4英寸超能面板。 超能面板PRO搭载北京君正研发的X2000多核异构跨界处理器。X2000多...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 主控 芯片 君正 MIPI接口 SLCD接口 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-01-13 17:23:00
- 2.1寸旋钮屏应用于智能马桶方案分享
- 近几年随着人们生活水平和消费能力的提升、智能技术在家居生活中的应用普及,智能马桶的市场规模正在逐步扩大,但我国智能马桶起步较晚,相较于日本接近90%和韩国约60%的普及率,中国家庭对于智能马桶的认知程度还不是很高,市场渗透率低,但市场容量巨大。一方面,中国的新消费人群已经逐渐成为消费的主力军,他们对新鲜事物的接受能力强,有较强的好奇心、探索心,对于智能马桶行业来说具有不可忽视的推动力量;另一方面,我国人口老龄化加剧,智能马桶省事便捷的操作与健康智能的产品功能给老人群体带去更舒适的体验,极大改善老年人的卫生问题,释放产品更多的需求空间。未来智能马桶应朝着趋于人性化的方向发展,更多的基于用户体验...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口通信 串口屏 智能马桶 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-10-14 16:13:00
- 启明云端2.4寸彩屏在打印机上的应用
- 2020年10月,海信推出璀璨系列成套家电,覆盖电视、冰箱、空调、洗衣机四大品;海尔智能家居产品,按照“客厅”、“厨房”、“浴室”、“卧室”、“阳台”等居家应用场景来设置布局;小米则依托生态链具备提供“全家桶”产品的能力……而今天更多用户更换家电,将家电升级成智能化家电。随着智能家居的普及,智能家电的市场竞争也日趋激烈。目前打印机的功能普遍太单一,只有打印、复印等功能,同时产品同质化非常严重。为此,启明云端推出了基于乐鑫2.4寸串口屏的高性价比打印机应用方案。当然,拥有足够多的品类是做全套系智能家电的前提条件,而智能彩屏则是不可或缺的品类。下图是工业级智能3D打印机。不但拥有卓越的打印性能,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 人工智能 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-04 10:47:00
- 启明云端2.4寸彩屏在打印机上的应用
- 2020年10月,海信推出璀璨系列成套家电,覆盖电视、冰箱、空调、洗衣机四大品;海尔智能家居产品,按照“客厅”、“厨房”、“浴室”、“卧室”、“阳台”等居家应用场景来设置布局;小米则依托生态链具备提供“全家桶”产品的能力……而今天更多用户更换家电,将家电升级成智能化家电。随着智能家居的普及,智能家电的市场竞争也日趋激烈。目前打印机的功能普遍太单一,只有打印、复印等功能,同时产品同质化非常严重。为此,启明云端推出了基于乐鑫2.4寸串口屏的高性价比打印机应用方案。当然,拥有足够多的品类是做全套系智能家电的前提条件,而智能彩屏则是不可或缺的品类。下图是工业级智能3D打印机。不但拥有卓越的打印性能,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 人工智能 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-04 10:44:00
- 启明云端0.96寸彩屏在智能手环上的应用
- 前几天很惊喜收到朋友给我寄来的一个爱心盲盒。迫不及待拆开一看,原来是一个小米智能手环。不仅可以24h小时检测心率,离线支付,防水,还有30种运动模式,可以续航14天。这个智能手环小巧玲珑,之所以功能如此强大,是因为它用ESP32-C3做主控,支持WIFI\蓝牙。接下来小明向大家介绍一下ESP32-C3。ESP32-C3是一款安全稳定、低功耗、低成本的物联网芯片,搭载RISC-V32位单核处理器,支持2.4GHzWi-Fi和BluetoothLE5.0,为物联网产品提供行业领先的射频性能、完善的安全机制和丰富的内存资源。ESP32-C3对Wi-Fi和BluetoothLE5.0的双重支持降低了...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-02 17:40:00
- 启明云端1.54寸彩屏在按摩椅上的应用
- 根据中商产业研究院发布的《中国家电行业市场前景研究报告》,2021年我国居民生活条件日益改善。随着消费者对健康生活、健康饮食、便捷生活的需求明显增加,满足便捷、功能、颜值、智能等多元素叠加的创新小家电陆续推出。此外,小家电创新在原有的功能性需求上纵向深入,逐步发展为对高端、智能与健康的多样化、个性化满足,为产品创新注入强大的推动力。下图是某品牌的按摩椅,应用了启明云端1.54寸的彩屏方案。全身气囊覆盖式按摩,有20大养生按摩程序,还可以边按摩边听音乐。按摩椅上的彩屏智能触控,一键操作,简单方便。接下来小明为大家介绍一下用启明云端方案做的1.54寸串口屏。近日由启明云端基于乐鑫ESP32-S2...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-10-28 17:51:00
- 尝鲜!内窥镜方案抢先看!
- 方案介绍内窥镜,是集中了传统光学、人体工程学、精密机械、现代电子、数学、软件等于一体的检测仪器,可用于医学检测,安全检测,反恐等方面。目前内窥镜在工业领域内具有独特的优势,它可以把人们的视距延长,并且能任意改变视线方向,准确的观察物体内表面的真实状况,这是其他检测仪器无法取代的。目前内窥镜在工业上方案成本偏高,普及应用慢。为此,启明云端推出了基于乐鑫ESP32-S2芯片的高性价比内窥镜方案。内窥镜方案系统图启明云端推出的内窥镜方案和市面上的传统方案相比有什么优势?1、价格便宜,性价比高!2.只需一颗芯搞定。相比由主控+WIFI芯片才能完成的传统方案,启明云端推出的新型内窥镜方案,只需一颗芯片...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-10-27 10:42:00
- 7寸串口屏在油烟机上的应用
- 根据2021年的家电调查报告,90后群体占比最大。以油烟机为例,年轻消费者对油烟机的功能需求,不再局限于抽油烟,自动清洁、自动巡航、智能联控、查看菜谱等功能,而是更加关注产品的新颖度与实用性。下图某品牌的油烟机,就应用了启明云端7寸的彩屏方案。简约大气,不仅能边做菜,还能随时查看菜普,再不行,手机来个投屏,做饭之余再追个剧。接下来小明为大家介绍一下用SigmaStarSSD202D方案做的7寸串口屏。7寸串口屏方案是基于SigmaStarSSD202D(ARMCortexA7内核)主频高达1.2GHz,分辨率为1024x600的7寸IPS电容触摸屏幕,开机速度非常快,两秒显示logo,7秒进...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 人工智能 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-10-22 14:35:00
返回