结果:找到"物联网类PCB设计",相关内容1000条
- 物联网传感器采集485通讯PCB设计
- 使用ADKICADLCEDA等工具设计4GNBRS485RS232等通讯接口各类传感器整合采集
- 所属专栏: 项目外包 标签: 物联网类PCB设计 发帖人:来了来了 发帖时间:2022-09-16 11:54:00
- 具有wifi数传功能的计数器
- 需求:单片机+数码管显示+WIFI数传模块用单片机对AB两路反射式或对射式光电开关的脉冲的上边沿计数(大约几秒1个有效脉冲),检测到有效边沿后,在X秒的不应期内忽略后续到来的边沿,X秒后,才重新检测边沿。X可由使用者用旋钮式电位器连续设置,或用+/-按键设置,范围0.1到9.9秒,0.1秒步进。用数码管显示出B路的计数值,计数范围:0到99999;正常情况下,任意时刻A路计数器的值,B路计数器应该在10秒以内重现这个值。如果超过10秒仍然等不到B计数器重现这个值,就发出声光报警。将B路计数器的值写在WIFI模块端口上,等待云端软件读取。计数器有两个计数模式:手动清零模式、自动清零模式(可以设...
- 所属专栏: 项目外包 标签: wifi 物联网 计数器 发帖人:顶贴SMT厂 发帖时间:2022-09-10 00:20:00
- 立创EDA专业版PCB网络类bug反馈
- 立创EDA专业版PCB新建或更新网络类之后,相关网络-网络规则会被清除
- 所属专栏: 技术交流 标签: PCB设计 网络-网络规则 网络类 发帖人:Agogo 发帖时间:2022-03-14 11:05:00
- 【暑期训练营进阶班】心得体会
- 这个暑期参加立创暑期训练营,自己学到了不少的知识,也获得了不少经验,看到了很多厉害的作品。非常感谢这次活动,提供了学习的平台,自己确实学到了不少知识。比如:电路设计上的细节问题,以前很少在意这些问题,这次活动,制版和调试过程中由于自己电路设计上的问题,耽误了不少时间。这是这次进阶班我的作品,基于EMW3080和STM32的物联网智能插座。通过连接阿里飞燕平台,实现远程控制,可以放在家里控制灯、饮水机等中小功率家用电器,可以用手机和天猫精灵控制。带一块0.96寸的OLED屏,主要用于显示系统必要的信息,比如:设备配网二维码、插座状态。预留DHT11/DS18B20接口,插上传感器即可做温度/湿...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 立创EDA 活动心得 物联网设备设计 发帖人:VCJ小猿 发帖时间:2020-08-26 16:06:00
- 立创EDA开源推荐007期丨WiFi智能插座学习板
- 【立创EDA开源推荐】007期|WiFi智能插座学习板工程名称:WiFi智能插座学习板工程作者:美岩电子制作(点击查看作者更多工程)工程链接:https://oshwhub.com/LoveYanElecDIY/diy-she-ji-zhi-neng-cha-zuo(点击链接可直接在线打开原理图、PCB)工程简介:本设计基于STM32控制器,使用HLW8032计量芯片采集电能,以阿里云为媒介,通过ESP-01MWiFi模块传输数据而组成的智能插座系统。设计思路:以STM32为控制器,HLW8032计量芯片采集电能,阿里云为媒介,ESP-01MWiFi模块传输数据组成的智能插座系统。系统包括底...
- 所属专栏: 开源硬件 标签: PCB设计 物联网 WiFi 电量计量 立创EDA 开源硬件 发帖人:EDA开源硬件 发帖时间:2020-07-30 15:58:00
- PCB设计全程直播-STM32物联网实战项目
- 直播通知:内容:STM32物联网实战项目PCB设计-03布局,布线日期:2020年7月18号周六时间:20:30时长:2小时直播通知链接:https://mp.weixin.qq.com/s/oFEhdpGw0YMdq9jnzzboJQ
- 所属专栏: 技术交流 标签: PCB STM32 物联网 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-07-16 10:38:00
- GPS与GPRS的区别于联系
- GPS与GPRS的区别于联系GPS与GPRS仅仅一字之差,使得很多人总是将两者搞混。尤其是刚刚接触GPS的朋友,总是会问:它和GPRS有什么区别和联系呢?那么,首先先让我们明确这两者的确切定义.何为GPS?GPS的英文全称为GlobalPositionSystem,通过简单的翻译之后我们便得到了:“全球卫星定位系统”这样的结果。从20世纪50年代后期开始,美国人用了30年,花了300多亿美金,建造了如此一个辉煌庞大的系统,可以说是航天史上辉煌的一笔。初建GPS全球定位系统的灵感诞生于子午线仪卫星导航系统,而子午线仪卫星导航系统无法显示定点高程、定位精度与定位时间不如人意的缺点促使了GPS的诞...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 物联网 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-25 11:19:00
- NB-IoT标准演进R13-R14
- NB-IoT标准演进R13-R142019年7月17我国完成了IMT-2020(5G)候选技术方案的完整提交。据悉,在提交的方案中,NB-IoT技术被正式纳入5G候选技术集合,预计2020年6月ITU将正式宣布5G技术方案的诞生。而NB-IoT也将成为未来5G物联网主流技术。截止目前,NB-IoT在全国范围内完成了超过300多个城市的覆盖,终端连接数已经超过6000万,且每年以千万级的数量在递增,覆盖了智慧城市、环保、农业、医疗、物流等各个行业。NB-IoT连接量最大的细分应用领域是表计及消防应用领域,燃气表、水表均已经超过了1000万接入量,烟感也有较大量级的出货。尤其2019年,NB-I...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 物联网 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-24 17:12:00
- LTECat1-物联网时代的新宠
- LTECat1-物联网时代的新宠随着NB-IoT在今年达到5000万的出货量,明年上看1亿,当仁不让地快速崛起之后,一块介于连网高速率(5G和4GLTE)和低速率(2GGPRS和NB-IoT)之间的中速率(包括3G、Cat.1、eMTC(catm))市场正在兴起。LTECat1承担4G物联网连接主力的时机已经开启。其中,Category1作为最低版参数配置的用户终端等级,让业界能够低成本地设计“低配版”的4G终端,一般简称Cat1。因此,发展Cat1网络及相关产业,对于补齐物联网主要场景需求很有意义。与以往移动通信技术不同,4GLTE给所有用户提供的并非完全相同的同质化服务,LTE网络运营商...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 物联网 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-24 17:08:00
- 无线测试资料-测无线模块
- 先看一下射频功率和接收灵敏度的定义:功率的定义:最大输出功率是指发射机在一个射频周期内供给传输线的平均功率。灵敏度的定义:在规定的测试频率和调制方式下,当接收机误码率小于或者等于规定值时,接收机天线端口的输入信号功率大小。常规的功率测试一般使用功率计或频谱仪,功率计测量的优点是准确,频谱仪是最常用的射频测量仪器,通过调整合适的带宽(RBW、VBW)及触发方式,可以测量各种调整方式的功率。接收灵敏度测试使用信号源。一般信号源要发的数据是我们预设好的,是我们已知的,所以误码率的判决也是接收机里的处理器做判决,一般是接收模块上的单片机将接收的数据和预设的已知的数据做对比,将结果通过串口(网口)发到...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 发帖人:owl1cjy 发帖时间:2018-03-29 09:13:00
返回