结果:找到"物联网,4G模组",相关内容1000条
  • 动手设计了一个4G物联网开发板,国产立创EDA专业版感觉很棒
  • 记录生活感想:国产立创EDA专业版感觉很棒!最近几天学习使用了立创EDA的专业版PCB设计软件,然后动手设计了一个4G物联网开发板。使用体验还是蛮不错的,软件是永久免费,这个是国产立创EDA值得点赞的优点。对于从事电子开发的创业年轻人来说是一个非常好的福利,无需支付额外的授权使用费用,节约了创业成本。第一点:软件安装包小,安装起来很简单。软件界面全中文版本,让国人阅读、查找、使用很方便,降低了入门学习掌握PCB设计软件的门槛,无需翻译英文。这一点我是深有体会,当初入门学电子的时候,学的是99se和AD,花了很长时间学习去安装以及熟悉工具界面,安装还得下载破解版,安装包也是很大。软件界面又是英...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 4G 开发板 发帖人:ljfceo 发帖时间:2022-11-05 12:27:00
  • NB-IoT标准演进R13-R14
  • NB-IoT标准演进R13-R142019年7月17我国完成了IMT-2020(5G)候选技术方案的完整提交。据悉,在提交的方案中,NB-IoT技术被正式纳入5G候选技术集合,预计2020年6月ITU将正式宣布5G技术方案的诞生。而NB-IoT也将成为未来5G物联网主流技术。截止目前,NB-IoT在全国范围内完成了超过300多个城市的覆盖,终端连接数已经超过6000万,且每年以千万级的数量在递增,覆盖了智慧城市、环保、农业、医疗、物流等各个行业。NB-IoT连接量最大的细分应用领域是表计及消防应用领域,燃气表、水表均已经超过了1000万接入量,烟感也有较大量级的出货。尤其2019年,NB-I...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-24 17:12:00
  • LTECat1-物联网时代的新宠
  • LTECat1-物联网时代的新宠随着NB-IoT在今年达到5000万的出货量,明年上看1亿,当仁不让地快速崛起之后,一块介于连网高速率(5G和4GLTE)和低速率(2GGPRS和NB-IoT)之间的中速率(包括3G、Cat.1、eMTC(catm))市场正在兴起。LTECat1承担4G物联网连接主力的时机已经开启。其中,Category1作为最低版参数配置的用户终端等级,让业界能够低成本地设计“低配版”的4G终端,一般简称Cat1。因此,发展Cat1网络及相关产业,对于补齐物联网主要场景需求很有意义。与以往移动通信技术不同,4GLTE给所有用户提供的并非完全相同的同质化服务,LTE网络运营商...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-24 17:08:00
  • 4G物联网连接主力---LTECat1
  • 现在5G备受关注,不过在未来几年中4G还会承担蜂窝物联网连接很大的一个份额,也是运营商蜂窝物联网收入的主要来源。其中LTECat1是介于高速LTE类别及低速物联网之间的一种IoT指定类别,LTECat1是一个值得关注的分支。从目前蜂窝物联网发展的态势看,LTECat1承担4G物联网连接主力的时机已经开启。根据3GPP相关标准规范,UEcategory是一系列的在上行/下行中可变的无线性能参数的集合,包含了很多的无线特性,其中最重要的一个就是用户设备支持的速率。各种“UECategory”和支持速率的对应关系如下表中所示:一般来说,基站和用户终端之间通过UECategory各种参数来确定终端的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 4G 发帖人:eSIM物联工厂 发帖时间:2020-02-24 14:11:00
  • LTECat1-物联网时代的新宠
  • 目前,中国移动在全国拥有280万个4G基站,覆盖98%的区域,包括广大的农村区域,服务超过7亿用户。中国移动提出5G+4G协同发展,4G网络作为主要的业务承载网将进行持续不断的优化,打造4G精品网络。Cat.1产品已完成30个省、直辖市,海外完成65个国家和地区的网络测试,已经是一张成熟的网络。Cat.1具备一定的成本优势,例如网络建设上,现在LTECat.1可以无缝接入现有LTE网络当中,无需针对基站进行软硬件的升级,网络覆盖成本很低。芯片成本上,经过系统优化后,集成度更高,模组的硬件架构更简单,外围硬件成本更低。在时延方面,拥有跟LTECat.4相同的毫秒级传输时延,以及支持100KM/...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,通信 发帖人:eSIM物联工厂 发帖时间:2020-02-21 14:18:00
  • AFW125TOWi-Fi模块规格书
  • 概述AFW125TO是九九物联研发的第六代小体积嵌入式Wi-Fi模块,采用了Realtek的SoCRTL8710BX方案、内置ARMCortex-M4处理核心,具有大容量(FLASH:1MBROM:512KB)存储空间(FLASH:最大可达128MB)、运行空间(SRAM:256KB)及丰富的外设资源,经过专业的优化后,可以满足多种嵌入式Wi-Fi无线通信应用。1基本参数1.1主要性能参数?ARMCortex-M4处理核心,主频62.5MHz?3.3-3.6VDC单电源供电?封装:邮票孔小尺寸:宽×长×厚度16.5×18×3.0mm1.2外设资源外设资源AFW125TOGPIOs11UART...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WI-FI块,,九九 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2018-12-05 14:46:00
  • AFW121TWi-Fi模块规格书
  • 概述AFW121T是九九物联研发的第五代小体积嵌入式Wi-Fi模块,采用了Realtek的SoC方案、内置ARMCortex-M4处理核心,具有大容量(FLASH:1MBROM:512KB)存储空间(FLASH:最大可达128MB)、运行空间(SRAM:256KB)及丰富的外设资源,经过专业的优化后,可以满足多种嵌入式Wi-Fi无线通信应用。1基本参数1.1主要性能参数?ARMCortex-M4处理核心,主频62.5MHz?3.3VDC单电源供电?封装:邮票孔小尺寸:宽×长×厚度22×18×3.1mm1.2外设资源1.3Wi-Fi参数?标准:802.11b/g/n1x1?发射功率:11b:1...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WI-FI块,,九九 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2018-12-05 14:03:00
  • 基于单片机的WiFi透传设计
  • 简述  本文主要描述产品中使用单片机控制器设备完成IoTWi-Fi网络通讯的一些通讯设计要求,包含硬件连接,软件架构搭建,天线设计以及无线信号的测试方法。以便达到产品更好的软件架构以及射频性能。  本文应用于单片机控制器通过Uart串口或者SPI接口连接,通过AT+指令集驱动Wi-Fi芯片或者模组,并通过控制指令来连接网络,App以及云端服务器。  部分技术内容适用于RTL8710BX芯片,并以九九物联AFW121、AFW125系列模组适配用于举例。      1.3I/O端口状态  正常通讯,为初始化的I/O处于不确定状态,如果MCU有与模块的I/O连接实现控制,需要对模块的该I/O有上/...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WI-FI块,,九九 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2018-12-05 13:52:00
  • 无线测试资料-测无线模块
  • 先看一下射频功率和接收灵敏度的定义:功率的定义:最大输出功率是指发射机在一个射频周期内供给传输线的平均功率。灵敏度的定义:在规定的测试频率和调制方式下,当接收机误码率小于或者等于规定值时,接收机天线端口的输入信号功率大小。常规的功率测试一般使用功率计或频谱仪,功率计测量的优点是准确,频谱仪是最常用的射频测量仪器,通过调整合适的带宽(RBW、VBW)及触发方式,可以测量各种调整方式的功率。接收灵敏度测试使用信号源。一般信号源要发的数据是我们预设好的,是我们已知的,所以误码率的判决也是接收机里的处理器做判决,一般是接收模块上的单片机将接收的数据和预设的已知的数据做对比,将结果通过串口(网口)发到...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:owl1cjy 发帖时间:2018-03-29 09:13:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: