结果:找到"物联网,通信模组",相关内容1000条
  • 2.1寸旋钮屏在多功能早餐机上的应用方案
  • 在当今社会快节奏的工作和生活环境下,早餐常常极易被人们忽视或是随意解决,其很大一部分原因在于人们不想花费太多时间在吃早饭这件事上,早餐机的出现有力地缓解了人们吃早饭的客观及心理阻力。早餐机作为近年流行起来的厨房小家电,其火爆正是因为满足了当代人对于饮食的精致且快速的需求,加之集多种功能于一身、占据空间小且操作简单等优势特点,对于厨房新手、不愿意花时间做饭、赶时间的小伙伴来说早餐机无疑是一件厨房“神器”。在家电市场整体下滑的环境里小型创新型厨房小家电脱颖而出,为新兴小家电品牌创造了新的风口。在当前早餐机市场呈现井喷状的情势下,如何洞察消费者新需求,撬动产品细分市场是各厂商亟需思考的问题。企业应...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口屏 串口 厨电 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-06 15:44:00
  • 启明智显|4.3寸串口屏应用于智能炒菜机方案分享
  • 现代人追求高效品质生活的美好愿望以及社会科技的不断发展持续推动着一种新兴经济形态的出现,即懒人经济。懒人经济的崛起也成为智能家电行业新的增长引擎,自动炒菜机便是这一经济形态下的产物。对于很多居住于快节奏生活的一二线城市人来说,在辛苦工作一整天之余,还要消耗一到两个小时的时间来做饭,无疑是一件痛苦的事情,他们更愿意采取点外卖或者吃自热食品的方式来解决一顿晚餐。这样的方式虽然方便快捷,但在食材安全、卫生情况等问题上却令人担忧。自动炒菜机的出现不仅迎合了消费者追求高效品质生活的需求,更是解决了食材卫生、安全的健康难题,让没有时间烹饪的人们也可以安心享受健康的饭菜。随着人们消费能力不断上升,消费需求...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口 串口屏 炒菜机 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-15 10:42:00
  • 集WIFI、蓝牙、语音交互多功能的2.1寸旋钮屏助力破壁机智能升级
  • 在消费升级的大背景下,人们对品质生活的需求日益增长,豆浆机、搅拌机、榨汁机等小型家用厨电逐渐进入消费者视野。然而由于豆浆机与榨汁机产品功能单一,消费者购入后最终大部分闲置家中,使用频次较低,市场规模增长也不尽人意。集多种功能为一身的破壁机功能强大,一台破壁机具备榨豆浆、榨果蔬汁、搅拌粉碎、熬粥、制汤、研磨等多种功能,所以在功能的使用上,破壁机一机多用,化繁为简,既符合当下年轻一代消费人群快节奏的生活,又能解决大多数城市居住空间受限的弊端;既能提高人们生活品质,又满足了养生、健康等需求。如此看来,破壁机的市场发展空间充足,打造差异化是提高产品市场竞争力的关键点,为此启明智显带来了2.1寸旋钮屏...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 串口 串口屏 破壁机 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-09 16:51:00
  • 3.5寸串口屏在红酒柜上的应用方案
  • 近几年来,在消费大升级的背景下,在人们对健康品质生活追求的驱动下,一大批家电产品迅猛发展,纷纷想要在这片经济浪潮中占有一席之地。酒柜作为家电产品中相对高端的品类,也毫不例外地成为了人们消费能力提升的受益者。随着各种酒文化愈发普及,酒柜的市场需求量也在迅猛增长,生活水平的改善及中产人群的扩张,不仅推动了非刚性需求的高端家电购买意愿,同时也对高端家电的技术、容积等要素提出了更高的要求,人们的消费观念在朝着更理性化的方向升级,对高端家电需求并非只是单纯对高价格的追求,而是对家电本身的品质以及购买和使用过程中的体验的追求。对于自生产以来就被定位为高端产品的酒柜来说,未来的发展离不开高端消费人群的推动...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口 酒柜 串口屏 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-09 15:17:00
  • 启明智显|2.8寸串口屏应用于智能饮水机方案分享
  • 随着物联网技术的快速发展,各行各业各产品竞相智能化,产品的更新迭代速度也在日益增长。然而在日常生活中可见的饮水机产品大部分仍趋向传统,智能饮水机市场渗透率较低,但其实智能饮水机相对于传统饮水机来说,无论在性能还是外观上都有较大的优势:首先,智能饮水机的杀菌消毒功能可以很好地解决纯净水二次污染的问题,保证水质的清洁度,而传统饮水机由于发展初期技术的局限性,往往忽视了饮用水中微生物的安全性,不具备杀菌消毒的功能,因此二次污染率较高,长期使用这种饮水机势必会因细菌超标造成消化系统疾病;其次,智能饮水机能够活化水,解决纯净水老化的问题;再次,智能饮水机具有传统饮水机没有的自清洁功能,能够让用户在使用...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口屏 饮水机 WIFI 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-02 11:40:00
  • 4G物联网连接主力---LTECat1
  • 现在5G备受关注,不过在未来几年中4G还会承担蜂窝物联网连接很大的一个份额,也是运营商蜂窝物联网收入的主要来源。其中LTECat1是介于高速LTE类别及低速物联网之间的一种IoT指定类别,LTECat1是一个值得关注的分支。从目前蜂窝物联网发展的态势看,LTECat1承担4G物联网连接主力的时机已经开启。根据3GPP相关标准规范,UEcategory是一系列的在上行/下行中可变的无线性能参数的集合,包含了很多的无线特性,其中最重要的一个就是用户设备支持的速率。各种“UECategory”和支持速率的对应关系如下表中所示:一般来说,基站和用户终端之间通过UECategory各种参数来确定终端的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,4G 发帖人:eSIM物联工厂 发帖时间:2020-02-24 14:11:00
  • LTECat1-物联网时代的新宠
  • 目前,中国移动在全国拥有280万个4G基站,覆盖98%的区域,包括广大的农村区域,服务超过7亿用户。中国移动提出5G+4G协同发展,4G网络作为主要的业务承载网将进行持续不断的优化,打造4G精品网络。Cat.1产品已完成30个省、直辖市,海外完成65个国家和地区的网络测试,已经是一张成熟的网络。Cat.1具备一定的成本优势,例如网络建设上,现在LTECat.1可以无缝接入现有LTE网络当中,无需针对基站进行软硬件的升级,网络覆盖成本很低。芯片成本上,经过系统优化后,集成度更高,模组的硬件架构更简单,外围硬件成本更低。在时延方面,拥有跟LTECat.4相同的毫秒级传输时延,以及支持100KM/...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:eSIM物联工厂 发帖时间:2020-02-21 14:18:00
  • AFW125TOWi-Fi模块规格书
  • 概述AFW125TO是九九物联研发的第六代小体积嵌入式Wi-Fi模块,采用了Realtek的SoCRTL8710BX方案、内置ARMCortex-M4处理核心,具有大容量(FLASH:1MBROM:512KB)存储空间(FLASH:最大可达128MB)、运行空间(SRAM:256KB)及丰富的外设资源,经过专业的优化后,可以满足多种嵌入式Wi-Fi无线通信应用。1基本参数1.1主要性能参数?ARMCortex-M4处理核心,主频62.5MHz?3.3-3.6VDC单电源供电?封装:邮票孔小尺寸:宽×长×厚度16.5×18×3.0mm1.2外设资源外设资源AFW125TOGPIOs11UART...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WI-FI块,,九九 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2018-12-05 14:46:00
  • AFW121TWi-Fi模块规格书
  • 概述AFW121T是九九物联研发的第五代小体积嵌入式Wi-Fi模块,采用了Realtek的SoC方案、内置ARMCortex-M4处理核心,具有大容量(FLASH:1MBROM:512KB)存储空间(FLASH:最大可达128MB)、运行空间(SRAM:256KB)及丰富的外设资源,经过专业的优化后,可以满足多种嵌入式Wi-Fi无线通信应用。1基本参数1.1主要性能参数?ARMCortex-M4处理核心,主频62.5MHz?3.3VDC单电源供电?封装:邮票孔小尺寸:宽×长×厚度22×18×3.1mm1.2外设资源1.3Wi-Fi参数?标准:802.11b/g/n1x1?发射功率:11b:1...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WI-FI块,,九九 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2018-12-05 14:03:00
  • 基于单片机的WiFi透传设计
  • 简述  本文主要描述产品中使用单片机控制器设备完成IoTWi-Fi网络通讯的一些通讯设计要求,包含硬件连接,软件架构搭建,天线设计以及无线信号的测试方法。以便达到产品更好的软件架构以及射频性能。  本文应用于单片机控制器通过Uart串口或者SPI接口连接,通过AT+指令集驱动Wi-Fi芯片或者模组,并通过控制指令来连接网络,App以及云端服务器。  部分技术内容适用于RTL8710BX芯片,并以九九物联AFW121、AFW125系列模组适配用于举例。      1.3I/O端口状态  正常通讯,为初始化的I/O处于不确定状态,如果MCU有与模块的I/O连接实现控制,需要对模块的该I/O有上/...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WI-FI块,,九九 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2018-12-05 13:52:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: