结果:找到"电动控制MCU,MCU",相关内容1000条
- 助力低碳出行|基于ACM32MCU的电动滑板车方案
- 前言随着智能科技的快速发展,电动滑板车的驱动系统也得到了长足的发展。国内外的电动滑板车用电机驱动系统分为传统刷式电机和无刷电机两种类型。其中,传统的刷式电机已经逐渐被无刷电机所取代,无刷电机的性能和寿命都更出色,已成为电动滑板车驱动系统的主流。根据QYRESEARCH数据显示,2020年,全球电动滑板车产量为425万辆。预计2027年产量达到1001万辆,2021-2027年复合增长率12.35%。2020年全球总产值达12.1亿美元。全国范围内,2020年中国的产量达364万辆,占全球电动滑板车总产量的85.52%;其次北美产量达53万辆,占全球的12.5%,电动滑板车行业总体继续保持稳健...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电动滑板车 MCU 物联网 电机控制 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-04-27 10:47:00
- CSM32RV20替代STM32F103微控制器32位MCU
- CSM32RV20是一款基于RISC-V内核的低功耗MCU芯片。芯片内置了一个4k字节的SRAM。它可以以字节、半字(16位)或全字(32位)访问,支持4种低功耗模式,最低功耗小于1uA,根据最低电源消耗,最快速启动时间和可用的唤醒源的需求,选取一个最佳的折中方案来帮助用户选定一个低功耗模式,实现不同场景下的低功耗应用。而RISC-V架构凭着指令集开源等特性在物联网领域的应用迅速扩张,而物联网市场具有长尾化的特点,拥有众多细分市场,同时对于功耗要求高,因此对于可以针对不同应用灵活修改指令集和芯片架构设计的RISC-V有优势,相比之下使用ARM往往只能做一个标准化设计,较难实现差异化。CSM3...
- 所属专栏: 技术交流 标签: STM32F MCU 微控制器 ST 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-11-09 17:24:00
- 电机驱动MCU通用功能和技术点解析
- 电机驱动MCU技术要点它是电机控制器即动力输出。通俗点就是你要加速他让电机转得快一些,要刹车他能让电机转的慢一点。所以他有如下特点:(1)响应快,这个很容易理解,但其实不好做,因为工况比较复杂。举一个简单的例子就能感觉到。同样是加速,有的发生在平地,有的发生在上坡,有的发生在下坡。平地和上坡都还好,因为是克服阻力。但是发生在下坡时就比较尴尬了,因为有个重力分量,不仅有控制器给电机施加力量,也有地球妈妈在拉着它。有时候坡度较大,如果控制不好会有比较强的顿挫感,这在驾驶时就比较吓人了。所以电机控制器的算法是比较难的,要平稳低调才行。(2)稳定可靠。这个也好理解,但是做起来也很头疼,因为这里都是大...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电机驱动MCU,MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2021-02-02 15:07:00
- 家电电动控制MCU
- 关于电机控制方案,DSP、MCU和FPGA各有其优特点。DSP因为数据处理能力强、运算速度快,适用于高端复杂的电机系统控制,但它依赖于软件算法的成熟度和稳定性,对开发者的要求比较高。FPGA通过集成逻辑电路及专用电机驱动电路,能够很好地适用于客户化的电机驱动,但在电机控制的通用性方面略有不足。MCU通常侧重于I/O接口的数量和可编程存储器的大小,非常适用于有大量的I/O操作的场合,所以广泛应用在低成本,低功耗和对精度要求不高的系统中。但由于本身处理能力有限,应用的场合受到了比较大的限制。电机对能耗的贡献率在美国接近50%,因此降低电机能耗能有效地提高能源利用率,而采用先进的微控制器(MCU)...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电动控制MCU,MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2021-01-04 14:15:00
- 为什么MCU也需要AI?
- 人工智能(AI)是计算机科学的一个分支,它企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器,该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。人工智能从诞生以来,理论和技术日益成熟,应用领域也不断扩大,可以设想未来人工智能带来的科技产品,将会是人类智慧的“容器”。人工智能可以对人的意识、思维的信息过程的模拟。人工智能不是人的智能,但能像人那样思考、也可能超过人的智能。但随着AI从云到边缘的发展,使得这一观点正在迅速改变,AI计算引擎使MCU能够突破嵌入式应用可能的极限,嵌入式设计已经能够提高网络攻击的实时响应能力和设备安全性。支持AI的MCU云...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,微控制器,单片机 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-30 14:07:00
- MCU在电动滑板车硬件实物的设计技巧
- 电动滑板车最常见的造型就是L型了,一体式的车架结构,使用了极简主义风格进行设计。车把手可设计成弯曲形、也可设计成直线形,转向柱与车把手一般呈70°左右,可展现出组合装配的曲线美。而在折叠后,电动滑板车为“一字型”结构,一方面可以呈现出折叠后的结构简洁美,另一方面便于携带。电动滑板车深受大家的喜欢,除了造型之外,还有很多的优势:便携:电动滑板车的尺寸一般较小,车身一般采用铝合金结构,具有轻巧便携的特点,相较于电动自行车,可以将电动滑板车轻松装入汽车后备箱,或者携带它乘坐地铁、公交等,可以与其他交通工具组合使用,十分便捷。环保:可满足低碳出行的需求,相较于汽车,不用担心城市堵车,停车难等问题。经...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,微控制器,单片机 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-28 14:12:00
- MCU微控制器在电动滑板车技术核心剖析
- 如果把电动滑板车的组件拆分,一一估价的话,电机及控制系统的成本是最高的,同时他们也是电动滑板车的“大脑“,电动滑板车的启动、运行、进退、速度、停止依靠的都是滑板车中的电机控制系统。电动滑板车能快速安全运行,对电机控制系统的性能要求很高,对电机的效率也有较大的要求。同时作为一种实用型的交通工具,要求电机控制系统能承受震动、耐受恶劣环境、可靠性高。常规的滑板车控制系统硬件设计方案如下图所示,主要包括驱动MCU、门驱动电路、MOS驱动电路、电机、霍尔传感器、电流传感器、速度传感器等模块。MCU通过电源通电工作,利用通讯接口和充电模块和电源及功率模块进行通信。门驱动模块与主控MCU进行电气连接,并通...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,微控制器,单片机 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-25 16:40:00
- 国产MCU帮助汽车电子化发展
- IoT物联网生态的逐步成熟和汽车的电子智能化,并且成为了MCU发展的双擎。以这两种应用为核心,结合5G和人工智能等新技术,单片机正迅速渗透到各个细分领域。在国内市场,国内的单片机已经开始了激烈的追逐。上海灵动微电子学作为国内近年来整体增长速度较快的MCU芯片制造商,灵动微电子学目前正在批量生产的基于ARMCortex-M0和Cortex-M3核心的MCU产品有面向通用高性能市场的MM32F系列、面向超低电功耗和安全应用的MM32L系列、多种无线连接功能。部分灵动微MCU可兼容替换意法半导体MCUSTM32。灵动微代理商宇芯电子满足客户及市场多领域、多层次的丰富应用场景需求。灵动微不仅仅是一家...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 国产MCU,MCU,汽车MCU,灵动微MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-21 12:04:00
- 多样化MCU选择满足IoT需求
- MCU微控制器不管是成本考量、功能导向、节能低耗、效能优先,还是从I/O传输到网通连结、从8位元到32位元,MCU芯片厂商在产品策略的规划上,也各自发展出多元化的产品组合,以差异化的产品功能、诉求、定位、价位,来锁定各自的目标客群,并各自有各自的拥护者。由于从单纯提供MCU产品解决方案,到建构整个完整的物联网平台,这些都不是传统MCU厂商比较无法完整覆盖到的服务,因此近年来不少MCU厂商之间透过并购的策略,让自己的产品线与服务范围变得更宽广,以求在高度竞争的MCU市场发挥1+1>2的综效,提供更多样化的MCU产品与更广泛的服务范围。我司宇芯电子代理灵动微MCU32位.可提供技术资料和样...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 多样化MCU,MCU,MCU微控制器,MCU厂商 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-17 15:01:00
- 18年新款C2000PiccoloMCU推荐——TMS320F280049
- 芯片简介TMS320F280049是TI最新C2000Piccolo系列(该系列的最高级型号为TMS320F280049C,具有可配置逻辑块CLB,而不带C标的则没有CLB)。该系列芯片带有能与TMS320F2837x级Delfino系列芯片相媲美的超强外设+复杂数学处理能力,但价格定位在2807x和2806x之间。笔者认为,新产品若采用此型号芯片,能以接近2806x的价格,获得更低的功耗和足以与2807x媲美的性能和外设,因此十分值得开发数字电源、电机驱动器的工程师和学生朋友们使用!笔者自己已经在最新的项目中采用了该型号的芯片,这款芯片功能确实十分强大,相比之前流行的28335来说,各方面...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: C2000 TI DSP MCU 控制器 电源 电机 控制 发帖人:njyq2008 发帖时间:2018-06-11 20:27:00
返回