结果:找到"电子",相关内容1000条
- ZCC2451——高边高压功率MOSFET管的高频率(2MHz)降压型开关稳压器
- 概述:ZCC2451是一款内部集成有高边高压功率MOSFET管的高频率(2MHz)降压型开关稳压器。提供单路最大0.6A高效率输出,以电流模式控制方式达到快速环路响应。宽范围输入电压(3.3V至36V)可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。1uA的关机静态电流适合电池供电场合的应用。轻载条件下,通过降低开关频率减小开关和门驱动的损失,实现宽负载范围内高效率的功率转换。频率对折技术有助于防止电感电流在启动时的失控。热关机提供可靠、容错操作。电路封装SOT23-6L。特点·230uA工作静态电流·3.3V至36V宽工作电压范围·500mΩ的内部功率MOSFET·2MHz固定开关频...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 电子 发帖人:long45123 发帖时间:2020-10-22 15:08:00
- 找电力,电子工程师
- 我司找电力、电气中级职称工程师,不限地区的,最好能网查或者公示,供我司资质申报用;价格美丽,长期招聘。联系陈工13620432773(微同)
- 所属专栏: 人才需求 标签: 电力 电子 发帖人:陈工315 发帖时间:2020-09-23 17:03:00
- 立创EDA助力电赛有效名单公示
- 立创EDA助力电赛有效名单公示全国大学生电子设计竞赛今日已拉开帷幕,立创EDA的助力登记有效名单也出炉啦~注意事项:1、保持公平公正公开,名单公示后将不再做任何修改,获奖团队以官方公示名单匹配助力有效名单,参考活动规则,名单不匹配不予发放奖学金。2、名单里的团队只要在电赛获奖就有可能获得立创EDA助力的奖学金哦!百万大奖,等你来拿!3、考虑到隐私问题,此份名单隐藏了参赛队员的姓氏以及指导老师的名字。4、法律允许范围内,本活动最终解释权归立创EDA所有。可打开下方Zip文件查看有效名单助力报名登记名单.zip
- 所属专栏: 活动专属 标签: 电子竞赛 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-08-07 10:30:00
- 【精品资料】实用电子电器制作大全
- 实用电子制作大全的主要内容有:一、新颖门铃和报警器二、新颖灯具和开关三、新颖家用电器附加器四、新颖家用电器保护器五、新颖保健医疗小电器六、新颖电子小摆设七、其它新颖小电器资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。实用电子制作精选.rar
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电子 电器 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-07-24 16:57:00
- 汽车电子系统增长前景仍然光明
- 知名分析机构日前发布报告显示,尽管自动驾驶汽车遭遇了一些引人注目的挫折,但汽车电子系统项目增长状况仍然很好,它仍然是半导体增长的温床。据他们预测,预计2018年汽车电子系统的销售额将增长7.0%,2019年将增长6.3%,这是六大半导体种类在这个期间增长最快的一个类别。如下图所示,2018年汽车相关电子系统的销售额预计将从2017年的1420亿美元增加至1520亿美元,预2019年将增至1620亿美元。此外,根据ICInsights的最新调查结果,汽车电子系统从2017年到2021年的年复合增长率(CAGR)预计将为6.4%,再次超过所有其他主要系统类别。总体而言,汽车电子业务预计将占201...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 汽车电子 发帖人:小時光Megood 发帖时间:2018-11-30 15:43:00
- 电子元件入门基础,常用电子元器件详解
- 1、电子元器件筛选的必要性电子元器件的固有可靠性取决于产品的可靠性设计,在产品的制造过程中,由于人为因素或原材料、工艺条件、设备条件的波动,最终的成品不可能全部达到预期的固有可靠性。在每一批成品中,总有一部分产品存在一些潜在的缺陷和弱点,这些潜在的缺陷和弱点,在一定的应力条件下表现为早期失效。具有早期失效的元器件的平均寿命比正常产品要短得多。电子设备能否可靠地工作基础是电子元器件能否可靠地工作。如果将早期失效的元器件装上整机、设备,就会使得整机、设备的早期失效故障率大幅度增加,其可靠性不能满足要求,而且还要付出极大的代价来维修。因此,应该在电子元器件装上整机、设备之前,就要设法把具有早期失效...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电子元件 发帖人:小小宅138 发帖时间:2018-10-24 15:04:00
- 系统崩了,登陆不了个人用户
- 我自己的工程打不开了。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 电子 发帖人:LH11011 发帖时间:2018-08-25 09:06:00
- 嘉立创通知:普通发票现以提供”电子发票“选择,后续将不提供纸质普通发票!
- 电子发票有无可比拟的优点,效率极高,不容易搞得不见,能重复打印,国家税务局认可!这是时代发展的方向及趋势,为此对于普通发票嘉立创将提供电子发票,过渡期为一月,后续将不提供纸质普通发票,敬请知悉!电子发票开票三步曲:第一步:选择电子发票:第二步:通知开电子发票:第三步:打印电子发票
- 所属专栏: PCB打样 标签: 电子发票 发帖人:limeng 发帖时间:2018-05-05 18:10:00
- 立创商城成为深圳市电子商会理事单位,助力行业新发展!
- 近日,立创商城正式成为深圳市电子商会第五届理事会理事单位,我们将与其他优秀会员及理事企业,共同积极推动深圳电子信息产业的快速发展。立创商城成立七年来,在元器件电商领域深耕细作,以现货自营的经营模式和业内独有的集团电子全产业链服务为核心竞争力,为客户提供从电路设计、元器件购买到PCB板打样、贴片的一条龙服务!现已获得长电科技、台湾厚生、台湾陆海、上海富满等数十家原厂授权代理资格。我们不断突破发展瓶颈,在2017年迎来跨越式增长,年销售额达到5亿元,国内外注册客户数超过60万,立创团队也在短短两年时间内,从几十人壮大成为260多人的队伍。另外,据国内主流中文网站流量统计分析系统——站长之家显示,...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 电子商会 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-03-30 15:15:00
- 厨房电子秤方案设计-最低可测1g重量【超精准】
- 方案特点:1.出厂一键校准功能这个功能,是为了方便生产做的。比如,工厂员工,每次只需要给电路板下载一下程序,再按一个按键,就完整了校准,就可以投入市场交到客户手中了。2.一阶滤波程序在得到ADC数据计算重量时,采用了一阶滤波程序,使得显示的数值非常稳定。3.电池电压测量功能在利用电池电压供电时,电池电压的降低,不会影响重量的测试数据。4.去皮功能去皮,是个专业术语,你可以理解为“置零”。举个例子,当你测量篮子里面物体的重量,你就可以用去皮功能去掉篮子的重量。5.低功耗功能30秒,重量数据没有保持不变,表示人们不再使用它,进入低功耗模式,用去皮功能按键一键唤醒。方案教程:厨房电子秤方案教程.p...
- 所属专栏: 方案教程 标签: 电子秤 发帖人:o技小新o 发帖时间:2017-10-30 11:13:00
返回