结果:找到"电子工程师,晶振电路",相关内容1000条
  • 晶振电路中为什么并上电阻?
  • 你知道晶振和电阻的关系吗?电路中为什么常常要再晶振的旁边多加一个电阻呢?能起到什么作用?扬兴晶振原厂整理了一些相关资料,跟大家一探究竟!电路中在晶振旁边并上一个电阻的作用,主要有以下4点:1、配合IC内部电路组成负反馈、移相,使放大器工作在线性区。晶振输入输出连接的电阻作用是产生负反馈,保证放大器工作在高增益的线性区,同时起到限流的作用,防止反向器输出对晶振过驱动,损坏晶振。电阻是为了使本来为逻辑反相器的器件工作在线性区,以获得增益,在饱和区是没有增益的,而没有增益是无法振荡的。如果用芯片中的反相器来作振荡,必须外接这个电阻。2、限流防止谐振器被过驱晶振过分驱动的后果是将逐渐损耗减少晶振的接...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-01-10 14:44:00
  • 招聘电气工程师
  • 因公司发展需要,特聘熟练操作立创软件的电气工程师,懂强电和弱电设计的的更佳,我们在致力于电气工业电子化,工作地点在东莞大岭山或者江苏常州,待遇从优,欢迎志同道合的亲们早日加入,谢谢。
  • 所属专栏: 人才需求 标签: 聘 发帖人:英瑞沃电气英豪 发帖时间:2022-11-02 21:21:00
  • 硬件工程师选用晶振应注意的五个事项!
  • 一:外观检测检测产品外观标记文字是否清晰规范外观表面是否存在裂痕引脚上是否已经焊过锡二:频率根据产品需求选择合适的频率需经过合格验证或者专业测试通过的情况下再进行协商若实际电路要求的频率是4.43MHZ在缺货的情况下切勿随便更换其它频率来使用三:晶振输出模式在选用晶振时要考虑到电路需要的晶振输出类型一般分电平输出和差分输出(电平输出:CMOS;差分输出:LVPECL,LVDS常用差分输出类型)不同的输出类型不可随便变换特别是差分跟普通晶振四:型号看清外壳的型号标记型号表明了晶振的多项参数指标根据产品需求、参数找出型号再对详细的参数规格书进行确认如果晶振型号选择不当,将导致应用错误五:晶振的代...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 硬件 采购 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-09-19 15:07:00
  • 招单片机软件和电子工程师
  • 招单片机软件和电子工程师工作地点:广州白云区,可J职。可专职。联系:XAJ@QQ.COM
  • 所属专栏: 人才需求 标签: 单片机软件 发帖人:守护者电子开发 发帖时间:2022-09-02 21:50:00
  • 最基本的晶振使用的注意事项,硬件工程师必学!
  • 晶振的应用领域十分广泛,如手机、汽车、工业控制设备等等,在使用中也有很多需要注意的事项,以下小扬所整理的就是有关晶振使用的各注意事项,看看使用晶振最基本的注意事项或许你以前的操作全错了。一、焊接石英晶振,贴片晶振的焊接温度条件设计为能够与一般电子部件同时工作,但如果温度高于标准,频率可能会发生很大变化,因此温度高于必要的温度请避免。SMD产品的回流温度曲线“回流焊温度曲线请参考”。二、清洗1.使用一般的清洁解决方案,而不是超声波清洗的问题,而是一个石英晶振个别产品的检验,我们推荐的确认在您的状态。2.由于音叉型晶体振荡器的频带接近超声波洗衣机的清洁频率,因此容易受到共振破坏,因此应尽可能避免...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 使用 硬件 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-07-27 10:57:00
  • 电子工程师如何设计一个有效的晶振电路?
  • 随着科技快速发展,智能电子产品更新迭代越来越频繁,那么晶振应用在各式各样的电路板中,几乎大部分的智能电子产品都会应用的到,针对不同的产品使用不同的晶振类别,那么在众多的电路板中,晶振的电路板该如何设计?下面扬兴晶振厂家就简单的讲解一下。工程师在电路设计需注意事项1.在电路设计中,务必要让晶振,外部电容器与IC之间的信号线尽可能保持最短。其根本在于当非常低的电流通过IC石英晶体振荡器的时候,线路太长的话,会导致它对EMC,ESD与串扰产生非常敏感的影响。而且线路太长会给振荡器增加寄生电容。2.特别注意晶振和地的走线。3.晶振外壳要接地。4.晶振的位置尽可能要远离时钟线路和频繁切换的信号线。晶振...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-08-24 15:04:00
  • 找电子信息工程及相关专业中高级工程师
  • 申报通信工程资质今需电子信息工程及相关专业工程师人员如下:中级5名、高级3名,地区无限制,国家评审,最好能在网上查询得到或者有公示名单,联系陈工13620432773(微同)q:3151401645
  • 所属专栏: 人才需求 标签: 信息 发帖人:陈工315 发帖时间:2020-12-02 09:13:00
  • 电子工程师如何转型
  • 这段时间,由于项目上需要一些模块,在阿里巴巴这个平台上搜一搜,结果都很惊人,当然这并不是做广告,而是阿里已经处于垄断的地位。无论是我们需要什么功能、尺寸等模块,在阿里,或者说在深圳珠三角这一块,都是很容易实现的,有时候感慨一下,就是硬件工程师不值钱了,因为在这片土地上,会很快将一个热火的功能压榨到极致。研究空气净化的时候发现有一类电离净化,利用高压电使空气电离,然后离子就会定向运动,灰尘就会富集而被吸附,随后发现这种高压包东莞很多厂家在做,只要几十块!!而添加这一功能的松下空调贵了快两千块。再调查下去,发现利用高压包做的电弧打火机也已经遍地都是,充电就可以重复使用,防风防火……只要二三十块!...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:电子小菜鸟 发帖时间:2018-05-15 10:46:00
  • 一招教你搞定datasheet,再也不怕英语了
  • Datasheet的快速阅读能力,是每个工程师都应该具备的基本素养。无论是项目开始阶段的选型还是后续的软硬件设计,到后期的项目调试,经常有工程师对着英文的Datasheet发愁,这么厚的资料,一页页的读,那得加班到几点啊?那么如何用最短的时间找到最需要的内容?Datasheet(数据手册):电子元器件或者芯片的数据手册,一般由厂家编写,格式一般为PDF,内容为电子元件或者芯片的各项参数,电性参数,物理参数,甚至制造材料,使用建议等,内容形式一般为说明文字,各种特性曲线,图表,数据表等。数据手册的PDF文件一般是免费发放的。作为工程师,必须注意的还有器件的典型性能、最小和最大需求以及特性、在不...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 数据手册 datasheet 发帖人:天启XP 发帖时间:2018-03-23 10:21:00
  • PCB工程师,你还在手动布线吗?
  • 导读:科技的发展日益强大,汽车无人驾驶已经上路了,可是作为最底层的技术,设计无人驾驶的电路软件——DXP,工程师为何至今也没有普遍使用自动布线。无论是已经毕业多年走向工作岗位的老工程师,还是刚刚“入坑”电自化专业小白的你,一定不会忘记老师在专业课上教授的DXP的使用方法。当然,仅靠老师在课堂上讲的是远远不够的,很大一部分同学是通过课下自己的努力实践才精通了AD的使用。所以,学习咱们这一行,靠的还是热爱,love~这不,最近小编在追逐自己所爱的事业上,在每天上课睡觉,下课画板子后有了一个小小的疑惑?在自动化如此发达的今天,在AI、物联网、大数据如此横行的今天,就连汽车的自动驾驶都能实现的今天,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PCB DXP 自动布线 发帖人:天启XP 发帖时间:2018-03-23 10:15:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: