结果:找到"电源、type-c",相关内容1000条
- 如何保证type-c接口输出5V电压
- 画了一块pcb板,使用的充电接口是type-c的。但是我直接使用100w的电源适配器进行充电之后输出的电压不是5V的电压。除开直接更换一个固定输出5v电压的电源适配器之外,还有什么方法可以指定输出5v电压?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电源、type-c 发帖人:linxu222 发帖时间:2024-05-27 23:29:00
- 技术革新!USB-C接口为笔记本与显示器带来无限可能
- USB-C接口如今已成为笔记本与显示器连接的优选方案。无需担心正反插错,支持雷电4和DP视频信号输出,高速数据传输,还有最高100W的快充功能,真是方便又实用!一线连接,多功能融合通过这个接口,你可以轻松连接外接显示器、存储设备,还能实现PD快充,真是一举多得。越来越多的显示器开始采用USB-C接口,不仅保留了传统的DP和HDMI接口,还新增了USB-C视频输入,让笔记本电脑用户的使用体验更加出色。一线通,简洁高效使用USB-C接口连接显示器,不仅可以传输视频信号,还能为设备进行充电。这样一来,长时间使用视频输出就无需担心电量问题了。部分显示器还集成了集线器功能,允许你在传输视频的同时连接存...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: TYPE-C桌面显示器 TYPE-C双C接口盲插显示器 发帖人:花花的蝴蝶 发帖时间:2024-03-01 09:16:00
- microB转type-c。microUSB3.0转type-c,移动硬盘接口转type-c
- microB转type-c。microUSB3.0转type-c,移动硬盘接口转type-c主要是移动硬盘的microUSB3.0转type-c。未测试,未测试,未测试,求大佬指点。求大佬指点。求大佬指点。
- 所属专栏: 技术交流 标签: micro B转type-c。micro USB3.0转type-c,移动硬盘接口转type-c 发帖人:不懂电路的小白 发帖时间:2023-07-28 17:07:00
- 你知道为什么现在手机电脑都是Type-C接口吗?
- 随着科技的发展,各种电子产品也在不断地更新迭代,我们可以从简单的充电口变化上得到印证,例如最早的手机使用的宽口B-5Pin型接口到MicroUSB接口,目前有些比较老的安卓手机就有这样的接口,到了现在,普遍被使用的传统Micro-USB接口呈现出被Type-c接口取代的趋势。很多中高端的手机或者轻薄笔记本上都陆续配置了Type-c接口,同时舍弃了其他所有的接口。那这是为什么呢?Type-C接口有什么优点呢?下面跟金航标小编(www.kinghelm.com.cn)一起来看下~1、传输速度相对于传统的数据接口,Type-C接口的数据传输速度更快,USB3.1TypeC的理论传输速度可以达到10...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: Type-C接口 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-08-15 16:48:00
- type-c母座有哪些优势与缺点你知道吗?
- 随着电子产品的普及,现在的人们因为生活或工作的需要大多数都会用到智能手机,所以很多时候都会用到USBtype-c接口的连接器,其中type-c连接器最重要的插件就是type-c母座。就目前来说,type-c母座在整个手机连接器市场的占有量还是挺大的,那么连接器用type-c母座的优缺点到底有哪些你知道吗?下面金航标(www.kinghelm.com.cn)小编就为你科普一下:Type-c母座五大优势特点优势一1.type-c母座的连接方式上可以正反接插连接,而且还能两方向的互换使用。优势二2.type-c母座其一般机械寿命上可以承受1万次反复插拔。优势三3.type-c母座兼容支持数据音频设...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: type-c 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-08-12 10:01:00
- 金航标告诉你日常生活中如何充分利用type-c连接器
- 如今是电子产品时代,手机是日常生活中不可缺少的物品。现在大部分使用typec连接器,不仅是为了提高充电速度,而且也没有正负极之分。那么除了这两个功能之外,typec连接器就没有其他功能了吗?接下来,就跟金航标kinghelm小编来看看在日常生活中如何充分利用typec连接器。1.保持快速投射及其频率。现在的工作大部分都和新闻媒体有关,尤其是公司办公室,对投影仪应该比较熟悉。然后,如果带有typec连接器的手机连接到HDMI电缆,可以随时拥有投影屏幕。操作方法非常简单。将typec连接器端插入电脑,然后将HUDMI端口插入投影仪。连接后,将出现一个弹出窗口。2.外置移动U盘。做生意和学习的人总...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: type-c连接器 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-14 10:10:00
- 【求助】type-c接口异常积热,求助
- 如图,是一个设备的原理验证电路,所以有一些跨线电阻;原理图分别是type-c接线,tp5400充放一体锂电池芯片,实际线路,引脚积热碳化情况;实测是PCB引脚下方积热,引起碳化,拆掉的type-c母口完好无损;嘉立创打2层板,打来的5张板子原样烧了3个;后面的电路是32u4带9个ws2812b,亮度25%,tp5400出口电流40mA,无其它电路;外部5V输入和tp5400的Vout完全隔离;然而这个type-c接口焊点下面的板层积热烧了,并且都是烧的同一侧,就是pcb图中右侧的那个;用刀片撬开右侧VCC引脚不焊接,左侧没有积热问题;求助这个电路哪里有问题?
- 所属专栏: 技术交流 标签: type-c 电源 tp5400 求助 发帖人:恏吢眼丶奻秂 发帖时间:2021-06-13 14:04:00
- 嘉立创手工焊接开始接单各种USBTYPE-C均已上架
- 朋友们嘉立创开放手工焊接啦,只要是器件型号前面有"手工焊接"字样的,均可以下单选用。嘉立创贴片,不收开机费、不收钢网费,工程费只需50元。目前上架的【手工焊接】器件有3万余种,各种USBTYPE-C插件。。。。均已上架嘉立创可选用的器件近8万种可贴器件,还会继续增加可以在【可贴元器件库(可购买/可邮寄)】内进行查看手工焊接收费方式:手工焊接工程费:50元手工焊接焊点费:0.1元每个焊点下单方式:与正常贴片下单流程一样,选上【手工焊接】的器件,即可以手工焊接。手焊交期:在SMT交期上增加一天(目前SMT交期二天)贴片收费方式贴装工程费:50元贴装焊点费:0.01元每个焊点为保证焊接品质,暂时每...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: USB TYPE-C 发帖人:熊大 发帖时间:2020-12-01 13:53:00
- USBType-C拓展坞方案简介
- USBType-C拓展坞主要用于Type-C接口功能扩展,可方便实现Type-C扩展USB3.0接口,DP/VGA/HDMI显示接口,Type-C充电口等应用。USBType-C拓展坞方案包含了一颗USBPD接口控制芯片,用于PD通信协商、视频AltMode/USB外设功能的切换与协调等,符合USBType-C1.2与USBPD3.0规范,兼容4线或8线DisplayPortV1.2/1.3,可用于DisplayPort/HDMI视频拓展、多USB3.0与Type-C接口拓展、有线网卡、声卡、读卡器等附加功能拓展、USB/Type-C充电等。特点>即插即用,无需驱动,支持USB3.0高...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: CH549 Type-C 拓展坞 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-10-16 16:21:00
- USBType-CPD快速充电方案
- 概述USBType-CPD充电方案包含了一片针对USBPD充电协议管理芯片,用于处理PD协议相关的通讯控制,该方案符合USBType-C1.2与USBPD3.0规范,可实现对各类兼容Type-CPD2.0/3.0的设备的快速充电,并具有完整的硬件过压、过流保护机制,可广泛应用于交流电源适配器、车载充电器、UPS、移动电源等各类场合。典型应用方案特点符合USBType-C1.2与USBPD2.0/3.0规范。支持DFP(DownstreamFacingPort),UFP(UpstreamFacingPort),DRP(DualRolePort)电源角色功能。支持Type-C正反插检测与自动切换...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Type-C PD 快速充电 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-06-30 09:24:00
返回