结果:找到"电源连接器",相关内容1000条
  • 金航标Kinghelm为你科普连接器种类
  • 连接器(又叫接插件,英文connector),在我国也称为连接器和插座,它通常指的是电连接器,即连接两个有源器件并传输电流或信号的器件。那么连接器种类有哪些你知道吗?下面金航标Kinghelm小编(www.bds666.com)为你科普一下1、根据形状来划分如果根据形状来划分,连接器分为五种类型:圆形连接器、矩形连接器、条形连接器、弯曲连接器和D型连接器,其中以圆形连接器和矩形连接器最为常见!2、根据使用环境条件根据使用环境条件来划分,主要分为密封型连接器、抗辐射连接器、高温连接器、低温连接器、自动脱落分离电连接器等。3、根据电气使用要求根据其电气需求可分为普通连接器、大功率连接器、高压连接...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-29 11:26:00
  • 金航标为你科普什么是连接器以及连接器基本性能
  • 什么是连接器?连接器就是连接电力、电气信号流动的电子零部件,是电子工程技术人员经常接触的一种部件。在中国也称连接器、插头、插座,一般是指电连接器。即连接两个有源设备以传输电流或信号的装置,连接器的品牌有很多,国内外都有。连接器不是一成不变的,它随着应用对象、频率、功率、应用环境等不同,其形式和结构也是千变万化的。比如有网络连接器、工业连接器、电子连接器、手机连接器、电脑连接器等,应用在不同的领域。例如,球场上点灯用的连接器和硬盘驱动器的连接器,以及点燃火箭的连接器是大不相同的。但是无论什么样的连接器,都要保证电流顺畅连续和可靠地流动。那么连接器有哪些基本性能呢?金航标(www.bds666....
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-27 11:44:00
  • 当连接器出现故障时该如何排除
  • 目前,电子连接器在生活中的应用已越来越广泛。由于这类器件较小,设计比较精密,在使用中也经常会出现各类情况。对于一些常见的故障,我们也需做好相应的分析工作,当故障出现时,我们应该怎么做?下面让金航标Kingjelm(www.bds666.com)小编为您支招连接器故障一:接触不良从结构上面来说,连接器内部的金属导体是整体设备的核心零件,是用来将外部连接的电线或者是电缆的电压力或者是电流,数据信号等于其相互配合起来,并传递到与之相互搭配的连接器接触件上面,所以,连接器设计上面必须要求做到结构精良,要有很可靠的稳定性和良好的导电性能。因为这种情况经常发生,有很多的原因,可能是由于连接器的接触部件设...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-22 10:40:00
  • 连接器的基本性能有哪些?
  • 连接器有哪些基本性能?在这之前,金航标Kinghelm(www.bds666.com)小编先简单说一下,什么是连接器?连接器,即CONNECTOR。也叫接插件连接器。是电子工程技术人员经常接触的一种部件。国内亦称作接插件、插头和插座。连接器是整机电路系统电气连接必需的核心基础元件,其作用是借助电/光信号和机械力量实现接通、断开或转换。欲了解更多,请联系我们。连接器的基本性能可分为三大类:即机械性能、电气性能和环境性能。机械性能机械性能就连接功能而言,插拔力是重要地机械性能。插拔力分为插入力和拔出力(拔出力亦称分离力),两者的要求是不同的。在有关标准中有最大插入力和最小分离力规定,这表明,从使...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-21 09:36:00
  • 连接器的正确使用方法你知道吗
  • 连接器如今已经各行各业必不可缺的电子器件,但是对于连接器正确使用方法你知道吗?下面就让金航标小编来给你讲讲连接器正确使用方法吧!记得收藏哦!使用连接器的时候,要正确的使用和保存,才会避免出现不必要的麻烦。在收到连接器的时候,我们要仔细的观察外包装,看看是否有明显的破损的地方,还要看看会不会出现连接器的本身的损坏等等,一定要保证自己看到的连接器是完好无损的,这样才不会影响我们对于连机器的使用。暂时不用连接器的时候,不要随意的放置连接器,尤其是随手放在有阳光的地方,这样因为疏忽忘记放置起来的话,连接器就会因为长时间的阳光暴晒出现质量上的损坏,从而影响他的使用,甚至还会出现安全事故,所以我们要仔细...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-19 11:12:00
  • 金航标带你浅析IPX、IPEX、UFL连接器
  • 深圳市金航标电子有限公司(SHENZHENKINGHELMELECTRONCO.,LTD.)成立于2007年,是国家级高新技术和双软认证企业,“中国卫星导航协会”资深会员单位,获得ISO9001(04617Q13625ROS)质量管理认证体系企业,正在完善IATF16949汽车质量管理体系。主要业务为北斗卫星导航和物联网终端应用硬件的研发生产销售,及物流信息智能化系统解决方案的提供。那么,金航标的小编今天就跟大家科普一下:IPX、IPEX、UFL连接器I-PEX原先是个做连接器的公司,后被第一精工合并。IPX、IPEX、UFL、HSC应该都是同一种连接器,一般叫为IPEX或IPX,不过不同的...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-06-27 09:06:00
  • 电源连接器使用四大注意要点
  •   电源连接器一般由插头和插座组成,其中插头也称自由端连接器,插座也称固定连接器。通过插头、插座,因此就产生了插头和插座的各种连接方式。这个是很多操作员都了解的,下面主要针对在使用的注意情况作解析:  1、端接  1)电源连接器端接时,端接规范或要求进行端接和检查,并按对应的接点序号进行端接。选用的电缆、导线间的最大绝缘层厚度应与接触件间的距离匹配,电缆线芯与接触件接线端匹配,当在接触件间跨、并线时,应考虑多股线芯绞合的直径,且禁止在接触件压接孔间进行跨、并线处理;  2)焊接时,应根据裸线直径选择相应功率的电烙铁,每个接触件的焊接时间一般不超过5s,应注意不能让焊剂渗入绝缘体,以免造成产品...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-05-08 16:20:00
  • 光纤连接器专题:解析光纤连接器的三个重要组成部分及类型介绍
  • 光纤连接器是独特的。光纤电缆发送的光脉冲,而不是电信号,所以端接必须更精确。而不是仅仅允许销,使金属对金属的接触,为了允许进行通信,光纤连接器必须完美对准显微镜玻璃。虽然光纤连接器的类型有许多种,他们有着相似的设计特征。双纤与单纤:单纤是指每个端口一个连接器然而双纤是指每个端口两个连接器光纤连接器的三个主要组成部分:金属环,连接器主体,和耦合机制。金属环—这是一个薄的结构(通常是圆柱形的),该实际持有的玻璃纤维。在纤维上有一个镂空中心形成紧紧的把手。金属环通常由陶瓷,金属,或高品质的塑料制成,并且通常将持有纤维的一条链。连接器主体—这是一个塑料或金属结构中保存套圈并附着于护套和加强光缆本身。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: FC LC SC ST 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-16 11:35:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: