结果:找到"电脑",相关内容1000条
- 求助——谁有电脑诊断卡的原理图
- 谁有电脑诊断卡的原理图能否分享下
- 所属专栏: 开源设计 标签: 诊断卡 电脑诊断卡 发帖人:梁平仁颂 发帖时间:2023-12-26 11:55:00
- 离线工程怎么从一台电脑转到另一台电脑
- 离线工程怎么从一台电脑转到另一台电脑,谢谢
- 所属专栏: 技术交流 标签: 离线工程怎么从一台电脑转到另一台电脑 发帖人:印第安人 发帖时间:2022-11-07 12:02:00
- LCEDA专业版半离线模式的元件库信息怎么更新到别的电脑上?
- 我在公司电脑上建立的元件库,分类什么的都做好了,是半离线模式。突然要换电脑,怎么把旧电脑上的分类信息和元件库都无缝转移新电脑上?
- 所属专栏: 使用教程 标签: LCEDA专业版 半离线 换电脑 发帖人:哈酷V5 发帖时间:2022-09-03 09:44:00
- 立创EDA对电脑系统的要求
- 大家好,我是刚接触立创EDA这个软件,请问这个软件对电脑的配置有什么要求吗?需不需要很高配置,在无网络情况下可以使用吗?我正在学用这个软件中,谢谢大佬们.
- 所属专栏: 技术交流 标签: 立创EDA对电脑系统的要求 发帖人:max032 发帖时间:2020-12-14 20:29:00
- 电脑知识科普:那些年我们用过的接口》》》》》》》》》》》》》
- 电脑人人都会用,但是对于电脑接口,哪怕是软件工程师也有叫不上来的时候,今天就来看看电脑上的那些接口,也是对于设计外设的一个辅助(可以自己制作的pcie声卡)常用的一个都不讲哦先上一大堆图。。。。。。。。。。。。这样外露接口就全部介绍完毕,这也是人们所熟知的接下来谈谈机箱里的接口,PCI和PCI-E接口PCI接口过于老了,占空间加上速度低,在新的主板上已经完全消失了PCIE接口速度快,体积小,在新主板中被大量设置,有趣的一点是,我们可以看出,无论长短PCIE接口,其总有一部分槽是等长的,这个槽是供电槽,而另一侧的槽就是数据槽,根据长短可以分成x1到x16,这就决定了PCIE的一个独特特点,你可...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电脑 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-02-15 12:42:00
- 装机不求人(一)搭建一个软件工作平台吧。。。。
- 作者实在想不到写什么了。。。。。。于是再写一个装机系列吧,。。。。。。。。首先介绍配置:主板:微星B350MGAMEINGPLUS电源:安钛克AP500硬盘:西部数据蓝盘1T固态:戴尔原装120G闪迪内存:光威8GDDR4显卡:660TI三手卡(有点惨。。。。。。反正就亮个机)CPU:R52600这台电脑用于运行专业软件和视频处理等等领域,算是入门的一台小工作站。CPU可升级,后期可以升级成2700X,搭配专业ECC内存,作为专业工作站使用。(配图B350)在这里也科普一下相关知识:》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电脑 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-02-15 12:08:00
- 科技杂谈4.游戏党绕不开的话题——显卡和CPU的近期推荐
- 好像在这里再谈这个都有点烂大街了。。。。。。但本人保证,一定写点在别处很难发现的东西,文末还有装机福利送出哦(>3<)1.显卡这一项主要针对于游戏用户,和特殊要求人群,毕竟一般办公影音和轻度游戏用CPU的核芯显卡就足矣,当核显性能不足时,就需要上独立显卡了。简单谈谈现阶段的显卡选购问题首先一定要不贪小便宜,现阶段市场上挖过比特币的矿卡比较多,性能是有,但普遍短命矿卡的重灾区主要在GTX1060,RX580,RX470,RX480,上比较泛滥。避开这几个重灾区,要是预算足够,推荐购入新出的显卡,像RX590,RTX2060,之类的均可或者在公司的官方店铺,购买有质保的常见矿卡型号的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电脑 DIY 数码 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-01-24 15:25:00
- 科技杂谈3.Ubuntu系统的使用(入门)
- 先来讲讲安装。。。。。去官网下载最新版18.04的镜像,为一个.ISO文件,之后用UltraISO软件向U盘内写入,做成装系统盘,Windows等系统的安装也可以用这个方法之后的步骤可以去百度Windows系统安装,过程相同,根据提示一步步走下来,就可以完成装系统。(提示真的已经够人性化了)之后开机,会出现漂亮的Ubuntu界面(实际比这个漂亮的多,风格也支持自己随意换)之后在桌面上单击右键,点打开终端。安装各种花式软件的过程就开始了。。。。。。。。。。。给各位一个CSDN链接,比较全面的讲述了如何安装大多数的必需软件https://blog.csdn.net/fancancan/artic...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电脑 操作系统 Linux 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-01-23 15:08:00
- 科技小知识2.电脑简单故障排查
- 本帖对于一些电脑的常用问题进行总结,另外本帖改编自笔者当天的亲身经历。。。。。。废话不多说上正文。。。。。。1.黑屏1.线没插好2.显卡坏了3.内存没插好或干脆没插(主要原因)2.卡在开机页面1.硬盘坏了或没插硬盘线或没插硬盘电源线(见得太多了。。。)2.主板芯片组过热(少见,多发于老主板或二手货,笔者今天就比较倒霉。。。换了芯片组的硅脂。。。。)3.蓝屏换硅脂,检查散热,出现此问题一般都是CPU过热了(重点)4.电源不足会导致的问题这个问题就比较宽泛了,轻则根本开不开机,重则开机之后启动不正常,有让主板变砖的可能总之一切看起来不太正常的问题几乎全是电源问题,不要贪小便宜,会吃大亏的。好电源...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 科普 电脑 DIY 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-01-23 11:42:00
- 科技小知识1.如何分辨各种机械硬盘
- 在机械硬盘的选购中,我们常常遇见红盘,蓝盘,绿盘,紫盘,黑盘等等不同的盘种类,那么它们互相之间又有什么区别呢?今天就让我们了解一下各种盘的区别。我们按照一般的用户需求来讲解。1.蓝盘蓝盘的特点是性能较强,价格较低,性价比高,适合一般的家庭用户。带缓存,速度不至于太慢,家用首选。2.绿盘。 绿盘特点是功耗低,安全,环保,价格低廉容量大,缺点也显而易见,性能太低,只能适合做存储盘。家用购买不宜使用绿盘做主存储盘,推荐买两块组阵列做副存储盘用,存电影等资源。3.黑盘。黑盘的特点是高性能,大缓存,速度快,但是价格昂贵,主要用于企业级用户,比如企业的服务器和追求高性能的游戏玩家。一般家用的话就以黑盘...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 科普 电脑 DIY 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-01-22 11:13:00
返回