结果:找到"电阻单位",相关内容1000条
  • 各位佬,想问下柔性分布式压力传感器要怎么测电阻阻值呀
  • 我的电路图如下,有一个4*4的电阻矩阵,我这里用面包板搭了个demo,利用mega2560的数字IO口列选电阻,然后四路adc一起测电压采样原理如下,电压探针的位置接四路adc,上面四路列选,当选中该列时置低电平,其余列置高电平出现了一个问题,就是我在按压左下红色框框住的压敏电阻时(电阻和压力成反比,压力增大,电阻减小),红色电阻对应的那路adc不变,其他三个蓝色电阻对应的那三路adc测出来的电压变低了,我不是很理解为什么有没有佬可以教教我怎么测这个东西的电阻//测得电压array([[4.99755859,4.99755859,4.99755859,4.99755859],[4.99755...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 矩阵 矩阵 压敏 压力传感器 发帖人:Zhangzr 发帖时间:2024-06-20 22:16:00
  • 电阻的单位有些问题
  • 这个10K和10千欧是什么情况,翻了一下,好像就这一个带一个k,
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:一个初学者 发帖时间:2023-06-02 17:49:00
  • 32位M0+核单片机PY32F002A系列规格手册
  • PY32F002A系列微控制器采用高性能的32位ARM®Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的MCU。嵌入高达20Kbytesflash和3KbytesSRAM存储器,最高工作频率24MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路I2C、SPI、USART等通讯外设,1路12bitADC,多个定时器。PY32F002A系列微控制器的工作温度范围为-40℃~85℃,工作电压范围1.7V~5.5V。芯片提供sleep和stop低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗应用。PY32F002A系列微控制器适用于多种应用场景,例如控制器、手持设备、PC外设、游戏和GPS平台、工业应用等。PY32...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 32片机 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2022-12-23 16:20:00
  • 在应用场景愈发繁多的当下,迫切需要融合软硬件于一体的开发平台来扮演“多面手”。以此,来满足不同应用场景的差异化诉求。针对这一点,瑞芯微旗下的Toybrick扮演着重要角色。作为人工智能开发平台,Toybrick集软硬件开发于一体,旨在为开发者提供多系列开发平台、参考设计、丰富的开发工具及人工智能教学案例。
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:敦煌舞基本 发帖时间:2022-03-18 11:24:00
  • DP32F00316位.32位单片机开发技术资料
  • DP32G003芯片数据手册V1.01.pdfDP32F003是采用高性能的ArmCortexM0为内核的32位微控制器,最高工作频率可达48MHz,内置高速存储器,
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 16.32片机 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-10-15 10:18:00
  • 松下推出高耐热·高可靠性的贴片电阻ERJH系列(免费领取新品)
  • 近年来,以汽车领域和工业领域为中心,对元器件如何对应高耐热和高可靠性提出了强烈的要求。松下电器针对这些要求,推出可对应严苛热环境的高耐热·高可靠性的贴片电阻ERJH系列!为了让大家更好地了解产品,这里特别准备了样品供大家申请,请务必看到最后哦。详细产品视频,点击链接进行观看:https://www.bilibili.com/video/BV18L411W7fQ?share_source=copy_web产品特点①高耐热性:●最高工作温度从155℃提高到175℃●额定工作温度从70℃提高到105℃(直到105℃,仍能100%保证额定性能)②高可靠性:在-55℃/+175℃的热冲击试验中保证10...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:立创商城小编 发帖时间:2021-07-06 15:04:00
  • 电阻坏了是否可以直接连以及怎么检测
  •   电阻坏了可直接连吗?  电阻坏了不能直接连,电阻是降低电压的,直接连会电阻电路不能正常工作,严重的可能会烧毁电路。  图  电阻坏了如何测出来?  相信大家都知道,一个产品由于种种原因,有好的也有坏的,电阻也不例外。因此,懂得检测电阻的好坏是很重要的一个方面。那么您知道如何检测电阻的好坏呢?下面小编为您介绍:  检测电阻好坏的方法:  一、外观检查  查看标志清晰,保护漆完好,无烧焦,无伤痕,无裂痕,无腐蚀,电阻体与引脚紧密接触等。对于电位器还应检查转轴灵活,松紧适当,手感舒适。有开关的要检查开关动作是否正常等。  二、万用表检测  1、用指针万用表判定电阻的好坏时,要先选择测量档位,再...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-10 14:25:00
  • 【技术答疑】松下元器件Panasonic新品留言区
  • 本帖子是关于松下半导体Panasonic技术交流和问答贴,只要您有疑问,留下问题,我们会邀请松下元器件原厂资深FAE参与答复,欢迎大家踊跃参与问题讨论,谢谢。如下是松下产品线专家对个别问题的解答分享,抛砖迎玉!
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 精密 聚合容 薄膜 发帖人:路漫漫Peter 发帖时间:2019-04-24 16:02:00
  • 一个马铃薯做成的生物电池能产生多大的电流?
  • 开始上课:先复习一下:电流单位的换算关系(AmAnApAfA)1A=10的3次方mA=10的6次方uA=10的9次方nA=10的12次方pA=10的15次方fA课后作业:一个马铃薯(土豆)做成的生物电池能产生驱动多大的电流呢?如何测量这些微小单位的pAfA级别的电流?~
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: A mA nA pA fA 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2018-01-15 17:11:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: