结果:找到"画出垂直和水平的导线",相关内容1000条
- 【专业知识】直线导轨的几种安装方法!
- 随着高精密的直线导轨在工业自动化中运用的广泛性,掌握一定的安装技巧是很有必要的,掌握好正确的安装直线导轨的方法,提高导轨的使用寿命与使用精度。在无侧向定位装配面的安装中为确保从动侧滑轨与基准侧滑轨间的平行度。一、使用安装基准面安装方法先使用装配螺丝将直线导轨底部基准面大概固定于床台底部装配面,再用虎钳将滑轨侧边基准面逼紧床台侧边装配面,以确定滑轨位置后,使用扭力扳手,一定的扭力按顺序锁紧固定螺丝,将滑轨底部基准面逼紧床台底部装配面。二、从动侧直线导轨的安装1、直线块规法将直线块规置于两支直线导轨间,使用千分量表校准直线块规,使之与基准侧滑轨之侧边基准面平行,再依直线块规校准从动侧滑轨,从动轨...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC加工 直线导轨 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-25 16:05:00
- 立创eda标准版的类似AD的垂直分布怎么弄?
- 之前用都可以打开多个窗口,现在一打开就没了,选择新窗口打开直接就没有新窗口,以前都有现在没了,而且点击电脑桌面上下载的app也是开的已经打开过的界面,没办法开一个新的窗口,求助怎么弄!!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA 垂直分布 发帖人:yuyuyuyu 发帖时间:2023-09-25 21:33:00
- 当绘制的线从引脚端点开始并垂直于引脚,这段线就无法进行移动。
- 昨天在绘图时发现当绘制一根从引脚端点开始并垂直于引脚的线后,这根线是无法移动的。向右移动线段,没有任何变化,向左移动这线段也没有变化,反而上面与之连接的横线发生了图2的变化。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 垂直 引脚 移动 发帖人:Rambo1324 发帖时间:2022-10-17 13:36:00
- 请问大家有能出呆料的平台吗?
- 请问大家有能出呆料的平台吗?之前在立创买了1盘/2500片的原装MaximMAX3232ESE+T,3.465元/片入的(2022.03.18购入),现在芯片又降价,伤心..现在呆料想出掉,3.0元/量大还可以降低,就是不知道有哪些平台可以出掉呆料?请问大家了,谢谢
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 有出呆料的平台吗? 发帖人:南京郑工 发帖时间:2022-10-09 17:06:00
- 启明智显|3.5寸串口屏应用于直饮机方案
- 随着人民生活水平的提高,直饮水已逐渐成为提升国民健康水平的公共服务产品和社会发展进步的标志之一。直饮水是指以生活饮用水或符合生活饮用水卫生标准的水为水源水,经过初滤、深滤、杀菌等净化后可供直接饮用的净水。在直饮水机行业领域,商用直饮水机市场值得高度关注,其使用场所主要面向商业和公共饮水场所,如全国各地的医院、学校、车站、公园等等,市场需求量庞大。受疫情的影响,人们对于饮水安全的要求更为苛刻,再加上公共饮水诸多问题的暴露,直饮水市场或将逐渐代替传统的饮用水市场。相比普通自来水而言,直饮水除了直观体现在口感好、便捷以外,也间接体现了更高品质的服务,减少白色污染的绿色发展理念,更生动展示城市高质量...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 直饮水 串口屏 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-08-29 10:24:00
- 立创EDA离线版
- 立创EDA离线版导出工程ZIP导不出来的?点确定了后面,没看到有文件的?离线专业版是不是不支持啊
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA 离线版 导出工程ZIP导不出来的? 发帖人:樂PADS 发帖时间:2022-02-14 12:09:00
- 请问原理图上如何能快捷画出垂直和水平的导线?
- 请问原理图上如何能快捷画出垂直和水平的导线?长导线人工对齐网格太费劲了,又没简便方法
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 画出垂直和水平的导线 发帖人:fighter 发帖时间:2021-12-08 11:23:00
- 关于使用中遇到的问题
- 画了个简单的电路图试试软件好不好用,目前有好几个问题:1,发现线与线相交没有圆点用来做区别,如果打印出来到时候从原理图上怎么判断是否链接?2,使用别人的元件符号的时候,关联封装后,一直提示错误,要求关联封装或者修改符合。。已经关联好了。3,在原理图上无法垂直翻转元器件,这个真的很不有好4,在原理图翻转元件后,更新pcb,会导致pcb线路错误。5,画好图后在移动元件的时候元件相连的线会和其他不相连的线自动相连。6,使用的过程中还有很多小问题,给人的体验非常不好!!!是一个非常糟糕的体验。7.如果给朋友推荐的话。五星只会给1星(1星给中文界面和可以通过互联网找元件方便)
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 画图和pcb布线 发帖人:不可以改名字 发帖时间:2021-09-28 18:24:00
- LOTO示波器软件功能8位~13位垂直分辨率讲解
- 本文讲解LOTO示波器的上位机垂直分辨率(ADC)可以从到8位一直可以到13位,但是它硬件上是八位ADC的,那是怎么做到垂直分辨率能达到13位呢?这中间是一个变化的过程,它并不是8位和13位两个挡位,而是中间有9,9.1,......到13这样的变化,是通过牺牲采样率,然后来弥补垂直分辨率。图1.界面展示如图1所示,现在时间挡位是1毫秒挡位,可以在示波器右上栏看到此时的垂直分辨率是8bit,它现在采用率是781Khz,右侧下部分是模式选择,现在是峰峰值模式(Peak-detectMode),Normal是常规模式或者叫实时模式,Hight-Res是高分辨率模式。在常规模式下,它的零电压的噪声...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 垂直分辨率 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-08 08:29:00
- 45度导线怎么画
- 专业版中,45度导线怎么画,另外就是下面的器件选择表,一页显示50个,实际只能显示10多个,也不能滚动,列表中显示很多项目,不能选择关闭无关的项目,
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 45度导线怎么画 发帖人:2piafu 发帖时间:2021-01-05 11:32:00
返回