结果:找到"直播,龙腾半导体,快充",相关内容1000条
  • 喜讯|MDD辰达半导体荣获蓝点奖“最具投资价值奖”
  • 2024年5月29日,由深圳市电子商会,中小企业公共服务平台主办的2024电子信息产业新质生产力交流大会暨第七届“蓝点奖”颁奖盛典,在深圳市龙华区铂尔曼酒店成功举行。第七届蓝点奖共评选出最具投资价值奖、创新突破奖、自主品牌奖、十佳分销商奖、诚信企业奖五大奖项。经过自主报名,网络投票,专家评审,平台公示等层层选拔,MDD辰达半导体荣获第七届蓝点奖“最具投资价值奖”殊荣,并在盛典现场接受隆重表彰。左二:MDD辰达半导体销售总监作为深耕半导体分立器件领域16年的专精企业,MDD辰达半导体始终坚持技术驱动和客户需求导向,致力于打造包括MOSFET、二极管、三极管、整流桥、SiC等在内的全系列高可靠性...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: MDD 辰达 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-05-30 10:33:00
  • 刚刚,MDD辰达半导体发布新LOGO~
  • MDD辰达半导体是一家半导体分立器件制造及解决方案提供商,随着公司的高速发展和战略调整,我们对品牌形象进行了全面升级,以符合公司的形象定位和发展方向。现发布全新MDD品牌形象,提升客户及合作伙伴对MDD辰达半导体的认知度和辨识度。▲新旧LOGO对比此次围绕着“专业可靠、科技创新、全球视野”核心理念对MDD的品牌形象进行了全面升级,logo去掉了圆框,让MDD整体形象更加开放、简洁,对MDD字母进行的设计演绎,赋予了更多的品牌精神,给客户呈现一个更饱满的企业形象。▲LOGO设计演绎专业可靠M引入“泰山”的意向,代表MDD如泰山一样稳定可靠,寓意MDD将以可靠的产品及专业的服务,去珍惜客户的每一...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: MDD 辰达 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-05-28 09:36:00
  • 30VMOS管60VMOS管100VMOS管150VMOS管推荐
  • MOS管,即金属氧化物半导体场效应管,其工作原理是:在P型半导体与N型半导体之间形成PN结,当加在MOS管栅极上的电压改变时,PN结之间的沟道内载流子的数量会随之改变,沟道电阻也会发生改变,进而改变源极和漏极之间的电流大小。MOS管具有输入电阻高、噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点,现已广泛应用于大规模和超大规模集成电路中。惠海半导体的MOS管有中低压NMOS和PMOS管,可搭配芯片。我司MOS具有:低内阻、低开启、低结电容、等特性,SGT工艺和沟道MOS管专注高品质MOS管研发、生产、销售。MOS管支持30V,60V,100V,150V等耐压,有S...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: mos 芯片 发帖人:惠海小玉 发帖时间:2024-03-13 16:23:00
  • 重磅新品|H6602实地架构,外围简洁,纹波小,动态负载好,支持12V,24V,30V,48V,6...
  • 为了满足日益增长的电源管理需求,惠海半导体特别推出了一款实地架构电源管理芯片H6602,能够解决静态电流大、外围复杂、纹波大、输出电压不稳、动态负载差等痛点。H6602是一款内置MOSFET实地架构的降压恒压芯片。在宽电压输入范围内,其持续输出电流可达到0.65A,具有良好的负载和线性调整率。电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温保护等。其他优点:静态电流小,外围简洁,纹波小,输出电压稳定,动态负载好。H6602产品特点0.1uA关断模式380KHz固定频率过温关断保护逐周期过流保护0.65A持续输出电流内置MOS耐压高达100V4.5V至80V宽...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: IC 发帖人:Sandyliu 发帖时间:2023-09-04 16:25:00
  • 乔迁大吉共创新辰达丨MDD辰达半导体乔迁仪式顺利举行
  • 8月22日上午9点40分,深圳辰达半导体有限公司办公新址乔迁仪式在深圳北站中心鸿荣源数字创新中心隆重举办。来自海内外客户代表以及社会各界领导参加此次庆典,共同见证MDD辰达半导体向着新的里程迈进。匠芯十五载,共创新辰达。在过去的十五年里,我们一直秉持着对技术的追求和创新精神,不断突破自我,在行业中脱颖而出。如今,我们迈入了一个全新阶段。新址乔迁是我们不断发展壮大的见证,也是对过去成就的回顾和对未来憧憬的展望。红绸彩花飘落,寓意入驻新址是一个全新的开始,也将激励全体员工凝心聚力、笃定前行。在各级领导的支持下、所有同仁的共同努力下,全力以赴开创高质量发展新局面,力争实现公司发展新跨越!辰达半导体...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: MDD辰达 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-24 10:31:00
  • 今日份惊喜|教你如何用一颗ESP32MCU打造低成本彩屏方案
  • 自从上次许多小伙伴收看了我们玩转ESP32彩屏的直播后,一直意犹未尽。很多伙伴对它的高水平低功耗,集成2.4GHzWi-Fi和蓝牙双模的特性感到惊喜不已,有部分伙伴兴匆匆把ESP32买回家试玩。话说,这样一款为物联网应用而设计,同时具有超高射频性能、稳定性、通用性和可靠性的MCU,到底有多神奇呢?除了小伙伴自己探索出来的功能外,其实ESP32还是一个很有故事的MCU。当然,想要知道它所有的玩法,你必须足够了解它。同时ESP32比较高冷,只允许了解他的朋友倾听他的故事哈哈哈。这不,我们的老板,他平时就很爱玩,为此和ESP32约定,今天晚上19:30在直播间和大家见面,并向大家详细介绍一下ESP...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ESP32 福利 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-06-17 16:50:00
  • 意法半导体STM32单片机特性
  • MCU经过多年发展,性能也得到了很大的提升。因为MCU必须顺序执行程序,所以适于做控制,较多地应用于工业。由ST厂商推出的STM32系列单片机,行业的朋友都知道,这是一款性价比超高的系列单片机,应该没有之一,功能及其强大。其基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARMCortex-M内核,同时具有一流的外设:1μs的双12位ADC,4兆位/秒的UART,18兆位/秒的SPI等等,在功耗和集成度方面也有不俗的表现,由于其简单的结构和易用的工具再配合其强大的功能在行业中赫赫有名,意法半导体MCU代理商介绍其强大的功能主要表现在哪些方面。特性:1.内核:ARM32位Cortex-...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 意法,STM32,意法MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-01 13:57:00
  • B站直播通知-实战项目第十三讲-待机电流低至1.1uA
  • 6月6日晚上21:00,直播STC15单片机实战项目软件开发第十三讲-待机电流低至1.1uA。B站直播地址->http://live.bilibili.com/21988510文章链接:https://mp.weixin.qq.com/s/3KyU9fDCORxkyQxq_6IRCw低功耗牵涉到软硬件设计,直播时,会详细的讲解设计思路,硬件设计,软件设计,端口配置等,可以提前预习原理图,软件代码等。欢迎凑热闹。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-06-06 09:28:00
  • 【直播预约】2020电子工程师快充专场,龙腾半导体FAE经理主讲!
  • 活动背景突如其来的“新冠肺炎”疫情席卷整个中国,在当前严峻的形式下,电子行业的工程师更多的通过网络进行技术学习和获取企业最新的产品信息。以达到停工不停学,减工不降产。为帮助工程师更好的提高产品设计水平,21Dianyuan联合多家国内外知名企业以及国内权威专家举办系列直播季课程,针对业内九大热门专题从初级-高级为工程师完善知识体系补充知识链条,带来最新的电子技术培训,帮助企业了解行业发展趋势,提高产品设计质量,更好的应对市场。随着科技不断的发展,终端设备的不断更新迭代,支持快速充电技术的移动设备越来越多,新型功率器件、同步整流芯片、快充设计等技术,更加受人瞩目。5月快充技术专题直播,21Di...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,, 发帖人:大菠萝油 发帖时间:2020-05-20 09:54:00
  • 立创商城牵手聚洵,支持国产半导体厂商突围
  • 近两年,元器件的缺货涨价潮始终不断。前段时间,美国宣布对包括半导体产品在内的约340亿美元的中国进口商品加征25%关税,覆盖从中国进口美国的测试、检测设备以及备件等半导体产品,对国内半导体市场可谓雪上加霜。紧接着,第二轮关税打击接踵而来,美国贸易代表署办公室(USTR)于8月8日再次宣布对来自中国的160亿美元进口产品征收25%的关税,其中包括代表半导体产业核心的29条关税细目,如用于制造的机器和零部件、晶圆、平板显示器、面罩和芯片等。这一轮关税加征将于8月23日生效。中美贸易战的打响,将不可避免地直接打击国内半导体行业。目前我国半导体产业正处于以物联网、人工智能、5G等行业崛起的过程中,市...
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 聚洵 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-08-20 14:16:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: