结果:找到"直播",相关内容107条
  • 亚特联IOT平台直播问题汇集
  • 亚特联IOT平台直播问题汇集首先感谢大家提出的问题,在此对部分问题做出如下解答,如果有其它问题欢迎继续在跟贴追问。1、模块的云平台是用哪个平台?共享涂鸦云数据2、亚特联公司和涂鸦公司是什么关系?我们是战略合作伙伴,亚特联也是亚太人工智能商业联盟AIBA专业委员会成员3、你们公司的模块有哪些优势?能提供哪些支持?亚特联提供模组智能化定制和产品方案智能化定制服务,客户朋友如果有产品需求或者产品创意需要实现的欢迎随时联络我们亚特联科技5、我直接购买模块,不想用涂鸦的云,用其它的云台或是自己的私有云,可以吗?平台上是不可以的的,在平台上有客户定制需求的申请入口,客户可以提交定制方案需求,我们将及时提...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 问题汇总 发帖人:亚特联科技 发帖时间:2022-07-29 18:10:00
  • VS23S0404MbitS-RAMHiRes录音机方案
  • 子插件板包含:VS23S0404MbitS-RAM1.77英寸液晶屏带一个按钮和四个可点击的旋转控制器视频输出AKMAK572096kHz24位I2SADC将VS1005音频输入扩展到5个通道软件:安装了VS1005Hires录音器应用程序:可录制立体声或4个通道高达96kHz24位未压缩PCM到SD卡最大测试SD卡容量256GB使用VS23S040作为4Mbit音频缓冲区图形用户界面使用stdaudiooin,可以配置VS1005自带ADC或外部ADC使用VS1005自带ADC动态范围98dB(A)可以将音频拆分为多个2GB文件作为长时间录音,且零样本损失,克服FAT32文件大小限制使用2...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: HiRes 放器 发帖人:VLSI 发帖时间:2021-11-11 14:25:00
  • VS1005HiRes录音机
  • 子插件板包含:VS23S0404MbitS-RAM1.77英寸液晶屏带一个按钮和四个可点击的旋转控制器视频输出AKMAK572096kHz24位I2SADC将VS1005音频输入扩展到5个通道软件:安装了VS1005Hires录音器应用程序:可录制立体声或4个通道高达96kHz24位未压缩PCM到SD卡最大测试SD卡容量256GB使用VS23S040作为4Mbit音频缓冲区图形用户界面使用stdaudiooin,可以配置VS1005自带ADC或外部ADC使用VS1005自带ADC动态范围98dB(A)可以将音频拆分为多个2GB文件作为长时间录音,且零样本损失,克服FAT32文件大小限制使用2...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: HiRes 放器 发帖人:VLSI 发帖时间:2021-10-13 12:30:00
  • 【直播回放】如何设计扫地机器人才能从“瞎撞墙”到“真解放双手”?
  • 作为当前消费级市场唯一可以真正做到不依靠用户双手就能完成工作的智能化产品,近几年扫地机器人可谓发展迅猛。根据中怡康的监测数据,2013-2018年,我国扫地机器人销售量年复合增长率为58.45%,增速远超其它家电品类。(图片来源:网络)然而,早期扫地机器人产品避障能力差、清扫不干净、清洗除尘和集尘部件不方便等是用户的主要槽点。直到近几年,扫地机器人才在导航和路线规划、避障能力、清洁能力以及其它功能方面有了较大的改进和提升,从“难用”迈入到“可用”的智能化时代。扫地机器人设计详解未来在中国市场,扫地机器人的渗透率和发展仍有很大的提升空间,而这势必离不开产品的不断创新和改进,也离不开更多优质的芯...
  • 所属专栏: 立创动向 标签: 立创电子设计大赛; 发帖人:立创商城小编 发帖时间:2021-06-22 16:32:00
  • 今日份惊喜|教你如何用一颗ESP32MCU打造低成本彩屏方案
  • 自从上次许多小伙伴收看了我们玩转ESP32彩屏的直播后,一直意犹未尽。很多伙伴对它的高水平低功耗,集成2.4GHzWi-Fi和蓝牙双模的特性感到惊喜不已,有部分伙伴兴匆匆把ESP32买回家试玩。话说,这样一款为物联网应用而设计,同时具有超高射频性能、稳定性、通用性和可靠性的MCU,到底有多神奇呢?除了小伙伴自己探索出来的功能外,其实ESP32还是一个很有故事的MCU。当然,想要知道它所有的玩法,你必须足够了解它。同时ESP32比较高冷,只允许了解他的朋友倾听他的故事哈哈哈。这不,我们的老板,他平时就很爱玩,为此和ESP32约定,今天晚上19:30在直播间和大家见面,并向大家详细介绍一下ESP...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ESP32 福利 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-06-17 16:50:00
  • B站直播通知-实战项目第十三讲-待机电流低至1.1uA
  • 6月6日晚上21:00,直播STC15单片机实战项目软件开发第十三讲-待机电流低至1.1uA。B站直播地址->http://live.bilibili.com/21988510文章链接:https://mp.weixin.qq.com/s/3KyU9fDCORxkyQxq_6IRCw低功耗牵涉到软硬件设计,直播时,会详细的讲解设计思路,硬件设计,软件设计,端口配置等,可以提前预习原理图,软件代码等。欢迎凑热闹。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-06-06 09:28:00
  • 【直播预约】2020电子工程师快充专场,龙腾半导体FAE经理主讲!
  • 活动背景突如其来的“新冠肺炎”疫情席卷整个中国,在当前严峻的形式下,电子行业的工程师更多的通过网络进行技术学习和获取企业最新的产品信息。以达到停工不停学,减工不降产。为帮助工程师更好的提高产品设计水平,21Dianyuan联合多家国内外知名企业以及国内权威专家举办系列直播季课程,针对业内九大热门专题从初级-高级为工程师完善知识体系补充知识链条,带来最新的电子技术培训,帮助企业了解行业发展趋势,提高产品设计质量,更好的应对市场。随着科技不断的发展,终端设备的不断更新迭代,支持快速充电技术的移动设备越来越多,新型功率器件、同步整流芯片、快充设计等技术,更加受人瞩目。5月快充技术专题直播,21Di...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,龙腾半导体,快充 发帖人:大菠萝油 发帖时间:2020-05-20 09:54:00
  • 陵阳CameraSPCA2688+ES7243E网红直播USB摄像方案,技术支持
  • 苏州顺芯原厂与陵阳CameraSPCA2688达成协议研发出4K高清画面+ES7243E双路音频ADCUSB摄像方案,远长拾音和消除回声更完美的,直播声卡方案,用于PC电脑,笔记本。为网红直播增加色彩!深圳锦宏世纪科技李工2881671130苏州顺芯ES7243/ES7243E苏州顺芯ES7243/ES7243E是一款高性能立体声音频ADC产品:ES7243PB.pdfES7243EDS.pdf参考参数:高性能multi-bitdelta-sigma音频ADC•102db的信噪比•-85分贝(THD+N•24位,8到200千赫采样频率•I2S/PCM主从串行数据端口•支持TDM•256/38...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ES7243E SPCA2688 网红USB摄像方案 发帖人:音频IC 发帖时间:2020-04-26 10:34:00
  • 陵阳CameraSPCA2281D+ES8218EUSB摄像方案,为网红直播增加色彩
  • 苏州顺芯原厂与陵阳CameraSPCA2281D达成协议研发出高清画面/完美音质+ES8218EUSB摄像方案,直播声卡,为网红直播增加色彩!深圳锦宏世纪科技李工2881671130苏州顺芯ES8218/ES8218E24位8-96KHZ采样率,单通道,低功耗,立体声,音频ADC模拟转数字芯片!总谐波失真加噪声为-85dB,信噪比为95dB!ES8218针对遥控器,语音录音,蓝牙音频传输,2.4G无线音频传输的市场很广泛,获得广大客户的认可!1.8V-3.3V的工作电压!我司为苏州顺芯科技的国内授权代理商,价格美丽,技术到位,发货速度特快!苏州顺芯DAC系列:ES7134ES7144ES71...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ES8218E 单路ADC芯片 声卡方案 发帖人:音频IC 发帖时间:2020-04-26 10:11:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: