结果:找到"石英振荡器",相关内容1000条
- YXC晶振32.768KHz石英振荡器,封装3225,应用于3D打印机
- 3D打印机又称三维打印机(3DP),是一种累积制造技术,即快速成形技术的一种机器,它是一种数字模型文件为基础,运用特殊蜡材、粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过打印一层层的粘合材料来制造三维的物体。3D打印技术可用于珠宝,鞋类,工业设计,建筑,工程和施工(AEC),汽车,航空航天,牙科和医疗产业,教育,地理信息系统,土木工程,和许多其他领域。常常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型或者用于一些产品的直接制造,意味着这项技术正在普及。在3D打印过程中,对每一个细微的操作都需要进行精确控制,以确保打印出的物体与设计保持一致。晶振作为提供稳定时钟信号的装置,可以确保3D打印机在执行每一个动作时都...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,石英晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-03-27 16:27:00
- 3D打印机选什么料号?YXC扬兴科技石英振荡器YSO110TR稳定时钟之选
- 随着3D打印技术的快速发展,3D打印机在制造、设计和创新领域中发挥着越来越重要的作用。在这一领域中,时间和精度至关重要。石英振荡器YSO110TR作为3D打印机的关键组件之一,通过提供精准的时钟参考信号,助力3D打印机实现高精度、精细造型。3D打印行业对于时间和精度的需求日益增长。精确的时钟信号对于3D打印机的准确操作和精细打印起着重要作用。YSO110TR作为有源石英振荡器,频率为25MHz,总频差仅为±30PPM,为系统提供精准的时钟参考。其稳定性和低抖动特性确保了3D打印机在操作过程中的准确性和可靠性,使得打印出的模型更加精细、精确。石英振荡器YSO110TR具备宽温工作范围,能够在-...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 石英晶体振荡器 石英晶振 YXC扬兴科技 有源晶振 振荡器 晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-10-08 14:32:00
- YXC扬兴科技推出石英振荡器YSO140TC提升机载天线性能
- 机载天线在现代航空领域扮演着至关重要的角色,为飞行器提供稳定的通信和导航功能。在这个领域,稳定的信号传输是至关重要的,而石英振荡器作为关键的时钟频率源,起着决定性的作用。YXC扬兴科技推出的OC2JO-113-25M石英振荡器YSO140TC系列,以其卓越的性能和可靠性,为机载天线行业提供了稳定的信号输出,助力提升天线性能。YSO140TC系列石英振荡器的OC2JO-113-25M型号采用25MHz的车规级石英晶体振荡器,符合AEC-Q200和IATF16949标准,具备高可靠性和稳定性。该石英振荡器具备良好的抗冲击和抗盐雾特性,能够在严酷的机载环境下可靠运行,确保天线持续稳定地接收和传输信...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 石英振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-08-11 14:29:00
- YXC扬兴科技丨压控晶振选型指南
- Ø概要压控晶振(VCXO),全称为电压控制石英晶体振荡器(VoltageControlledOscillator),是石英晶体振荡器的一种。压控晶振主要由石英晶体谐振器、变容二极管和振荡电路组成,其工作原理是通过控制电压来改变变容二极管的电容,从而“牵引”石英谐振器的频率,以达到频率调制的目的。因此,压控晶振最突出的特点之一是能够通过调整输入电压实现小范围内的输出频率调整,一般频率调制范围为±50PPM~±200PPM。压控晶振大多用于锁相技术、频率负反馈调制的目的,被广泛应用于音频功放、高清电视系统、无线通信系统、卫星导航及通信系统、高精密仪器仪表等应用中的同步/抖动清除。ØYXC丨VCX...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 石英晶体振荡器 晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-08-01 14:54:00
- YXC扬兴科技YSO110TR石英振荡器为工业自动化高压交流伺服驱动器提供可靠时钟频率
- 随着工业自动化的快速发展,高压交流伺服驱动器在工业领域中的应用越来越广泛。而在这些高压交流伺服驱动器产品中,石英振荡器的重要性不容忽视。YXC扬兴科技的OT2JI-111-8M石英振荡器YSO110TR系列,凭借其卓越的性能和可靠性,成为高压交流伺服驱动器行业的可靠利器。YSO110TR系列石英振荡器的OT2JI-111-8M型号拥有8MHz的稳定频率,频率稳定度达到了±30PPM。这意味着在高压交流伺服驱动器产品的工作过程中,石英振荡器能够提供高度精确和稳定的时钟频率,确保系统的精确控制和运行稳定性。尺寸对于高压交流伺服驱动器的设计至关重要,特别是在空间受限的情况下。YSO110TR系列石...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 石英振荡器 有源晶振 晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-07-28 14:34:00
- YXC扬兴科技石英振荡器YSO110TR,工业级耐用:适应于光伏储能产品BMS
- 石英振荡器YSO110TR是扬兴科技(YXC)旗下的一款优质产品,被广泛应用于光伏储能产品BMS(电池管理系统)中,为该领域的产品提供可靠的时钟信号。下面将介绍其在BMS应用背景下的重要性,以及产品的特点。光伏储能产品BMS在实现太阳能电池板的充电和放电管理方面起着至关重要的作用。在BMS系统中,各个模块需要高度同步和协调运行,而晶振作为时钟信号的源头,对于确保BMS系统的稳定运行至关重要。石英振荡器YSO110TR以其高精度、高可靠性的特性,为光伏储能产品BMS提供准确可靠的时钟信号,确保BMS系统的精确控制和管理。让我们来看看石英振荡器YSO110TR的产品信息。该产品型号为OT1JI-...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 石英振荡器 有源晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-07-27 11:06:00
- 稳定性与兼容性兼备:YXC扬兴科技石英振荡器YSO110TR,适用于服务器,宽工作温度范围与多电压...
- 服务器作为现代信息技术的核心基础设施,在云计算、大数据处理等领域扮演着关键的角色。在服务器系统中,各个部件需要高度同步和协调运行,而晶振作为时钟信号的源头,扮演着关键的角色。石英振荡器YSO110TR在满足服务器行业需求的同时,为服务器提供精准的基准时钟频率,确保服务器内部电路的稳定运行。让我们来看看石英振荡器YSO110TR的产品信息。它是一款50MHz的有源晶振,具有总频差±30PPM的高精度特性。在工作温度范围为-40℃至85℃的条件下,它能够提供稳定的时钟信号,为服务器的各个组件提供精准的时间参考。其尺寸为2.0*1.6*0.85mm的超小超薄封装,为紧凑型的PCB空间提供理想的解决...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 石英振荡器 有源晶振 晶体振荡器 发帖人:yxc扬兴科技 发帖时间:2023-07-24 14:30:00
- 石英晶体振荡器到底有多少种类?
- 石英晶体振荡器是本身带电压的石英晶振,一般分类有很多种,日常的分类有普通有源晶振、压控晶振、温补晶振、压控温补晶振、恒温晶振、差分晶振等系列有源晶振,如果分类更加明细的话,那么石英晶体振荡器的种类有哪些呢?1.按精度分类石英晶体振荡器按精度(或频率稳定度)可分为普通石英晶体振荡器,精密石英晶体振荡器、中精密石英晶体振荡器和高精密石英晶体振荡器。2.按封装结构及外形分类石英晶体振荡器按封装结构及外形可分为金属外壳晶体振荡器、玻璃外壳晶体振荡器、胶木壳晶体振荡器和塑料外壳晶体振荡器。金属外壳封装的石英晶体振荡器又有锡焊、冷压焊和电阻焊三种。3.按引出电极数目分类石英晶体振荡器按引出电极数目可分为...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 石英晶体振荡器 晶体振荡器 石英晶体 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-12-30 09:28:00
- 如何测量晶体振荡器的老化?
- 什么是晶体振荡器老化?石英晶体频率在一段时间内的微小变化称为老化。每当将晶体用于应用时,总是要考虑到这种影响。衡量晶体振荡器的老化并不是一件容易的事。加速老化用于通过将设备置于较高温度并定期测量频率来测量设备的真正老化。例如,将设备在85°C下放置30天,在105°C下放置168小时,相当于在室温(即25°C)下放置一年。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶体振荡器,晶振,石英晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-09-30 09:35:00
- 石英晶体振荡器的工作温度超出了指定范围会发生什么
- 对石英晶体振荡器稍微有些了解都会知道,虽说晶振型号非常多,但是每一颗晶体和振荡器都只有一个工作温度范围和一种规格,目前比较常见的晶振工作温度范围是-30~+85℃和-40~+85℃这两种。 石英晶体振荡器一般比普通无源的晶振更耐高温,这里有一个问题时长困扰着大家:当振荡器使用的工作温度超过了本身指标的温度,会不会产生不良的效果呢?今天就给大家解答一下这个问题。 常见的石英石英晶体振荡器晶振信号有:YSV310PR、YSO690PR、YSO680PR等等。如果将晶振温度指定为0~+60℃以上,则它最有可能在-40~+85℃以上的温度下运行而没有任何问题,不过它可能会超出其指定的稳定性(...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 石英晶体 振荡器 晶振 谐振器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-02-24 15:15:00
返回