结果:找到"硬件开发",相关内容1000条
- 能不能分析一下这个电路有什么问题
- 能不能分析一下R6经常烧是什么原因
- 所属专栏: 技术交流 标签: 硬件开发 发帖人:123硬件 发帖时间:2023-09-25 10:57:00
- 承接软硬件嵌入式开发
- 承接各种软硬件嵌入式方案,可根据客户需求做定制化设计,在某集团大公司设计过X86电脑主板、显卡等各种高速多层板。曾开发过ARM、STM32、51单片机、开关电源、PD氮化镓、车载等多种产品,多年老工程师经验,有意可联系VX:A279263496,谢谢!
- 所属专栏: 项目外包 标签: 软件 硬件开发、ARM嵌入式、STM32 发帖人:软硬件方案设计 发帖时间:2023-09-12 16:03:00
- 招聘电路板软硬件工程人员
- 电路板开发,硬件,软件开发编程
- 所属专栏: 人才需求 标签: 硬件项目开发 发帖人:会流泪的鱼 发帖时间:2023-05-07 14:48:00
- 承接电子产品软硬件项目开发
- 1.精通单片机及外围驱动开发,熟练使用51系列、STM32系列、STM8系列新唐MCU等。2.有丰富的软硬件一线产品研发经验,善于分析问题,攻克技术难点。3.良好的编程风格,代码层次清晰规范。4.熟悉UcOS、RT-Thread嵌入式操作系统。5.熟悉StemWin、ucgui等液晶图形用户界面开发。6.熟练使用单片机的各种接口:UART,IIC,SPI,RS232,rs485,ADC,DAC,PWM,USB等。@540099155&mainchinme承接电子设计项目信誉保证童叟无欺长期有效
- 所属专栏: 项目外包 标签: 单片机;软硬件;电子产品;软件开发;硬件设计 发帖人:mainchin 发帖时间:2023-02-21 17:32:00
- 承接电子产品软硬件项目开发
- 1.精通单片机及外围驱动开发,熟练使用51系列、STM32系列、STM8系列新唐MCU等。2.有丰富的软硬件一线产品研发经验,善于分析问题,攻克技术难点。3.良好的编程风格,代码层次清晰规范。4.熟悉UcOS、RT-Thread嵌入式操作系统。5.熟悉StemWin、ucgui等液晶图形用户界面开发。6.熟练使用单片机的各种接口:UART,IIC,SPI,RS232,rs485,ADC,DAC,PWM,USB等。:540099155承接电子设计项目信誉保证童叟无欺长期有效
- 所属专栏: 项目外包 标签: 电子产品开发 单片机 软硬件开发 MCU 发帖人:mainchin 发帖时间:2023-01-31 11:29:00
- 基于涂鸦智能Wi-Fi模块的智慧桌面助手,通过WB3S模支持查看天气、时间、控制家庭设备、温湿度上...
- 本期带来一款DIY的桌面助手,主要有以下功能:本文来自:涂鸦开发者作品中心:liuchang天气获取显示通过涂鸦SDK天气接口,获取天气信息并解析。天气信息每半小时下发一次。设备操控通过涂鸦设备联动功能,即可实现对涂鸦所有设备的操作功能。本项目测试使用的是涂鸦智能灯,可实现开关,模式设置等功能。电脑状态显示通过python上位机获取电脑CPU、内存、网络运行情况,通过蓝牙串口发送到桌面端,进行解析显示。温湿度获取温湿度通过SHT30进行测量,STM32定时检测,检测完成后将数据上报云平台。备忘设置通过电脑pythn上位机可进行4条备忘设置,支持修改完成/未完成情况。游戏界面通过开源的Vous...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式开发,PCB,智能硬件 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2021-11-30 16:59:00
- 基于涂鸦智能Wi-Fi模块的智慧桌面助手,通过WB3S模支持查看天气、时间、控制家庭设备、温湿度上...
- 本期带来一款DIY的桌面助手,主要有以下功能:本文来自:涂鸦开发者作品中心:liuchang天气获取显示通过涂鸦SDK天气接口,获取天气信息并解析。天气信息每半小时下发一次。设备操控通过涂鸦设备联动功能,即可实现对涂鸦所有设备的操作功能。本项目测试使用的是涂鸦智能灯,可实现开关,模式设置等功能。电脑状态显示通过python上位机获取电脑CPU、内存、网络运行情况,通过蓝牙串口发送到桌面端,进行解析显示。温湿度获取温湿度通过SHT30进行测量,STM32定时检测,检测完成后将数据上报云平台。备忘设置通过电脑pythn上位机可进行4条备忘设置,支持修改完成/未完成情况。游戏界面通过开源的Vous...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式开发,PCB,智能硬件 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2021-11-25 17:10:00
- 机智!公共卫生间不再“一位难求”!
- 本期给大家带来的智慧厕所门锁方案,该方案使用涂鸦Zigbee模组作为主控,功耗低,效率高,适用于大范围公共场所,同时该模组为普通厕所门锁提供联网功能,支持检测门锁开关合状态并上报至云端。无论是使用者,或是管理者,都可以通过手机App查看厕所使用情况,减少不必要的时间浪费和资源浪费。01硬件选型联网模组考虑到厕所门锁成本以及低功耗,联网模组选用涂鸦智能开发的一款Zigbee模组。模组由高集成度的无线射频处理器芯片Z2和少量外围器件构成,且内置了802.15.4PHY/MACZigbee网络协议栈和丰富的库函数。状态检测门开关状态检测采用K9-1267B-L行程开关,同时配合扇形结构,来帮助实现...
- 所属专栏: 开源设计 标签: 嵌入式开发,PCB,智能硬件 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2021-11-23 16:23:00
- 动动嘴就可以控制智能家居?语音红外助手开发实战营来啦!赢大奖
- 如今,随着5G、人工智能、边缘计算等技术的成熟与普及,智能家居概念越来越深入人心,IoT产品愈来愈普及,应用场景亦日益丰富,仅仅依靠手机App控制已无法满足大众的日常需求,智能家居将逐渐从智能单品过渡至全宅智能新时代。有人说下班回到家,抹黑找开关,难免磕磕碰碰;躺在沙发,想看电视,疲惫了一天,根本不想起身;天气逐渐变冷,想开空调,因找不到遥控器而烦恼;......此时,如果有一位“随叫随到”的智能语音“小助手”,一切问题都迎刃而解,可谓是“懒人”必备神器。本期实战营采用涂鸦SoC零代码开发方案,将手把手教你如何0代码制作一款语音红外遥控,动动嘴就能操控家中所有智能设备,非智能的红外遥控类设备...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式开发,PCB,智能硬件 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2021-11-22 17:44:00
- 项目承接-PCB设计/硬件方案开发。
- 深圳核兴电子专业从事电子电路板设计,常年承接多层高密度PCB设计业务。团队能力:所有人员设计工作经验超过15年以上。设计工具:精通应用PADS,ALLEGRO,AD等设计软件。设计产品领域:国防设备,医疗设备,军事设备,消费类,网络通信、工控、精密仪器、航空航天、汽车电子,电脑主板X86,笔记本等。设计方案包括:INTER,AMD,MTK,RK,高通,全志,英飞凌,海思等。设计能力:1-30层PCB板(通孔/盲埋孔)联系方式如下:部门:硬件部姓名:邹艳群邮箱:mike@allegropads.com手机:13713880023(微信同号)地址:深圳市宝安区新安五路82号麒景龙基大厦5楼502...
- 所属专栏: 项目外包 标签: PCB设计/硬件方案开发 发帖人:核兴电子科技 发帖时间:2020-08-26 10:17:00
返回