结果:找到"示波器使用测量过程当中的问题,解决方法",相关内容1000条
  • 复用模块布线不跟随移动???
  • 复用模块使用时,个别模块出现线不跟着模块移到,请问是什么问题,但别的模块又没有问题?
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 复模块使 发帖人:LRLong 发帖时间:2023-08-11 22:56:00
  • 网页版专业编辑器打不开
  • 最后的进度条一直是92%,然后就不动了,可能是因为什么原因导致的呢
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 使 发帖人:ting 发帖时间:2023-04-09 14:26:00
  • 示波器使用测量过程当中的问题和解决方法
  • 示波器的用途非常广泛,能够测量各种不同的电量,也是设计人员经常使用的一种测量设备。也是示波器人们在设计中经常用到的一种测量工具,它的主要作用就是把不可见的电信号转换为肉眼可辨的像,方便人们在设计和研究过程中观察电信号的变化并根据需要作出调整。示波器在不用电流探头的情况下如何测试波形?我们需要找一种电流小的精密霍尔传感器,比如5A输出5V。把集电极的腿,或发射极的腿从焊盘上焊下来,加接一根临时短线,穿过霍尔传感器的窗口,再焊回原先的地方,就可以用示波器测试工作电流了。届时把电压波形转换成电流就可以了。示波器维修开关电源会不会烧毁示波器?示波器电源接线如上面部分,零、火线经变压器隔离,地线与机壳...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 使, 发帖人:科瑞仪器 发帖时间:2021-11-27 16:10:00
  • 在PCB设计时怎样隐藏元件
  • 1、在复制所有元素时连带网络复制,使用很不方便2、元件选项隐藏好像没有,设计规则能选的太少了。3、直线没有中心点,想把直线分段很难操作4、画线时自动删除回路也不太好用。以上是本人第一次使用遇到的问题,不知是否叫做问题。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB设计使 发帖人:日月明SE 发帖时间:2021-11-10 17:02:00
  • 示波器的测量统计功能及其在自动化测试中的应用
  • 示波器的测量统计功能及其在自动化测试中的应用一般示波器都是有自动测量功能的,比如频率,周期,最大值,最小值,峰峰值,平均值,占空比,正脉宽,负脉宽等等,是很常规的功能配置。这些测量值是实时刷新的,我们可以直观的看到被测波形的测量数据。下面分别是台式示波器和LOTO虚拟示波器的测量值显示:有些时候,实时显示测量值并不能满足我们的要求,尤其是在我们监测某几个测量值不要超出一定范围的时候,实时刷新的测量异常值可能一闪而过,或者忽高忽低地波动让我们很难反应过来。在工业自动化检测的时候,这种情况尤为明显,我们并不是需要知道当前的测量值是多少,而是需要监控这个测量值在允许的区间范围内,一旦超出范围要自动...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 统计功能 及其在自动化 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-06-23 15:40:00
  • 关于重叠的元件选取问题
  • 我用的是下载的EDA软件不是网页版的我在一个元件下方放置了个多边形挖空区,然后如何选取元件下方的多边形??因为多边形的尺寸小于元件尺寸,没法选中元件以外的区域??求解??工程师考虑添加,双击选择元素这种功能吗??
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA使 发帖人:巴卡巴卡 发帖时间:2021-06-23 10:03:00
  • 如何用LOTO示波器安全的测量高电压?
  • 如何用LOTO示波器安全的测量高电压?本文里我们把几十伏以上,超出对人体安全电压或者超出示波器量程的电压定为高电压,以220V市电举例讨论。示波器上是有方便自测和探头补偿用的标准方波的,一般是1KHz。我们的USB示波器上也有这个标准方波,幅值1.5v左右,默认是标准方波,需要时,还可以设置成PWM波,频率占空比可调。跑题了,我是在技术支持的过程中遇到关于市电损坏的问题有一大半是由于新人好奇,顺手接到市电上造成的。所以我不得不强调一下,示波器是自带方波可以尝鲜的,新手不要上来就去测市电玩。老司机们很谨慎,是不会这样做的。中招的新人们最常问的问题是:为什么我用示波器测量市电总是跳闸呢?为什么我...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-12 10:28:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: