结果:找到"示波器,信号源,电源。测试",相关内容1000条
  • EMC信号完整性落地实测1---走出玄学
  • EMC信号完整性落地实测1---走出玄学无论我们从51单片机,STM32电路,运放,传感器,ADC采集还是可控硅晶闸管等等电源电路跨入到电子工程师的行业,我们通常会长时间处于低频的电子电路设计调试阶段,通常我们处理的是几百Hz或者几KHz的信号通路。偶尔会有RS232,RS485,IIC,SPI或者CAN总线之类的通讯让我们的PCB经历几百KHz的信号。这些其实涵盖了大部分的电子应用场景,我们在这个阶段更多的关注电路功能的实现,并没有也不太需要考虑信号完整性或者EMC的问题。总有一天我们会在新的项目中发现我们遇到了一些瓶颈。有时候通讯会莫名其妙的通讯错误,有些PCB板子会莫名其妙的有很大的干...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: EMC,完整性,EMC完整性落地实,LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2022-04-13 11:14:00
  • MSO9404A混合信号示波器
  • MSO9404A混合信号示波器蒋主要特性与技术指标提供最广泛的测量功能·4GHz带宽·4个模拟通道+16个数字通道·20GSa/s最大采样率·标准20Mpts存储器,最大1Gpt三合一仪器·示波器:Infiniium系列示波器的强大功能加上出色的技术指标为您提供精密的信号表征。·逻辑分析仪:16个快速的深存储器数字通道让您看到关键的数值和定时关系。·协议分析仪:选择集成的协议查看器,可快速、深入地了解协议层和物理层之间的数据包和时间关系。最广泛的调试和一致性测试应用软件·串行协议应用软件包括I2C,SPI,RS-232,CAN,LIN,FlexRay,JTAG,PCIExpress,USB2...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: MSO9404A 混合 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-11-25 17:05:00
  • ​loto仪器_如何模拟输出凸轮轴和曲轴波形_用任意波形信号源SIG852?
  • 在汽车传感器的波形检测应用中,有时候需要模拟各种汽车传感器的输出信号,用来驱动和监测对应的执行机构或者电路是否正常,这其中,曲轴和凸轮轴传感器的输出波形比较典型,我们根据一位客户的需求,简要的看下如何使用LOTO的任意波形信号发生器SIG852来编辑实现这两个信号。我们用实测的标准的凸轮轴信号盘和曲轴信号盘的传感器波形图片作为参考,如下图所示:蓝色波形是曲轴信号盘的波形,我们通过实物图能看到,一圈是60个齿,其中会缺两个齿,蓝色的波形里,每个脉冲对应一个小齿,宽一点的那个就是缺的两个齿。曲轴每分钟是720转,所以我们能轻松算出来,一秒钟是12转,每转60个齿的脉冲的话,相当于曲轴信号是12*...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 任意 SIG852 ​loto仪 LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-10-21 10:58:00
  • Loto实践干货(6)用示波器+逻辑分析仪进行SPI解码
  • SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚。SPI以主从方式工作模式被广泛应用于电路系统中,我结合自己的项目情况对SPI协议进行解析,并通过LOTO虚拟示波器采集到的数据波形并进行对比分析,方便大家的理解。SPI通信协议一般只需要四根线将主控芯片与从芯片连接起来,其中四根线分别为:(1)SDO–主设备数据输出,从设备数据输入(2)SDI–主设备数据输入,从设备数据输出(3)SCLK–时钟信号,由主设备产生(4)CS–从设备使能信号,由主设备控制其中CS是控制芯片是否被选中的,也就是说只有片选信号为预先规定的使能信号时(高电位或低电位),对此...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 。逻辑分析, 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-09 15:23:00
  • Loto实践干货(5)单片机的上电复位故障用示波器检测
  • 最近采用CY7C68013A芯片设计了一款产品,其实内部就是一个51单片机,控制USB通讯。在测试过程发现部分电路板上电后,电脑无法发现新USB硬件,也不提示无法识别,设备管理器也没有UNKNOWDEVICE的提示。经过仔细排查怀疑内部的51单片机没有工作。排查了晶振,供电,IO脚等等之后都没发现问题,最后怀疑是电路reset有问题。根据芯片资料所述:VCC上升时间不能太快,至少需要200us。在使用无源晶振时,reset复位时间必须是在VCC达到3.0V后大约5MS。若是外部时钟的加电复位时间大约为200us。我们一般使用单片机的时候,硬件电路中的复位电路设计如下图所示。此复位电路是针对低...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,单片机, 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-09 15:19:00
  • LOTO实践【干货】4红外传感意想不到的干扰osc802
  • 上次写过的一个项目,主要是掉落物监测的功能由于现场安装的距离改变而造成波形幅值变小,不得不现场采用电压比较器搞定了。这次还是同样的板子,不过是在不同调试现场解决不同的问题。客户反馈的现象是在在室内设备可以很好的实现基于红外传感的掉落物监测,但是安装在靠近室外戒者室外的设备白天就会失灵如上图所示,根据客户反馈第一时间验证了下,左图和右图在不同的日光环境下做了情景复现。E为红外发射,R为红外接收,使用LOTOinstruments的USB示波器OSC802迚行波形检查。确实左右两图的不同光线下,测出来的红外传感的波形有很大不同上图中,A代表日光(室外戒者靠近室外)对红外接收传感器的照射,B代表发...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-08 15:20:00
  • Loto实践干货(3)测量CAN总线通讯数据
  • 最近在做运动控制卡的项目,调试样机的过程中,需要验证CAN总线通讯功能的正确性。以前只限于理论上认识CAN总线,使用的CANbus的通讯卡也是有上位机例程,基本上简单地配置上位机软件就可以正常工作了。这次调试需要深入测试CAN接口的通讯过程,正好把之前的对CAN的认识再复习深化一下。之所以采用CAN总线,是因为它只需要两根双绞线就可以连接多个通讯节点,并且可以传输相对远的距离,在工业现场抗干扰能力也很强。下图是我按照CAN总线的要求做的一条双绞线,黄色和绿色分别是CAN_High线和CAN_Low线。要求绞距20mm,不绞合的距离不超过50mm。规定的双绞线传输距离与CAN总线的传输速率的关...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-03 17:13:00
  • LOTO实践【干货】2-电压比较器的快速应用
  • 话不多说先上图:最近出差去客户那边做设备调试,现场如上图,其中我负责的技术部分包含了一个掉落物监测的功能。硬件上的原理比较简单,发射板上的红外发射头阵列,以扫描方式发射,接收板接收发射的信号。板子如下:在客户那里发现发射和接收功能不正常,反复试验,经常有物体掉落了但是没有被红外感应到。后来发现是由于客户安装的时候距离比我设计和验证的大,客户那边的距离达到了一米以上。现场用万用表测发射接收的信号竟然没有反应,现场也没有示波器。还好同事带了USB示波器和笔记本电脑,现场检测出一米以上安装距离的红外发射信号是这样的:幅度只有120毫伏左右。图上是用的探头X10档位衰减了10倍的图,用的是LOTO的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-01 17:44:00
  • LOTO课5:三极管音频放大电路实践
  • 我们在项目中经常会遇到音频信号的采集处理,我们今天做一个最简单的音频采集模块。它的电路其实就是在我们上节课的三极管的放大电路上的一个改进,在上一节课三极管放大电路的基础之上,将输出信号换成驻极体话筒,输出端加上截止频率在20KHZ左右的RC低通滤波电路,通过滤波电路来滤除频率在20KHZ以上的噪声信号。上一节课关于三极管放大的文章链接如下:https://www.bilibili.com/read/cv5848391?from=articleDetail设计的电路原理图如图所示,通过传感器获取一个交流的小信号,经过三级管放大电路放大信号之后再进行输出:等不及打板,手工焊接了一个样品进行试验:...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,ARM,STM, 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-05-19 14:08:00
  • 新概念模拟电路《源电路—信号源和电源》全书下载
  • 《源电路—信号源和电源》是"新概念模拟电路"系列的最后一本。该书主要深入浅出地讲解了能够自己产生确定性波形的"信号源电路",包括方波、三角波和任意波形的产生等。同时还将DDS核心思想以及线性稳压电源等通过几十页篇幅将其讲透彻了。"源电路是一类能够自己产生输出信号,并能够自动产生不同类型波形的奇妙电路。"——杨建国。通过重点对这类专为电子设备供电源电路各大理论深入的学习与研究,您必将能通过书中所提供的知识与核心实践,快速掌握源电路的真谛!资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。新概念模拟电路-《源电路——信号源和电源》.pdf
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-06-18 17:37:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: