结果:找到"示波器,测试。逻辑分析,信号源",相关内容1000条
  • 国产逻辑器件
  • 国产逻辑芯片,封装齐全。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 国产 发帖人:紫金东郦 发帖时间:2023-12-15 16:11:00
  • LOTO示波器电源环路增益分析客户实测
  • 我们在之前有文章介绍过LOTO示波器+信号源扫频测电源环路增益稳定性的方法和过程,可以参考演示视频如下:https://www.ixigua.com/7135738415382790663?logTag=a843d537a27090d5117b或者阅读对应的文章:《LOTO示波器实测开环增益频响曲线/电源环路响应稳定性》https://www.bilibili.com/read/cv18591666有LOTO客户在阅读了文章的基础上实测了自己的电源板,提供了宝贵的实战经验,让我们得以对之前的文章和实践有的新的认识和提高。所以感谢这位客户提供的资料和经验,我们得以推出本文对之前的文章做一些补充...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO环路增益客户实 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-04-07 14:55:00
  • EMC信号完整性落地实测1---走出玄学
  • EMC信号完整性落地实测1---走出玄学无论我们从51单片机,STM32电路,运放,传感器,ADC采集还是可控硅晶闸管等等电源电路跨入到电子工程师的行业,我们通常会长时间处于低频的电子电路设计调试阶段,通常我们处理的是几百Hz或者几KHz的信号通路。偶尔会有RS232,RS485,IIC,SPI或者CAN总线之类的通讯让我们的PCB经历几百KHz的信号。这些其实涵盖了大部分的电子应用场景,我们在这个阶段更多的关注电路功能的实现,并没有也不太需要考虑信号完整性或者EMC的问题。总有一天我们会在新的项目中发现我们遇到了一些瓶颈。有时候通讯会莫名其妙的通讯错误,有些PCB板子会莫名其妙的有很大的干...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: EMC,完整性,EMC完整性落地实,LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2022-04-13 11:14:00
  • Loto实践干货(6)用示波器+逻辑分析仪进行SPI解码
  • SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚。SPI以主从方式工作模式被广泛应用于电路系统中,我结合自己的项目情况对SPI协议进行解析,并通过LOTO虚拟示波器采集到的数据波形并进行对比分析,方便大家的理解。SPI通信协议一般只需要四根线将主控芯片与从芯片连接起来,其中四根线分别为:(1)SDO–主设备数据输出,从设备数据输入(2)SDI–主设备数据输入,从设备数据输出(3)SCLK–时钟信号,由主设备产生(4)CS–从设备使能信号,由主设备控制其中CS是控制芯片是否被选中的,也就是说只有片选信号为预先规定的使能信号时(高电位或低电位),对此...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-09 15:23:00
  • Loto实践干货(5)单片机的上电复位故障用示波器检测
  • 最近采用CY7C68013A芯片设计了一款产品,其实内部就是一个51单片机,控制USB通讯。在测试过程发现部分电路板上电后,电脑无法发现新USB硬件,也不提示无法识别,设备管理器也没有UNKNOWDEVICE的提示。经过仔细排查怀疑内部的51单片机没有工作。排查了晶振,供电,IO脚等等之后都没发现问题,最后怀疑是电路reset有问题。根据芯片资料所述:VCC上升时间不能太快,至少需要200us。在使用无源晶振时,reset复位时间必须是在VCC达到3.0V后大约5MS。若是外部时钟的加电复位时间大约为200us。我们一般使用单片机的时候,硬件电路中的复位电路设计如下图所示。此复位电路是针对低...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,单片机, 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-09 15:19:00
  • LOTO实践【干货】4红外传感意想不到的干扰osc802
  • 上次写过的一个项目,主要是掉落物监测的功能由于现场安装的距离改变而造成波形幅值变小,不得不现场采用电压比较器搞定了。这次还是同样的板子,不过是在不同调试现场解决不同的问题。客户反馈的现象是在在室内设备可以很好的实现基于红外传感的掉落物监测,但是安装在靠近室外戒者室外的设备白天就会失灵如上图所示,根据客户反馈第一时间验证了下,左图和右图在不同的日光环境下做了情景复现。E为红外发射,R为红外接收,使用LOTOinstruments的USB示波器OSC802迚行波形检查。确实左右两图的不同光线下,测出来的红外传感的波形有很大不同上图中,A代表日光(室外戒者靠近室外)对红外接收传感器的照射,B代表发...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,电 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-08 15:20:00
  • Loto实践干货(3)测量CAN总线通讯数据
  • 最近在做运动控制卡的项目,调试样机的过程中,需要验证CAN总线通讯功能的正确性。以前只限于理论上认识CAN总线,使用的CANbus的通讯卡也是有上位机例程,基本上简单地配置上位机软件就可以正常工作了。这次调试需要深入测试CAN接口的通讯过程,正好把之前的对CAN的认识再复习深化一下。之所以采用CAN总线,是因为它只需要两根双绞线就可以连接多个通讯节点,并且可以传输相对远的距离,在工业现场抗干扰能力也很强。下图是我按照CAN总线的要求做的一条双绞线,黄色和绿色分别是CAN_High线和CAN_Low线。要求绞距20mm,不绞合的距离不超过50mm。规定的双绞线传输距离与CAN总线的传输速率的关...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,电 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-03 17:13:00
  • LOTO实践【干货】2-电压比较器的快速应用
  • 话不多说先上图:最近出差去客户那边做设备调试,现场如上图,其中我负责的技术部分包含了一个掉落物监测的功能。硬件上的原理比较简单,发射板上的红外发射头阵列,以扫描方式发射,接收板接收发射的信号。板子如下:在客户那里发现发射和接收功能不正常,反复试验,经常有物体掉落了但是没有被红外感应到。后来发现是由于客户安装的时候距离比我设计和验证的大,客户那边的距离达到了一米以上。现场用万用表测发射接收的信号竟然没有反应,现场也没有示波器。还好同事带了USB示波器和笔记本电脑,现场检测出一米以上安装距离的红外发射信号是这样的:幅度只有120毫伏左右。图上是用的探头X10档位衰减了10倍的图,用的是LOTO的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,电 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-01 17:44:00
  • LOTO课5:三极管音频放大电路实践
  • 我们在项目中经常会遇到音频信号的采集处理,我们今天做一个最简单的音频采集模块。它的电路其实就是在我们上节课的三极管的放大电路上的一个改进,在上一节课三极管放大电路的基础之上,将输出信号换成驻极体话筒,输出端加上截止频率在20KHZ左右的RC低通滤波电路,通过滤波电路来滤除频率在20KHZ以上的噪声信号。上一节课关于三极管放大的文章链接如下:https://www.bilibili.com/read/cv5848391?from=articleDetail设计的电路原理图如图所示,通过传感器获取一个交流的小信号,经过三级管放大电路放大信号之后再进行输出:等不及打板,手工焊接了一个样品进行试验:...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,ARM,STM, 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-05-19 14:08:00
  • 出Agilent安捷伦16802A逻辑分析仪
  • 主要特性与技术指标逻辑分析仪配置带有触摸屏的15inch(38.1cm)彩色显示器34通道便携式逻辑分析仪,具有高达32M采集存储器深度,相当于带有内置码型发生器的型号综合的单端信号支持,阈值调整范围从-5V至5V(以10mV为增量)定时分析(异步采样)4GHz(250ps)定时缩放,64K存储器深度使用深存储器的1.0GHz/500MHz(半通道/全通道)传统定时500MHz转换定时状态分析(同步采样)状态时钟速率高达250MHz数据速率:高达250Mb/s自动设置阈值/样本位置,实现在高速总线上的精确测量同时监测所有通道上的眼图,快速发现故障信号联系人:薛晓13650454345(同微信...
  • 所属专栏: 二手交易 标签: 出 Agilent安捷伦 16802A 发帖人:迷人的小妖精 发帖时间:2018-09-14 17:57:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: