结果:找到"离线下载器",相关内容1000条
  • 嘉立创专业版打不开
  • 我下载了嘉立创专业版到电脑桌面上但是一直点图标一直打不开,我不知道为什么,而且已经多次尝试下载了,重新下载安装到C盘也不行
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 问题 发帖人:RY72022210 发帖时间:2024-02-28 19:59:00
  • 立创eda标准版能不能提供一下历史版本
  • 立创eda标准版能不能提供一下历史版本,有些版本有较大改动一时不知道就更新了,但是想退回以前使用的版本却发现找不到历史版本可供下载的地方,很不方便
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 软件 发帖人:ycygxlz 发帖时间:2023-10-26 20:12:00
  • 【自制】OLED超薄下载器
  • 自己做了个USB下载器,添加了脱机下载的功能本来是想基于USB模拟DFU功能做固件更新的,USB功能暂未实现,所以先移植了个SWD用来下载暂时只有固定的下载功能,后期将添加下载算法解析、hex解析等等功能。视频演示见B站UP:mymymind
  • 所属专栏: 开源设计 标签: SWD 脱机 OLED USB STM32 DAP 发帖人:mymymind 发帖时间:2021-12-24 17:48:00
  • 立创EDA可以批量下载或者导出工程吗
  • 用了一年多立创EDA攒了很多工程,想要批量下载到本地,有这个功能吗?还是只能一个一个的下载,有人知道吗?谢谢。
  • 所属专栏: 使用教程 标签: EDA 批量 发帖人:yangxf1217 发帖时间:2021-05-13 11:39:00
  • 如何将立创EDA工程离线版的工程下载到本地????
  • 晚上看着立创EDA离线版侧面离线工程有之前上个工程想新开一个工程然后准备把工程关闭,但是工程右击工程之后发现只有一个删除,心想是不是删除就是所谓的关闭工程?然后准备删除的时候还出现了保存目录然后我去保存目录下看了下还真的有,嗯应该没错了,然后就点了删除。心想离线版的应该没事,本身就应该是工程离线了的。然后我就准备重新打开看看,结果?????该目录下一个文件也没有了??Areyoukiddingme?????。。。。。。顿时内心。。。。。伤心了好大会儿后,重新理性分析问题。我就在想是不是操作方式不对?然后就百度了下立创EDA工程下载到本地结果在官方教程下看到了这个:然后我就马上去我的工程下看,...
  • 所属专栏: PCB设计 标签: EDA 线 发帖人:Alexcsc 发帖时间:2020-03-31 23:15:00
  • 【好书下载】电路原理第7版
  • 本书涵盖了有关电元件和电路完整而简明的基础知识,重点强调了分析、应用和技术实践。内容主要包括基本元件、电量和直流电阻电路、交流动态电路三部分。这是一本容易看懂的书,语言很朴实。我想对于电路理论很迷茫的人肯定有,今天给大家推荐的这本国外书籍属于理论结合实际比较强的,也是容易理解的,可以通过这个来提高自己的兴趣。电路原理(第七版).rar(资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途)下载后记得顶帖哦~
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电路 发帖人:立创小编 发帖时间:2019-04-16 17:45:00
  • 【资料下载】50个典型电路实例详解
  • 电路1简单电感量测量装置电路2三位数字显示电容测试表电路3市电电压双向越限报警保护器电路4红外线探测防盗报警器...……50个典型电路实例详解.pdf(资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途)
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电路图 发帖人:立创小编 发帖时间:2019-04-16 17:15:00
  • 设计了一个Jlink三合一调试工具,使用超方便
  • 我们平时在写单片机代码的时候,除了需要Jlink仿真器外还需要用到串口实时输出打印信息,而现在电脑几乎都没有串口了,所有都需要USB转串口,这个时候我们的电脑就得插一个仿真器,再插一个USB转串口,太麻烦。基于此,特设计了一个三合一的仿真器,只需要一个USB就能同时有JLink和串口,同时还扩展一路USB可以用,对于USB口不太多的笔记本来说绝对是福音啊。设计思路是这样的,Jlink和串口都要占一个USB口,所以集成了一个USBHUB扩展芯片,把一个USB口扩展成4路,一路接JLINK,一路接USB转串,一路引出,可以外接U盘或者其他工具,另外一路舍弃。目前在嘉立创打样PCB和SMT做了30...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: Jlink 仿真 发帖人:大牙 发帖时间:2019-03-22 14:57:00
  • 【好书下载】经典智能电路300例
  • 本书精选了328例经典智能电路,包括光控电路、温控电路、湿敏电路、力敏电路、气敏电路、电压敏电路、磁敏电路、声控电路以及传感器电路等九大类,并推荐了400余个敏感元器件且将它们融会到这328例智能电路中,使读者看得懂用得上。本书可作为中小学生以及电子类大专在校生的自修读物,也可作为学校实验室教材,对电工电子产品的设计者和维修者来说更是不可多得的资料。资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。经典智能电路300例.pdf
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电路 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-05-18 10:48:00
  • 《Python编程:从入门到实践》全书下载
  • 《Python编程:从入门到实践》是一本针对所有层次的Python读者而作的Python入门书。全书分两部分:第一部分介绍用Python编程所必须了解的基本概念,包括matplotlib、NumPy和Pygal等强大的Python库和工具介绍,以及列表、字典、if语句、类、文件与异常、代码测试等内容;第二部分将理论付诸实践,讲解如何开发三个项目,包括简单的Python2D游戏开发如何利用数据生成交互式的信息图,以及创建和定制简单的Web应用,并帮读者解决常见编程问题和困惑。↓↓↓有需要的同学点击即可下载:Python编程,从入门到实践.pdf资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: Python 书籍 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-05-04 16:30:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: