结果:找到"离线语音;物联网;IoT",相关内容1000条
- 语音控制模块_雷龙发展
- 1,串口 uart串口控制模式,即异步传送收发器,通过其完成语音控制。 图中,GND表示单片机系统电源的参考地,TXD是串行发送引脚,RXD是串行接收引脚。发送uart将来自cpu等控制设备的并行数据转换为串行形式,并将其串行发送到接收uart,接收uart然后将串行数据转换为接收数据接收设备的并行数据。 2数据协议 起始位:通信线路上空闲时为“1”,当检测到“0”即下降沿时,认为数据传输开始 有效数据位:传输开始后传递的需要接收和发送的数据值,可以表示指令或数据 奇偶校验位:奇偶校验,通过来校验传输数据中“1”的个数为奇数个(奇校验)或偶数个(偶校验)来指示传输数据是否正确...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 语音识别方案,离线语音控制模块,离线语音控制模组,离线单片机语音控制,离线语音识别模块 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-06-14 17:00:00
- 离线语音识别和控制的工作原理及应用
- 引言 离线语音识别是指在没有网络连接的情况下,通过在本地设备上进行语音信号处理和识别,实现语音命令的转化和执行。随着智能设备的普及,离线语音识别技术在智能客服、电话会议、智能交通等领域的应用越来越广泛。本文将深入探讨离线语音识别的工作原理,以及其所使用的技术。 一、离线语音识别的工作原理 离线语音识别的工作原理包括信号采集、预处理、特征提取和匹配等步骤。下面我们逐一详细介绍这些步骤: 1.信号采集 离线语音识别系统的第一步是信号采集。声音信号通过麦克风(传感器)以电信号的形式被捕捉到,这是后续处理的基础。 2.预处理 预处理阶段包括去除噪声、回声消除、降噪等处理,以提高语音信号...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 离线语音识别模块 离线语音控制 语音控制 语音芯片 语音模组 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-11-07 18:06:00
- 离线语音控制方案定制开发
- 离线语音方案开发定制,蓝牙,手机端APP,手机小程序,红外遥控器芯片等。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 离线语音 智能家居 智能灯具 智能玩具 语音 物联网 智能酒店 发帖人:离线语音控制开发 发帖时间:2022-02-25 17:55:00
- 离线语音芯片助力扫地机智能化!
- 随着科技的发展,我们日常生活中许许多多的传统习惯也正在被逐渐改变比如扫地拖地,现在完全可以交给扫地机器人来进行。扫地机器人,又称自动打扫机、智能吸尘器、机器人吸尘器等,是智能家用电器的一种,能凭借一定的人工智能,自动在房间内完成地板清理工作。在2003年福玛特推出全球第一台智能扫地机后,正式开始踏入清洁行业,随后就逐渐走上了智能扫地机器人的发展之路相信很多朋友都有见过智能扫地机器人,只需要动动嘴巴,就可以控制扫地机的工作模式,实现真正地解放双手,那么它是怎么实现语音控制的呢?这里就要跟大家说说语音识别芯片了,语音识别芯片也叫语音识别IC,与传统的语音芯片相比,语音识别芯片最大的特点就是能够语...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 离线语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-23 16:24:00
- 在打造全屋智能的产业链条中为什么需要离线语音芯片?
- 智能家居不断升温,全屋智能作为终极想象,画面越来越清晰:集智能照明、安防、影音、家电控制于一体的整体家居解决方案中,不仅单个的家居产品能够实现智能操作,智能单品之间也可以相互连接,从而带来更加智能化、个性化的家居场景。中,在人机交互驱动因素中,智能语音作为主要的人机交互方式正在智能家居场景快速渗透。为什么需要离线语音芯片?在打造全屋智能的产业链条中,离线语音正在成为重要的一环。随着智能电器、智能门铃、智能猫眼甚至睡眠跟踪记录等设备的广泛应用,智能化已经延伸到家庭中最私密的区域,一些问题渐渐浮现出来。以家庭场景中最为成熟的智能音箱为例,通过在云端进行识别反馈,控制速度比较慢。此外,如果将智能音...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 离线语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-22 15:15:00
- 语音芯片在充电桩的应用
- 目前,随着环境污染越来越严重,越来越多的人使用电动汽车,随着电动汽车的增多,充电桩就应运而生,充电桩能对电动汽车进行快速有效的充电,为了供需平衡,充电桩数量越来越多。大多数充电桩都安装有报警装置或者蜂鸣部件,但是,目前市面上带有报警装置或者是蜂鸣部件都不够智能化,不能很明确告知给消费者,充电桩目前所处的工作状态或者工作环境。为解决充电桩不能直观的、智能地告知消费者充电桩目前所处的工作状态技术问题,很多厂家都本着创新提出一种带有语音提示功能的智能充电桩来实现。而实现语音提示功能的核心就是加入语音播放芯片——NV020C语音芯片;NV020C是我国知名芯片型号NVC语音系列中的一款性能稳定的语音...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 离线语音芯片 离线语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-08 16:58:00
- 离线语音芯片在自动售货机上的应用!
- 自动售货机能省掉高昂的店员人工成本和店铺地租,随着国内人工成本和店铺租金的一路上涨,用自动售货机做零售的优势也越来越明显。随着近几年手机支付的普及,对自动售货机的普及起到了很明显的促进作用。在新近出现的人脸识别支付之后,自动售货机行业的支付方式已经发展到了第四代。第一代为纸币硬币现金支付,第二代为联网刷卡支付,第三代为手机扫码支付,第四代为刷脸支付(人脸识别支付)。现在,一些实体商店已经在推广刷脸支付,主流的自动售货机厂家出产的新机型默认的配置也都带刷脸支付功能,相信过不了几年,刷脸支付将会取代扫码支付成为主流的支付方式。随着现在语音技术的成熟,语音技术的使用率越来越高。如果自动售货机能够加...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 离线语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-05 17:05:00
- 【安信可新品发布】离线语音方案,让智能家居控制从此“动口不动手”
- 【安信可新品发布】离线语音方案,让智能家居控制从此“动口不动手”VB-01/VB-02是深圳市安信可科技有限公司开发的一款离线语音识别AI模组,具有超低成本,高可靠性,通用性强的特点。一、产品性能VB-01/VB-02在语音识别技术上实现了高可靠的唤醒识别率、更远距离的唤醒、更低误唤醒率、更强的抗噪音能力、更快的响应识别时间,以及免联网的纯离线识别。VB-01采用了高性能32位处理器,芯片内置语音识别神经网络计算所需要的DSP指令增强单元以及MCA算法硬件加速器,AI算法与芯片架构深度融合,搭载语音识别算法,语音增强、降噪等声学前端处理算法,为智能设备提供优秀的远场环境下语音控制、语音交互能...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 离线语音;物联网;IoT 发帖人:kkkkkat 发帖时间:2021-07-31 10:31:00
- 基于中移物联网NB-iotM5311OpenCPU开发RTU(远程遥测终端单元)
- M5311是一款高性能、低功耗NB-IoT无线通信模组,满足中国移动蜂窝物联网通用模组技术规范。尺寸仅为16mm×18mm×2.2mm,能够最大限度地满足终端设备对小尺寸模块产品的需求,有效地帮助客户减小产品尺寸并优化产品成本。供电电压低至2.1V,支持AA干电池,能够最大限度地压榨电池,可以帮助客户获得更长的终端寿命。提供丰富的外部接口,支持外接传感器设备.本案例采用M5311的OpenCPU进而减少一个核心MCU,控制生产成本,提高竞争力,可大量铺设.硬件外设接口包括GPIO、I2C、SPI、PWM、ADC、RTC、FLASH、UART等●支持水计量,电计量和时间计量;●先进的NB-Io...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: NB-iot OpenCPU 物联网 RTU 发帖人:自强不息的波波 发帖时间:2020-09-29 15:05:00
- NB-IoT标准演进R13-R14
- 2019年7月17我国完成了IMT-2020(5G)候选技术方案的完整提交。据悉,在提交的方案中,NB-IoT技术被正式纳入5G候选技术集合,预计2020年6月ITU将正式宣布5G技术方案的诞生。而NB-IoT也将成为未来5G物联网主流技术。截止目前,NB-IoT在全国范围内完成了超过300多个城市的覆盖,终端连接数已经超过6000万,且每年以千万级的数量在递增,覆盖了智慧城市、环保、农业、医疗、物流等各个行业。NB-IoT连接量最大的细分应用领域是表计及消防应用领域,燃气表、水表均已经超过了1000万接入量,烟感也有较大量级的出货。尤其2019年,NB-IoT在表计领域得到了快速增长,在表...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NB-IOT,物联网 发帖人:eSIM物联工厂 发帖时间:2020-02-21 14:18:00
返回