结果:找到"租赁",相关内容23条
- 租售是德DSO9404A示波器
- 租售KEYSIGHTDSO9404A示波器Keysight(原Agilent)InfiniiumDSO9104A配有15英寸XGA显示屏,而且包装非常轻巧,仅有9英寸深、26磅重,可节省您有限的工作台空间。该示波器提供最广泛的测量功能,可满足您目前和未来的需求。MSO9104A添加了16个集成的数字通道,能够充分利用可选的综合协议查看器迅速找出导致错误的物理层问题。使用是德(原安捷伦)调试和一致性软件包定制工具箱,量身定制满足需求的示波器。提供最广泛的测量功能JIANG?1GHz带宽?4个模拟通道?20GSa/s最大采样率?标准10Mpts存储器,最大1Gpt三合一仪器?示波器:Infini...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 租售是德DSO9404A示波器 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-04-05 22:12:00
- 租售是德DSOX3034T示波器
- 租售全新KEYSIGHTDSOX3034T示波器DSOX3034T示波器主要特性与技术指标蒋使用电容触摸屏进行简洁的触控操作:•提高调试效率•触控设计可以简化文档记录•使用起来就像您喜欢的智能手机或平板电脑一样简单使用MegaZoomIV技术揭示偶发异常:•超快且无损性能的更新速率(100万个波形/秒)可以提高捕获信号异常的概率•区域触摸触发使得触发变得轻而易举•标配分段存储器•350MHz带宽集六种仪器功能于一身,轻松解决问题:•基于硬件的低速串行触发和解码选件•使用时间选通FFT功能进行混合域(模拟域、数字域和频域信号)分析•可选的混合信号示波器、内置20MHz函数/任意波形发生器、DV...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 租售是德DSOX3034T示波器 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-03-31 20:30:00
- 租售DPO4054泰克示波器
- 租售泰克DPO4054数字荧光示波器jiangDPO4054数字荧光示波器的详细资料:详细介绍美国泰克数字荧光示通道性能概述:□带宽□2通道和4通道型号□在所有通道上提供高达5GS/s的取样速率□在所有通道上提供10M样点记录长度□3,700形捕获速率□控制功能提供了前所未有的波形分析效率□I2C,SPI,CAN串行总线触发和分析□10.4英寸(264毫米)XGA彩色显示器□体积小,重量轻-厚仅5.4英寸(137毫米),重仅11磅(5公斤)□前面板上USB和快捷简便地存储数据□内置以太网端口□即插即用连接能力和分析软件解决方案□USB2.0设备端口,使用USBTMC软件通过PC直接控制示波器...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 租售DPO4054泰克示波器 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-03-23 21:50:00
- 信号模拟器市场主力型号的优点分析--安泰租赁
- 信号模拟器市场主力型号的优点分析--安泰租赁测试过程中,如何选择正确的仪器以测试正确的结果?安泰租赁帮您找到答案。以下是几款市场主力产品,现将各个仪器优点分析如下:A)(日本)TDK-LambdaGENESYS+主要特点:1U/2U/3U全机架安装,可编程电源输出功率1000W-15KW输出电压0-600VDC。B)(日本)菊水KIKUSU|PWR01系列主要特点:袖珍型宽量程直流电源。PwR-01系列是小型、高性能的多功能小型宽范围直流电源,由4种最大输出电压(L、ML、MH、H)和4种最大输出功率(400W、800W、1200W、2000)组成了16种型号的产品阵容。C)(美国)吉时利2...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 租赁 发帖人:万能的女神经 发帖时间:2022-01-17 16:20:00
- 射频信号源市场主力型号的优点分析--安泰租赁
- 射频信号源市场主力型号的优点分析--安泰租赁测试过程中,如何选择正确的示波器以测试正确的结果?安泰租赁帮您找到答案。以下是几款热租仪器,先将各个仪器优点分析如下:A)(北京)普源精电RIGOLDSG3000B系列射频信号源主要特色:杰出的高功率信号产生能力,最大输出幅度达+20dBm,可设置+27dBm,满足放大器等非线性指标测试DSG3000B系列射频信号源频率范围为9kHz至6.5GHz/13.6GHz,是针对无线通信、雷达、物联网等行业而推出的高性能模拟/矢量射频信号发生器,满足汽车电子、广播无线和前沿科学应用等方面的需求,可用于从实验室到生产以及整合不同技术的多种应用。B)(深圳)鼎...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 租赁 发帖人:万能的女神经 发帖时间:2022-01-14 17:28:00
- 频谱分析仪市场主力型号的优点分析--安泰租赁
- 频谱分析仪市场主力型号的优点分析--安泰租赁测试过程中,如何选择正确的示波器以测试正确的结果?安泰租赁帮您找到答案。以下是几款热租仪器,先将各个仪器优点分析如下:A)RigolRSA3000系列实时频谱分析仪主要特色:基础不简单,实时频谱超高性价比!RSA3000实时频谱分析仪,配备实时分析及扫频分析功能,可选EM测量应用软件(EM),拥有优异的性能及指标。其频率范围9kHz至3/45GHZ,并提供带有跟踪源“TG”型号,可广泛的应用于企业研发、工厂生产、教育教学等诸多领域。B)TektroniXRSA306BUsB频谱分析仪主要特色:体积小巧,功能强大。它具有与价格和体积高两倍的频谱分析仪...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 租赁 发帖人:万能的女神经 发帖时间:2022-01-14 17:08:00
- 模拟和矢量信号源进阶使用技巧--安泰租赁
- 通常射频信号源的简单应用通常只是输入频率、功率,加上一些模拟、数字调制,然而要充分挖掘出信号源的潜力和性能需要更多的技巧。本应用指南会告诉您可以通过更多的方式提高射频信号源输出信号的质量,具体内容包括:1.提高功率精度2.提高频率精度3.提高源匹配度4.TOI(三阶交调)测量:如何合成两个CW信号并保持足够的隔离度5.减小谐波失真6.提高信噪比7.LTE测试中EVM与ACLR指标的优化8.减小衰减器切换的磨损一个典型的模拟信号源的结构图如下所示。1.提高功率精度如下图1所示,信号源从端口输出的信号,通常会经过一些无源器件(如射频线缆、滤波器、同轴转接头或者开关、放大器)才到达DUT。因此,到...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 租赁 发帖人:万能的女神经 发帖时间:2022-01-12 16:55:00
- 不良信息监测系统方案--安泰租赁
- 不良信息监测系统方案随着宽带互联网电视业务快速发展,用户数量和影响范围越来越大。同时电视媒体作为国家信息的重要组成部分,它的安全播出对国家安全保障体系发挥重要的意义。目前广电网络由于有深刻的经验教训;而承载IPTV和OTT业务的通信运营商相对来说空白较多。根据广电总局下发的《广播电视安全播出管理规定》以及《IPTV集成播控平台实施细则(试行)》的相关要求,针对整个系统IP化程度高的特点,确定了利用相应技术手段达到直播安全播出要求的工作目标。由于IP网络本身并无限,IP网络上的数据流很容易遭受攻击和篡改,对关键CDN服务器恶意攻击(如非法访问)或病毒感染,影响业务系统正常运行;假冒的网络视频业...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 租赁 发帖人:万能的女神经 发帖时间:2022-01-12 16:40:00
- E5062A网络分析仪租赁/二手
- 一、E5062A网络分析仪租赁/二手仪器名称:KeysightE5062A矢量网络分析仪300kHz-3GHz仪器品牌:keysight二、E5062A网络分析仪租赁/二手的主要技术指标测试功能:T/R或S参数最大端口输出功率:10dBm端口阻抗:50或75Ω中频带宽(IFBW):10Hz~30kHz(1、3步进)测试点数:2至1601系统动态范围:120dB@10HzIFBW(300kHz~3GHz)迹线噪声(幅值):0.005dBrms@3kHzIFBW(1MHz至3GHz)三、网络分析仪租赁/二手为什么要选择安泰租赁中心?1.免费送货本公司可提供免费接送货(仅西安市区),外地客户可免费...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 租赁 发帖人:万能的女神经 发帖时间:2022-01-11 14:36:00
- 频谱分析仪E4443A租赁实例
- 西安某企业因研发任务需要使用一台频率6.7GHz、测量速度快、带相位噪声频谱分析仪。因研发任务紧急,如购置一台新机,货期长达数周;且任务完成后仪器基本处于闲置状态,一台频谱分析仪的价格也是十分昂贵的,对于企业来说,采用仪器租赁的方式,就是轻资产战略式发展,这将是未来几年的发展趋势。该企业在网上搜到了西安安泰测试设备有限公司,我公司凭借工程师专业技术,通过对客户测试需求的分析,推荐客户使用安捷伦E4443A频谱分析仪,频率6.7GHz、分析带宽高达80MHz,出色的分析功能、16个测量专用软件等丰富的功能满足特定的应用需求,一键式测量功能可以简化测量设置,完全能够满足客户测量需求。在满足客户研...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 租赁 发帖人:万能的女神经 发帖时间:2022-01-10 16:54:00
返回