结果:找到"稳压二极管",相关内容1000条
- 稳压二极管的代换原则有哪些?
- 稳压二极管,也称为稳压管或Zener二极管,是电子电路中常用的一种元件,主要用于提供稳定的参考电压和保护电路不受电压波动的影响。在应用时,稳压二级管有哪些代换的原则?稳压二极管的基本参数在讨论代换原则之前,首先了解稳压二极管的几个关键参数是必要的:稳定电压(Vz):稳压二极管在规定电流下的稳定工作电压。最大功耗(Pmax):稳压二极管能够承受的最大功率。温度系数(TempCoefficient):温度变化对稳定电压影响的度量。动态电阻(Rd):在规定的电流变化范围内,稳定电压变化与电流变化之比。稳压二极管的代换原则在选择稳压二极管的替代品时,需要考虑以下几个原则:稳定电压匹配:替代品的稳定电...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: 稳压二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-03-06 10:00:00
- 稳压二极管在汽车电子应用的作用有哪些?
- 稳压二极管不仅保护其他电子元件免受电压波动的影响,还确保各个系统正常运行,稳压二极管在汽车电子应用中有不可替代的作用。稳压二极管在汽车电子系统中的主要功能之一是稳定电压。汽车电源系统常常面临来自发电机、蓄电池和其他电源的不稳定电压。这种电压的波动可能对汽车内部的电子元件造成损害,例如车载电脑、传感器和其他控制单元。稳压二极管通过将电压维持在一个安全的范围内,有效地保护了这些关键元件。稳压二极管还在汽车电子系统中扮演了过压保护的角色。在发电机失效或蓄电池故障的情况下,电压可能会急剧上升,这对车辆的电子设备是一个潜在的威胁。稳压二极管可以迅速响应,将过高的电压引流,防止它传递到其他电子元件,从而...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: 稳压二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-12-27 09:39:00
- 稳压二极管是如何工作的?
- 稳压二极管是由半导体PN结制成的。相信大家都知道,PN结具有单一的导电性。也就是说,当正向电压被施加到PN结时,正向电流大。随着正向电压的增加,正向电流迅速增加;当反向电压施加到PN结时,反向电流非常小,并且当反向电压在一定范围内变化时,反向电压几乎不变。然而,当反向电压超过一定值(反向击穿电压)时,反向电流将急剧增加,并且随着反向电流的快速增加。PN结的反向电压几乎没有增加,这称为PN结反向击穿。稳压二极管是利用反向击穿的持久性制成的。当然,反向电流的增加不可能是无限的,否则PN结会迅速烧毁。PN结的击穿是由加到PN结耗尽层的高电场引起的。半导体的击穿电场一般在200kV/cm左右。事实上...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 稳压二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-09-25 09:25:00
- 工程师必备,稳压二极管科普知识
- 稳压二极管不能工作在最大工作电流值的,因为处于最高电流下的稳压管功耗最大,这时温度最高,电压会产生温度漂移。稳压管的工作电流也不能过小,因为过小的电流所对应的电压不一定在稳压区内,通常工作电流取在30-70%之间。标称电压值不一定是单个稳压管的稳压值,稳压管资料说明中在标准值基础上还给定一个稳压值范围。计算单个稳压管的最大工作电流仍可采用楼主的计算工式,但这时的稳压值是这只稳压管的实际值。通过公式可知:1稳压管的功率越大,工作电流越大2稳压值越高,工作电流越小。计算公式:稳压二极管耗散功率=稳压值X稳压管实际流入电流通过稳压二极管的物理分析可知,稳压电压越高,温度漂移越大,克服温度漂移是稳压...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 稳压二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-06-14 11:44:00
- 如何区分稳压二极管的正负极?
- MDD稳压二极管在电路应用时,如何正确安装稳压二极管?怎么判断稳压二极管的正负极?从外形上看,金属封装稳压二极管管体的正极一端为平面形,负极一端为半圆面形。塑封稳压二极管管体上印有彩色标记的一端为负极,另一端为正极。对标志不清楚的稳压二极管,也可以用万用表判别其极性,测量的方法与普通二极管相同,即用万用表R×1k档,将两表笔分别接稳压二极管的两个电极,测出一个结果后,再对调两表笔进行测量。在两次测量结果中,阻值较小那一次,黑表笔接的是稳压二极管的正极,红表笔接的是稳压二极管的负极。这里指的是指针式万用表。稳压二极管规格书下载:MBRB2040TTHRUMBRB20200TTO-2632206...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 稳压二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-05-06 09:48:00
- MDD稳压二极管有什么作用?
- MDD稳压二极管在电子电路中很常见,那么稳压二极管在电路中起到什么作用呢?1.稳压二极管被作为稳压器或电压基准元件使用2.稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更高的稳定电压。3.稳压二极管可以保护电路中的电子元器件,防止其被高电流击穿。稳压二极管规格书下载:78L10SOT-89200610_看图王.pdf
- 所属专栏: 器件替换 标签: 稳压二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-04-20 10:19:00
- MDD稳压管串联使用有几种情况出现呢?
- MDD稳压二极管在电路中的作用有哪些?MDD稳压管串联使用有几种情况出现呢?一、温度补偿。大于6V的稳压二极管是正温度系数,小于6V的稳压二极管是负温度系数,比如你需要一个12v的稳压管可以用一个普通二极管加一个11v稳压管或8+4v的组合,使温度特性相互补偿,让稳压管受温度影响最小。二、双向稳压或交流稳压二极管。此时的两个稳压二极管采用了题主讲的,负负相接的串联方式。这种连接方式具有双向稳压功能,其稳压值等于稳压管加上一个二极管的正向导通电压。稳压管二极管规格书下载:78L10SOT-89200610_看图王.pdf
- 所属专栏: 器件替换 标签: 稳压二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-04-04 11:47:00
- 稳压二极管的稳压值如何测量?
- 1.简易测试法这种方法只需一块万用表即可,方法是:将万用表置于Rx10k挡,并准确调零。红表笔接被测稳压管的正极,黑表笔接被测管的负极,待指针摆到一定位置时,从万用表直流10V电压刻度上读出其稳定数据,然后用下列公式计算稳压值:被测稳压值(V)=(10V-读数值)x1.5。用此法可以测出稳压值为15V以下的稳压管。2.外接电源测试法用一台0V~3V稳压电源与一个1.5KΩ,电阻,按下图连接。测量时,先将稳压电源的输出电压调在15V,用万用表电压挡直接测量ZD两端电压值,读数即为稳压二极管稳压值。若测得的数值为15V,则可能该二极管并未反向击穿,这时可将稳压电源的输出电压调高到20V或以上,再...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 稳压二极管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2020-08-27 17:07:00
- 稳压二极管如何判别
- 正负极辨认从外形上看,金属封装稳压二极管管体的正极一端为平面形,负极一端为半圆面形。塑封稳压二极管管体上印有彩色符号的一端为负极,另一端为正极。对标志不清楚的稳压二极管,也可以用万用表判别其极性,丈量的办法与一般二极管相同,即用万用表R×1k档,将两表笔别离接稳压二极管的两个电极,测出一个成果后,再对调两表笔进行丈量。在两次丈量成果中,阻值较小那一次,黑表笔接的是稳压二极管的正极,红表笔接的是稳压二极管的负极。色环稳压二极管辨认色环稳压二极管国内产品很少见,大多数来自国外,尤其以日本产品居多。一般色环稳压二极管都标有类型及参数,详细资料可在元件手册上查到。而色环稳压二极管体积小、功率小、稳压...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 稳压二极管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2020-08-19 16:51:00
- 稳压二极管使用时的经验之谈
- 我们在使用稳压管时要注意以下几个方面,第一就是在电路中需要反接才能起到稳定电压的作用,也就是说稳压管的负极接电路中的高电位,正极接地电位,如果接反的话就会因电流过大而烧毁稳压管。第二点就是稳压二极管必须在电源电压高于它的稳压值时才能够稳压,说到这里我又想起了今天维修养生壶的事情,这个电路的故障就是由于电路中的阻容降压环节中的电容失效造成了稳压管的输入电压过低只有2.7V,因为稳压管1N4733的稳压值是5V,所以达不到它的稳压值,造成驱动不了电路板中的微控制芯片,造成了整个电路无法zheng常工作。第三点就是如果使用一个稳压管达不到稳压值时可以用多个稳压管串联使用,切记一定不要并联使用。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 稳压二极管 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-01 15:07:00
返回