结果:找到"立创EDA对电脑系统的要求",相关内容1000条
- 关于立创EDA中pcb布局时过孔选中的问题
- 立创EDA无法选中单个过孔,点击过孔就会选中与该过孔处在相同网络下的所有过孔和与过孔连接的网络。然后删除就会删除全部相同网络的过孔和网络。请问这是设置的问题还是软化的BUG。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 求助帖 立创EDA 发帖人:山疯子669 发帖时间:2024-02-20 22:17:00
- 立创EDA封装不统一问题
- 在设计原理图的时候发现立创的原理图封装符号为什么都不能统一一下?电阻电容,大的大,长的长,能否大小以及长度都统一,方便设计的时候的一致性?不然看着真的很不专业。同时,教学视频所谓的串口走类差分的走法,麻烦还是出专业一点的教学视频。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA 封装不统一 发帖人:ChengDu蓝桉 发帖时间:2023-04-21 22:10:00
- 立创EDA的库
- 在做器件库时,觉得很累。反正就是不顺。原来半天能做的事,用立创的要2天。还有,为什么做原理图库时引脚不能显示和定义呢?提点意见,有可能是我们自已没有用顺手。还是觉得国产软件有很大的发展空间的。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA的库 发帖人:江南烟云 发帖时间:2022-04-20 15:28:00
- 网页版立创eda可以和电脑版立创eda共享文件吗
- 网页版立创eda可以和电脑版立创eda共享文件吗
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网页版立创eda可以和电脑版立创eda共享文件吗 发帖人:在路上的小黄 发帖时间:2021-11-11 16:48:00
- 网页版立创eda里的文件怎么导出到电脑上
- 网页版立创eda里的文件怎么导出到电脑上
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网页版立创eda里的文件怎么导出到电脑上 发帖人:在路上的小黄 发帖时间:2021-11-11 16:47:00
- 立创EDA对齐原理
- 你好,各位大佬,立创EDA画PCB时,选择两个元件,然后中心对齐的时候,软件是什么原理,是哪个元件向哪个元件对齐呢,有没有顺序说明,万分感谢
- 所属专栏: 技术交流 标签: 立创EDA 对齐 顺序 发帖人:zhc3637 发帖时间:2021-06-24 16:36:00
- 立创EDA对电脑系统的要求
- 大家好,我是刚接触立创EDA这个软件,请问这个软件对电脑的配置有什么要求吗?需不需要很高配置,在无网络情况下可以使用吗?我正在学用这个软件中,谢谢大佬们.
- 所属专栏: 技术交流 标签: 立创EDA对电脑系统的要求 发帖人:max032 发帖时间:2020-12-14 20:29:00
- 当嘉立创下单提示系统出现BUG是一种什么样的体验。。。。
- 当嘉立创下单提示系统出现BUG,疯狂给你发提示消息是一种什么样的体验。。。。具体如图,注意看发送时间。。。。
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 系统bug,嘉立创 发帖人:chen 发帖时间:2020-08-24 18:59:00
- 今天发现嘉立创的下单系统很烂
- 我这个月明明没有下过打样单,还提示超过2款,收取20元每款,最后还是打了几个电话才改为5元,太失望了,对不起“黄金客户”,一直这么相信他们的报价,只是提交了就不管价格自动付钱的。还好今天有朋友之前打样的截图,才肯定5元打样。
- 所属专栏: PCB打样 标签: 今天发现嘉立创的下单系统很烂 发帖人:串口MP3 发帖时间:2019-12-07 18:26:00
- 科技杂谈3.Ubuntu系统的使用(入门)
- 先来讲讲安装。。。。。去官网下载最新版18.04的镜像,为一个.ISO文件,之后用UltraISO软件向U盘内写入,做成装系统盘,Windows等系统的安装也可以用这个方法之后的步骤可以去百度Windows系统安装,过程相同,根据提示一步步走下来,就可以完成装系统。(提示真的已经够人性化了)之后开机,会出现漂亮的Ubuntu界面(实际比这个漂亮的多,风格也支持自己随意换)之后在桌面上单击右键,点打开终端。安装各种花式软件的过程就开始了。。。。。。。。。。。给各位一个CSDN链接,比较全面的讲述了如何安装大多数的必需软件https://blog.csdn.net/fancancan/artic...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电脑 操作系统 Linux 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-01-23 15:08:00
返回