结果:找到"立创EDA操作",相关内容1000条
  • 立创EDA专业版的原理图支持整体缩放吗?
  • 如题,立创EDA专业版的原理图支持整体缩放吗?想把一些原理图整体放大到A1的图纸里,充满一点,可是原理图只有一点儿。。。。在线等~
  • 所属专栏: 技术交流 标签: EDA专业版 原理图 缩放 发帖人:练习射击两年半 发帖时间:2023-06-04 19:38:00
  • 铺铜问题
  • 为什么我选着铺铜会进入选择父集界面,而且会出现铺了铜还是有飞线问题
  • 所属专栏: Layout布线 标签: eda 发帖人:inkill 发帖时间:2023-04-27 21:08:00
  • 在AD中Alt键加鼠标左键单击高亮可以很方便查看原理图的网络标签,那么立创EDA?
  • 在AD原理图中,Alt加鼠标左键单击,可以高亮同一网络标签,方便工程师查看网络标签连接情况,工程师只需要这个就可以方便快速的了解原理图,但是在立创EDA中这个功能在哪里,快捷键H只能高亮PCB中的连线,对原理图没用,原理图中从左侧快捷栏{网络}中按照ABCD...的排序去找又很麻烦,这个功能对比AD真的不可以没有啊,还是我方法用错了,希望大家帮忙指正
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 对比AD EDA快捷 EDA不足之处 询问贴 求助贴 发帖人:我佛不渡哈批 发帖时间:2023-03-13 16:31:00
  • 求助下EDAPCB里的一些使用技巧。
  • 新手上路,EDA也用了几个月了,很多技巧也慢慢发现了。有时候就是突然发现一个小功能,能大大提升效率。可能有很多的操作习惯是和其他EDA软件类似的,一般都熟悉。像我这种没玩过其他EDA类软件的就比较吃力。官方和网上视频都是一些操作,使用没问题。但自己实际画的时候就会发现,很多操作都是重复的,没快捷键啥的,真抓狂。求助下,新手想快速提升效率,有没有一些参考教程可以研究下。其他软件的,操作习惯一样的也可以。主要是提升效率。官方的说明比较简单。具体的类似:PCB布线的时候会加一些焊盘,有些有规律的我会先定位一个,然后用阵列出来,然后再修改每个的网络。实际就会一个一个去鼠标操作,用那个属性界面--网络...
  • 所属专栏: PCB设计 标签: EDA软件 新手 发帖人:走遍天涯路 发帖时间:2023-01-19 12:19:00
  • EDA专业版撤销操作BUG
  • 你们这个撤销操作真的是有点迷啊!!不明白你们撤销逻辑是怎么操作的,使用过的所有软件都是撤销我实时操作的上一步,你们就是随机撤销我以前做的任何一步。牛逼!!!还有就是会随机断开已经建立好的电气连接。无语了这么明显的BUG都发现不了吗??每一步操作都得小心翼翼,复制粘贴好的原理图只是点错对齐好了不知道跑那里去了!!!!!!撤销又是发神经的,只能删除错误重新画,,一个简单的原理图都搞半天这怎么用??。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 撤销问题 发帖人:孤独的橙子 发帖时间:2022-06-18 17:14:00
  • SRAM电路工作原理
  • 近年来,片上存储器发展迅速,根据国际半导体技术路线图(ITRS),随着超深亚微米制造工艺的成熟和纳米工艺的发展,晶体管特征尺寸进一步缩小,半导体存储器在片上存储器上所占的面积比例也越来越高。接下来宇芯电子介绍SRAM的工作原理以及工作过程。SRAM写操作。写操作就是把数据写入指定的SRAM存储单元中。首先片选信号CEBB置为低电平,读控制电路开始运作。10位写地址线AB0-AB9、16位数据输入DI0-DI15准备就绪,地址信号有效,系统开始译码、选择要写入的存储单元以及需要写入的数据。当时钟信号CKB高电平到来时,CKB信号控制译码电路完成最后的译码,行译码电路选中的那一行存储单元写字线W...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM电路,SRAM工原理,SRAM读,SRAM写 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-05-29 15:51:00
  • 关于“2019年教育部第二批产学合作协同育人项目”立项项目公示
  • 为响应《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》(国办发〔2017〕95号),进一步推进产学合作,产教融合,支持和鼓励高校教师和学生参与到创新创业和教育教学改革中,在教育部高等教育司的指导下,立创公司在2019年教育部产学合作协同育人第二批项目中设立教学内容和课程体系改革项目和实践条件和实践基地建设项目。本批次项目已于2020年3月10日截止申报。根据项目立项要求,立创公司组织召开了该项目的专家评审会。经资格审查、会议评审评议,最终评出拟立项项目20项,现予以公示。公示期为2020年4月9日至4月19日。公示期内,任何单位和个人如对拟立项课题有异议,请以书面形式提出异议理由和事实根据,写明真...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 高校合 发帖人:立创EDA 发帖时间:2020-04-09 17:51:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: