结果:找到"立创EDA登陆问题",相关内容1000条
  • 立创EDA专业版1.9.9无法登陆
  • 昨晚还画图了,今早啥事没干,就这样了;而且突然升级到1.9.9
  • 所属专栏: 使用教程 标签: EDA专业版 1.9.9 无法 发帖人:小龙2021 发帖时间:2022-11-18 10:23:00
  • 缝合孔无法添加问题反馈
  • 版本专业版V1.7.30.48f006,半离线,很多铺铜区域无法添加缝合孔,不知道原因,推测可能和网络类还有规则有关,但是并没有设置限制过孔的规则,直接放过孔不会报错
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: eda 反馈 发帖人:my4ai 发帖时间:2022-07-15 11:02:00
  • 立创EDA问题反馈
  • 立创EDA不能搞一个类似PS一样的历史动作记录么?特别是布局布线的时候,有时候布局反悔了,觉得还没有之前的好看,却没有历史记录可以返回到指定步骤,如果觉得难以实现此功能,可以搞一个快照功能也行啊,点击一下就可以把当前PCB板子状态暂存起来,后悔的话,点一下就可以恢复到这个快照状态,这个功能不难吧。没有历史记录有时候真的很难堪啊,想撤回到某个状态都没有办法,还得重新布线一遍(目的是想尝试一下另一种布线、布局方案)。。。我看了一下,立创EDA桌面版使用Electron开发的,我也可以共享代码,自己实现此功能,但是奈何代码没有开源,不好改啊。求立创EDA开发工程师搞一个此功能,多谢。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: EDA反馈 发帖人:乱臣贼子 发帖时间:2022-06-22 22:58:00
  • 关于重叠的元件选取问题
  • 我用的是下载的EDA软件不是网页版的我在一个元件下方放置了个多边形挖空区,然后如何选取元件下方的多边形??因为多边形的尺寸小于元件尺寸,没法选中元件以外的区域??求解??工程师考虑添加,双击选择元素这种功能吗??
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA使用 发帖人:巴卡巴卡 发帖时间:2021-06-23 10:03:00
  • 立创EDA标准版出现一个严重BUG问题,无法恢复文档操作。
  • 昨天晚上,本想打开PCB文档,当习惯性的点击保存之后,再重新打开,发现PCB文件里的内容为空,PCB丢失了。当时并没有自己删除文档。我怀疑文档再保存过程中,立创EDA丢失了,把原有的文档保存为空的PCB文件内容。当我采用文档恢复操作的时候,点击恢复,可以查看到之前的保存过的文档。然后就另存到原来工程里,发现保存后的文档再次打开还是为空。麻烦立创EDA技术人麻烦解释这为何会这样?EDA如果总出现这种致命问题,以后就没法用了。下面截图就是进行恢复文档操作,然后再保存到原来工程文件下,再次打开仍然是空文件。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: EDA BUG 发帖人:ljfceo 发帖时间:2021-03-23 00:19:00
  • 立创EDA库问题
  • 1.本人长期使用AD,并积累了大量的封装库,且是经批量验证过的。2.使用立创EDA试做一些PCB,发现自己的AD库不知怎么调用,很不方便。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: EDA 发帖人:ANGEL91265 发帖时间:2020-03-16 09:09:00
  • [立创EDA][使用问题反馈]克隆项目会丢失网络标签
  • 立创EDA版本V6.3.22,克隆项目有时会丢失网络标签,如下图红圈所示。之前没有,似乎是在导出过一次BOM清单之后克隆会出现问题标签点还有,网络标签名消失,也搜索不到
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: [EDA] [反馈] 发帖人:ansami 发帖时间:2020-01-09 14:14:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: