结果:找到"立创EDA的库",相关内容1000条
  • 元件库错误:TYPE-C-6P引脚编号问题
  • 这是自带的6P对比自带的16P查了一下资料表,这里应该是对应A12的B12吧,但是这里写的是B5,而B5是CC2引脚,而此位置应该是GND?请查实,如无此错误请忽略,支持立创EDA,祝立创越做越好!
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: 元件 EDA 反馈 发帖人:欧维欧科技中心 发帖时间:2022-11-28 22:05:00
  • 立创EDA里常用库,里面的个人库,再次一个都没有了,让人崩溃
  • 用立创EDA画板子,有几个月了。用的是在线专业版。遇到奇怪的问题,就是左侧的常用库,自己添加的元件到个人库。莫名其妙的没有了。这是第二次出现。之前也出现过一次。只好又重加了。这次又出现了。但是点开常用库都能看到,但是右侧原理图和pcb都是虚的,也不能勾选。试过重启,试过退出重新登录,都没有用,这到底是怎么回事啊?让人崩溃!!!
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 常用 个人 发帖人:高山入云 发帖时间:2022-09-22 01:11:00
  • 立创EDA导入元件库功能
  • 在立创EDA菜单没有发现有导入外部元件库或者封装库的功能,有些冷门的元件在立创EDA没有原理图和封装,但在其它网站(如https://www.snapeda.com/)有该器件的元件库文件,如果可以导入就很方便了,非常希望开发此功能。如器件1-2199298-4
  • 所属专栏: 使用教程 标签: EDA 封装 发帖人:鼎桥科技封工 发帖时间:2022-09-14 15:24:00
  • 立创EDA的库
  • 在做器件库时,觉得很累。反正就是不顺。原来半天能做的事,用立创的要2天。还有,为什么做原理图库时引脚不能显示和定义呢?提点意见,有可能是我们自已没有用顺手。还是觉得国产软件有很大的发展空间的。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 发帖人:江南烟云 发帖时间:2022-04-20 15:28:00
  • 【教程】批量提取AD库文件和批量转ASCII文件上传到立创EDA
  • 立创EDA支持在导入AD文件的时候提取库文件,所以就需要把AD的库先提前放到一个原理图或者PCB里面感谢网友CZJ提供的脚本。1.需要在AD17打开altiumScripts.PrjScr工程,低版本AD可能无法运行,请自行尝试。打开工程后,在:顶部菜单-文件-运行脚本,英文:File-RunScripts,打开脚本,选择对应的进行运行即可。2.附件有详细的使用方法,请解压后根据操作步骤操作。https://prodocs.lceda.cn/cn/import-export/import-altium-designer/index.html#%E6%89%B9%E9%87%8F%E5%AF%...
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 提取AD EDA 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2021-12-16 14:18:00
  • 立创EDA库问题
  • 1.本人长期使用AD,并积累了大量的封装库,且是经批量验证过的。2.使用立创EDA试做一些PCB,发现自己的AD库不知怎么调用,很不方便。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: EDA问题 发帖人:ANGEL91265 发帖时间:2020-03-16 09:09:00
  • 【资料】立创EDA原理图库与PCB库创建规范.pdf
  • 每家公司都应该有自己的新建库规范,立创EDA也不例外,立创EDA拥有超过18W的官方库(立创商城库),根据多年的画库经验与实际使用的反馈,汇总成为一个新建库参考规范。希望可以给广大立创EDA用户,非立创EDA的电子工程师一个画库参考,规范化内容,资产持续留存。与《立创EDA封装库命名参考规范》一样,该规范也会不断更新,以供后续不断绘制的新库提供支持。下载立创EDA原理图库与PCB库创建规范_2021.12.15.pdf在线阅读https://shimo.im/docs/6caa7ce5783b4b10
  • 所属专栏: 使用教程 标签: EDA规范 新建 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2019-07-13 14:32:00
  • 改进立创EDA的建议
  • 个人有个改进立创EDA的建议,就是目前的立创EDA不支持导入彩色图片,只有下图这种导入图片方式.建议添加导入彩色图片对象功能.支持导入彩色图片有以下两个好处.1.就是画异形板方便.可以用实物图进行缩放来画.2.立创EDA无形就多了个抄板的功能.在PADS上是直接支持插入彩色图片对象的哦.立创的效果图:PADS上的效果图:
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: 改进EDA建议 发帖人:执着成就梦想 发帖时间:2019-06-04 18:15:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: