结果:找到"立创EDA试用问题记录",相关内容1000条
- 立创EDA试用问题记录
- 立创EDA专业版试用笔记版本:V1.8.28.3559301.一下问题主要是针对原理图的,PCB还没有开始使用。2.查找功能排序问题。3.复制粘贴原件,位号不递增。(1)注:该问题出现在软件运行时间过久后,重新启动软件后该问题消失。4.位号重新分配不起作用。(1)注:该问题出现在软件运行时间过久后,重新启动软件后该问题消失。5.偶尔出现窗口重叠而且子窗口无法移动,造成子窗口无法关闭(关闭按键被重叠了,后面发现鼠标单击一次顶部菜单栏可以解决)。(1)注:怀疑该问题和显示器分辨率过低有关。6.子窗口显示不全,且窗口不能调整大小,如下图所示。(1)注:怀疑该问题和显示器分辨率过低有关,有时那个“确...
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA试用问题记录 发帖人:erfanyemu 发帖时间:2022-09-15 01:30:00
- 缝合孔无法添加问题反馈
- 版本专业版V1.7.30.48f006,半离线,很多铺铜区域无法添加缝合孔,不知道原因,推测可能和网络类还有规则有关,但是并没有设置限制过孔的规则,直接放过孔不会报错
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 立创eda 问题反馈 发帖人:my4ai 发帖时间:2022-07-15 11:02:00
- 立创EDA问题反馈
- 立创EDA不能搞一个类似PS一样的历史动作记录么?特别是布局布线的时候,有时候布局反悔了,觉得还没有之前的好看,却没有历史记录可以返回到指定步骤,如果觉得难以实现此功能,可以搞一个快照功能也行啊,点击一下就可以把当前PCB板子状态暂存起来,后悔的话,点一下就可以恢复到这个快照状态,这个功能不难吧。没有历史记录有时候真的很难堪啊,想撤回到某个状态都没有办法,还得重新布线一遍(目的是想尝试一下另一种布线、布局方案)。。。我看了一下,立创EDA桌面版使用Electron开发的,我也可以共享代码,自己实现此功能,但是奈何代码没有开源,不好改啊。求立创EDA开发工程师搞一个此功能,多谢。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA问题反馈 发帖人:乱臣贼子 发帖时间:2022-06-22 22:58:00
- 今天想新建一个工程提示参数错误,以前没碰到这种问题
- 图片
- 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA使用问题 发帖人:jhjkdz 发帖时间:2021-07-21 08:33:00
- 关于重叠的元件选取问题
- 我用的是下载的EDA软件不是网页版的我在一个元件下方放置了个多边形挖空区,然后如何选取元件下方的多边形??因为多边形的尺寸小于元件尺寸,没法选中元件以外的区域??求解??工程师考虑添加,双击选择元素这种功能吗??
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA使用问题 发帖人:巴卡巴卡 发帖时间:2021-06-23 10:03:00
- 立创EDA标准版出现一个严重BUG问题,无法恢复文档操作。
- 昨天晚上,本想打开PCB文档,当习惯性的点击保存之后,再重新打开,发现PCB文件里的内容为空,PCB丢失了。当时并没有自己删除文档。我怀疑文档再保存过程中,立创EDA丢失了,把原有的文档保存为空的PCB文件内容。当我采用文档恢复操作的时候,点击恢复,可以查看到之前的保存过的文档。然后就另存到原来工程里,发现保存后的文档再次打开还是为空。麻烦立创EDA技术人麻烦解释这为何会这样?EDA如果总出现这种致命问题,以后就没法用了。下面截图就是进行恢复文档操作,然后再保存到原来工程文件下,再次打开仍然是空文件。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA BUG问题 发帖人:ljfceo 发帖时间:2021-03-23 00:19:00
- 立创EDA库问题
- 1.本人长期使用AD,并积累了大量的封装库,且是经批量验证过的。2.使用立创EDA试做一些PCB,发现自己的AD库不知怎么调用,很不方便。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA库问题 发帖人:ANGEL91265 发帖时间:2020-03-16 09:09:00
- [立创EDA][使用问题反馈]克隆项目会丢失网络标签
- 立创EDA版本V6.3.22,克隆项目有时会丢失网络标签,如下图红圈所示。之前没有,似乎是在导出过一次BOM清单之后克隆会出现问题标签点还有,网络标签名消失,也搜索不到
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: [立创EDA] [问题反馈] 发帖人:ansami 发帖时间:2020-01-09 14:14:00
- 立创EDA画原理图模块无法保存的问题
- 画完原理图模块后保存,弹出如下图错误,请问是怎么回事?要怎么解决?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA使用问题 发帖人:ccca1y1lol 发帖时间:2019-03-26 11:05:00
返回