结果:找到"立创封装",相关内容986条
- 为什么立创导入更新好封装的原理图后转pcb又要重新封装
- 求大佬解答为什么画了原理图更新了封装保存后,再提取库文件并导入原理图后,进行转换pcb时又显示需要重新封装。更换了保存格式,按照网上的方法将原理图和pcb压缩成gerber格式后打开却又显示格式不对打不开,要怎么样才能解决问题呀,每个元件又要重新封装好麻烦
- 所属专栏: 原理图设计 标签: pcb/封装/原理图/立创 发帖人:无敌小羊 发帖时间:2023-05-27 21:36:00
- 立创EDA封装不统一问题
- 在设计原理图的时候发现立创的原理图封装符号为什么都不能统一一下?电阻电容,大的大,长的长,能否大小以及长度都统一,方便设计的时候的一致性?不然看着真的很不专业。同时,教学视频所谓的串口走类差分的走法,麻烦还是出专业一点的教学视频。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA 封装不统一 发帖人:ChengDu蓝桉 发帖时间:2023-04-21 22:10:00
- 如何在封装里画出两圆的切线
- 原件封装两圆的切线怎么画啊
- 所属专栏: 技术交流 标签: 立创封装 发帖人:灏灏11 发帖时间:2022-11-12 21:20:00
- 立创EDA专业版导入3D封装文件时位置异常
- 我用3D软件绘制了一个封装,在3d软件中显示,该模型是XY轴居中于坐标原点的,如下图所示。但是在立创EDA中绘制好一个XY轴居中原点的PCB封装后,导入3D模型的相对位置变成了这样,3D模型相对PCB孔位异常的远在KiCAD和AD中使用相同的3D文件,3D模型的位置都是在原点居中的,如下图所示。这种情况是什么原因呢?附上我的3D模型文件:1x22pin_header.zip
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创eda 3D封装 发帖人:没有感情的封装大画家 发帖时间:2022-10-25 20:00:00
- 立创eda专业版客户端无法使用系统3D封装
- 如图,我立创eda专业版使用的是半离线模式,有2个问题1.创建新元件时,在绑定3d模型时,列表里没有“系统库”,但是在在符号和封装中都可以使用系统库呀,不知道为什么2.就算不能使用系统3d模型,我使用自己的模型(从PCB中导出3d文件,删掉底层PCB,保存为step类型),在SolidWorks里看是有色彩的,就像下面这样但是导入eda后,显示的是灰色,不知道是什么问题虽然不影响PCB制作,但是使用过程中确实觉得不是很方便,不知道是不是软件本身的问题,希望尽快修复下1.创建新元件可以使用系统3d封装库2.导入3d模型可以正常显示颜色,而不是灰色
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创eda专业版 3d封装 发帖人:科技宅快乐水 发帖时间:2022-10-10 22:49:00
- 立创EDA导入元件库功能
- 在立创EDA菜单没有发现有导入外部元件库或者封装库的功能,有些冷门的元件在立创EDA没有原理图和封装,但在其它网站(如https://www.snapeda.com/)有该器件的元件库文件,如果可以导入就很方便了,非常希望开发此功能。如器件1-2199298-4
- 所属专栏: 使用教程 标签: 立创EDA 封装库 发帖人:鼎桥科技封工 发帖时间:2022-09-14 15:24:00
- 立创EDA如何修改封装
- 自己封装库里建的封装,从哪里进去修改?找不到进去修改的入口。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA 封装 发帖人:HardyChen 发帖时间:2022-09-05 08:57:00
- 关于复制封装时3D模式不受复制的问题!
- 请教一下大家,我在画封装由两组排母组成的封装时,从立创库复制了一个带有3D模型的单行排母封装,粘贴到我自己创建的器件封装时,3D模型就消失了,也就是复制封装的时,除了焊盘丝印等都能复制过去,唯独3D封装没跟过去,各位老哥该怎么操作,3D模型才能跟过去???
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA,封装,3D 发帖人:kFan9264 发帖时间:2022-04-27 23:45:00
- 立创PCB的封装导入PADS应该选择什么格式导出???
- 立创PCB的封装导入PADS应该选择什么格式导出???
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创PCB的封装 发帖人:HCHENG 发帖时间:2020-11-03 15:44:00
返回