结果:找到"立创开源",相关内容1000条
- 【通知】论坛迁移到开源平台的通知
- 各位尊敬的用户,大家好我们迁移到新的论坛了,希望大家可以到新论坛发帖,我们划分了更多的板块,以便大家按分类发帖交流,也方便在编辑器收到回复通知新论坛地址:https://oshwhub.com/forum入口:
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创开源 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2023-08-08 11:35:00
- 关于立创EDA专业版工程发布到开源平台后,打开工程自动退回到草稿箱的问题
- 关于立创EDA专业版工程发布到开源平台后,打开工程自动退回到草稿箱的问题之前在开源平台发了个工程,审核过了,本来以为没事了,结果过了一个月有人说打不开。我到个人主页看了一眼,发现工程跑到草稿箱去了,当时没觉得什么,就重新发了一遍。后来又有人提到这个问题,打开一看又跑到草稿箱去了。印象中就在那位网友反馈前一个小时左右我刚打开过工程。今天因为某种原因需要打开原理图看看(没有编辑,只是打开看了一眼),然后马上到开源平台看,工程又到草稿箱去了,。。。----------------------------------------------------------------可以看到一小时前还有人评...
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 立创EDA 专业版 oshwhub 开源 bug 发帖人:lxy0423 发帖时间:2023-08-05 22:21:00
- 立创开源硬件平台DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
- 访问https://oshwhub.com/报错DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN,应该是DNS设置出错了,建议检查DNS设置也没说开源平台要和立创EDA一起更新啊(我要签到啊啊啊啊啊啊)(给我的感觉就是这个平台天天出bug,尽管上一次大bug(也是打不开)是去年12月的,504网关超时)
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 立创开源硬件平台 oshwhub 发帖人:500ISE 发帖时间:2023-04-22 01:06:00
- 立创开源项目PCB文件预览不更新怎么办
- 立创EDA画出初版发布开源了后续PCB进行了修改开源项目显示的PCB预览却还是初版点击编辑器打开会看到修改版的PCB如何让开源项目预览的PCB更新到与工程一致
- 所属专栏: 使用教程 标签: 立创EDA;开源广场;硬件; 发帖人:Tokite 发帖时间:2021-10-29 22:32:00
- 立创开源硬件平台无法保存或者发布草稿?
- 新建了一个开源项目但是填写了所以信息之后提示输入内容违规?提示有问题的内容应该在这但是看了一下图片大小在250K左右况且我用一个1K的图片做封面也还是无法通过?怀疑是图片格式问题由PNG换到JPG还是不行。。不知道什么原因请官方人员来打个疑
- 所属专栏: 开源硬件 标签: 立创开源硬件平台 发帖人:Alexcsc 发帖时间:2021-10-09 00:35:00
- 【感谢官方回复】BOM智能配单的问题与反馈
- 以这个项目为例,https://www.oshwhub.com/SakuraNeko/mao-re-min-da-yin-ji这是BOM自动下单的结果。发现的问题都在图里。像这种开源平台,既有原理图又有PCB图,官方总能有办法取得到封装格式大小和阻值电容值。既然做了开源平台,做了立创EDA,就把这些东西联动起来,不要各自为战。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: BOM智能配单 立创商城 立创开源硬件平台 发帖人:木新11 发帖时间:2021-09-25 23:45:00
- 【立创EDA开源推荐】008期|基于航顺HK32F030R8串行Flash烧录器
- 工程名称:串行Flash烧录器工程作者:micespring工程主页链接:https://oshwhub.com/micespring/hk32_serialflashprogrammer开源协议:GPL3.0简介基于航顺HK32F030R8制作的的低成本串行Flash烧录器,可以用来烧录常见的8脚SOP-208封装的串行Flash,也可对Flash进行功能测试。采用核心板+扩展板分离式设计,一方面方便后续更换治具来适配不同封装的FLASH,另一方面也可以把核心板单独作为一个开发板使用。特性核心板+扩展板设计,方便灵活。核心板资源USB转UART电路,TYPE-C物理接口USB接口供电带有5...
- 所属专栏: 开源设计 标签: 立创EDA 开源推荐 HK32 Flash烧录器 发帖人:EDA开源硬件 发帖时间:2021-05-08 11:26:00
- Oh!硬件!——开源硬件平台OSHWHub介绍
- 开源硬件是什么?开源硬件,即OpenSourceHardware,开源硬件协会—OSHWA(OpenSourceHardwareAssociation)这样定义:开源硬件(OSHW)是一个实体创造物的术语:如机器,设备,或者其他的物理事物的术语——它的设计对公众发布,允许任何人制造、修改、分发并使用该硬件设计。简单来说,开源硬件是可以通过公开渠道获得的硬件设计。OSHWHub又是什么?OSHW是开源硬件的英文缩写,而Hub是集合的意思,OSHWHub就是开源硬件集结号。OSHWHub就是将优质的开源硬件工程集合在一起的一个平台,类似于软件托管平台GitHub。立创EDA在免费提供PCB设计软...
- 所属专栏: 开源硬件 标签: 立创EDA 开源硬件 发帖人:EDA开源硬件 发帖时间:2020-09-15 16:36:00
- 开源推荐005期丨LED点阵时钟
- 开源工程名称:LED点阵时钟作者:micespring工程链接:https://oshwhub.com/micespring/led_matrix_clokc✨工程描述:基于51单片机的LED点阵电子时钟。基于STC15W4K系列超高速51单片机。在100*40mm大小的双面板上容纳了所有的元器件。DS3231实时时钟(RTC)芯片,年误差不超过5分钟。点阵分辨率:24*8通过底部的进度条显示秒数。通过重力感应来确定显示方向。micro-usb接口供电。CR1220后备电池,断电不会停止走时。PCB预留DS18B20温度传感器接口和蜂鸣器控制接口,可根据需要自行添加提供源代码。提供外壳3D模...
- 所属专栏: 开源硬件 标签: 立创EDA PCB设计 OSHWHUB 开源硬件 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-12-16 15:30:00
- 立创EDA怎么PCB开窗
- 立创EDA的PCB设计怎么进行开窗!怎么开槽!翻转好像也不能!!!有知道怎么操作的嘛,,还是功能还没完善呢?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA 开窗 发帖人:潇洒的豆十三 发帖时间:2019-04-10 16:00:00
返回