结果:找到"端口",相关内容314条
  • 标准版本地布线端口占用
  • 如题,一直还在用标准版,最近一直提示端口占用无法运行,然而我什么都没有做啊。我怀疑可能端口被代理软件占了,但是我不知道布线脚本的端口到底是哪个,无法手动释放端口,请问能告知一下能怎么解决么?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 标准版本地布线占用 发帖人:Tao2333 发帖时间:2022-06-22 16:54:00
  • 关于原理图与PCB网络关联问题
  • PCB提前画好的焊盘(按照阵列排布的),我一一都标上了网络,为了方便,所以做成了一个模板。但是发现一个问题,PCB上标好的网络,我在原理图里用,导入变更后发现没有连接!原理图如下:PCB如下:只有一种情况才可以实现连接,那就是这个网络在变更到PCB时,网络名称是提NEEDLE_2而不是TEST2
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PCB 原理图 网络标签 网络 发帖人:ENGRoy 发帖时间:2022-02-15 09:43:00
  • Agilent安捷伦N7744A多端口光功率计
  • 主要性能技术指标1µs*小平均时间4个传感器端口扫描和记录应用软件(无测距功能)具有高达65dB的动态范围功率不确定度±2.5%偏振相关性低于±0.01dB高带宽,高达240kHz3dB-截止1250至1650nm波长范围完全符合LXIC类规范KeysightN7744A光功率计具有4个功率探头通道,提供更高的吞吐量和工作效率,以应对当今的制造挑战。这些光功率计专为表征多端口光器件而设计,可为器件连通性、高速测量数据采集和后期处理的快速数据传输提供业界的解决方案。多端口功率计针对所有多端口器件(例如多路复用器、PON分路器、波长选择开关(WSS)和ROADM,以及用于同时多个单端口器件的紧凑...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Agilent安捷伦, N7744A, 多光功率计 发帖人:科瑞仪器 发帖时间:2021-12-14 14:45:00
  • 双端口SRAM中读干扰问题
  • 普通的存储器器件为单端口,也就是数据的输入输出只利用一个端口,设计了两个输入输出端口的就是双端口sram。虽然还具有扩展系列的4端口sram,但双端口sram已经非常不错了。双端口sram经常应用于cpu与其周边控制器等类似需要直接访问存储器或者需要随机访问缓冲器之类的器件之间进行通信的情况。下面专注于代理销售sram芯片,PSRAM等存储芯片供应商介绍关于双端口SRAM中读干扰问题。从存储单元来看,双端口SRAM只是在单端口SRAM的基础上加上了两个存取管(见图1),但要实现两个端口对存储单元的独立读写,还要对新增的端口复制一套单端口SRAM的读写外围电路。然而这样虽然增强了存储器的读写能...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,双SRAM,SRAM芯片 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-23 14:00:00
  • 单端口SRAM与双端口SRAM电路结构
  • SRAM是随机存取存储器的一种。所谓的静态是指这种存储器只要保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持。SRAM不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据,因此SRAM具有较高的性能.宇芯电子专注提供SRAM芯片,国产SRAM,进口SRAM(ISSI、VTI、JSC、)SRAM的速度快但价格相对昂贵,一般用小容量的SRAM作为更高速CPU和较低速DRAM之间的缓存(cache).SRAM也有许多种,如AsyncSRAM(异步SRAM)、SyncSRAM(同步高速SRAM)、PBSRAM(流水式突发SRAM),还有INTEL没有公布细节的CSRAM等。不管是哪种SRAM,其基本的原理大都是通过两个首尾...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 单SRAM,双SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-09 14:52:00
  • 双端口SRAM如何提高系统的整体性能
  • SRAM以其高速、静态的优点广泛应用于各种数字设备中,多被用作不同部件之间的缓冲,尤其在计算机体系架构中扮演着重要的角色,即嵌入到CPU内部的高速缓存(Cache)。计算机的处理速度在高速增长,为了提供足够的数据缓存能力,随着集成电路制造工艺的发展,嵌入式SRAM的存储单元的面积也在以约0.5倍每代的速度减小,在45nm工艺节点嵌入式SRAM的密度已可以达到150Mb/cm2。双端口SRAM(Dual-PortSRAM,DP-SRAM)凭借其两个端口可以同时进行读写的能力在SRAM领域占有重要的一席之地,尤其在多核、实时信号处理系统中有着广泛的应用。由于功耗的限制,片上系统(Systemon...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 双SRAM,SRAM,单SRAM,嵌入式SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-06 16:31:00
  • 如何对端口进行批量编号
  • 如图,立创EDA加上端口后,需要大量的对端口编号.如果一个一个改编号的工作量会非常大,有什么办法可以批量进行编号?感谢!
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 编号的方法 发帖人:圣圣无忧 发帖时间:2018-10-22 21:58:00
  • MP1470
  • EN端口的三极管可以去掉吗
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:H2317 发帖时间:2018-08-24 13:28:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: