结果:找到"精密设备",相关内容401条
  • 地下水监测系统
  • 一、概述地下水资源较地表水资源复杂,因此地下水本身质和量的变化以及引起地下水变化的环境条件和地下水的运移规律不能直接观察,同时,由浇灌导致的地下水超采以及地下水的污染引起的地面沉降是缓变型的,一旦积累到一定程度,就成为不可逆的破坏。因此准确开发保护地下水就必须依靠长期的地下水监测,及时掌握动态变化情况。这就需要建立一套地下水自动监测系统。二、系统建设必要性为了使有限的水资源能够支撑经济社会可持续发展,提高水务管理能力,全面推进节水型社会建设,保证城市供水安全,充分利用现代化迅速发展的自动化信息技术和科学管理措施,整合已有的水利、气象、水文、供水、排水和水环境监测体系,建设地下水实时监控与管理...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 水环境在线监测 发帖人:江苏艺之匠公司 发帖时间:2024-05-15 17:24:00
  • BMA456传感器,j计步器,用于可穿戴和耳戴式设备
  • BMA456数字三轴加速度传感器设计用于可穿戴设备的运动和健身追踪功能。该MEMS传感器采用紧凑的2mmx2mm封装,高度低至0.65mm,便于集成。这些加速度传感器包括一个经过优化的步进计数器,用于直接集成在传感器中的可穿戴设备,无需其他外部微控制器。BoschSensortecBMA456传感器提供16位分辨率,噪声仅为120μg/√Hz,在整个寿命周期内的总偏移仅为20mg。温度系数偏移(TCO)为±0.3mg/K,可确保在所有条件下保持准确的活动跟踪。步进计数器的功耗小于30µA(典型值),可最大限度延长便携式设备的电池寿命。该传感器可用于将可穿戴设备置于睡眠模式(即使在步数计数期间...
  • 所属专栏: 其他新品分享 标签: BMA456,传感器,可穿戴 发帖人:szmjd 发帖时间:2022-06-20 11:08:00
  • MS8311替代AD8605
  • 产品简述MS8311是单通道的轨到轨输入输出单电源供电运放。具有低的失调电压,低的输入电压电流噪声和宽的信号带宽。低失调,低噪,低输入偏置电流和宽的带宽的结合使得MS8311运放适用于各种应用。其优异的性能能够进入滤波器,积分器,光电放大器和高阻抗传感器应用,音频和一些AC应用得益于其宽的带宽和低的失真。工作温度范围在-40°C到125°C。MS8311是SOT23-5封装。主要特点低失调电压:典型65uV,最大300uV低的输入偏置电流:1pA最大单电源:2.7V到5.5V低噪:11.5nV/√Hz高的开环增益:120dB宽带宽:10MHz单位增益稳定MS8311广泛应用在...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 高度运放,低噪 ADC 发帖人:XBW0331 发帖时间:2022-04-11 16:57:00
  • MS8311替代AD8605
  • 产品简述MS8311是单通道的轨到轨输入输出单电源供电运放。具有低的失调电压,低的输入电压电流噪声和宽的信号带宽。低失调,低噪,低输入偏置电流和宽的带宽的结合使得MS8311运放适用于各种应用。其优异的性能能够进入滤波器,积分器,光电放大器和高阻抗传感器应用,音频和一些AC应用得益于其宽的带宽和低的失真。工作温度范围在-40°C到125°C。MS8311是SOT23-5封装。主要特点低失调电压:典型65uV,最大300uV低的输入偏置电流:1pA最大单电源:2.7V到5.5V低噪:11.5nV/√Hz高的开环增益:120dB宽带宽:10MHz单位增益稳定MS8311广泛应用在...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 高度运放,低噪 ADC 发帖人:XBW0331 发帖时间:2022-04-11 16:54:00
  • 强弱光+爆闪三功能LED降压型恒流芯片
  • AP5186三功能LED降压型恒流芯片产品描述AP5186是一款集成三功能的开关降压型LED恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现功能之间的切换:100%全亮→25%暗亮→爆闪。AP5186内部还集成了VDD稳压管,过温保护电路,短路保护电路等,用少量的外围元器件即可提供优良的系统可靠性。AP5186采用SOT23-6封装,固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节因此工作频率可根据用户要求而设定,AP5186通过外接电阻来设定LED的输出电流。特点◆内置温度保护◆输出短路保护◆内置VDD稳压管◆电动车,摩托车灯照明◆高效率:可高达95%◆宽输入电压范围:3.6V~100V◆关断...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 户外照明 防爆灯 发帖人:世微芯片 发帖时间:2022-03-08 10:49:00
  • ​传动界的关键部件,没有它很多精密设备都用不了!
  • 传动界的关键部件,没有它很多精密设备都用不了!在传动界,滚珠丝杆是不可或缺的关键机械部件。它是工具机械和精密机械上最常使用的传动元件,其主要功能是将旋转运动转换成线性运动,由于具有很小的摩擦阻力,滚珠丝杠被广泛应用于各种工业设备和精密仪器。滚珠丝杠是由螺杆、螺母、钢球、预压片、反向器、防尘器组成。它的功能是将旋转运动转化成直线运动,是将轴承从滑动动作变成滚动动作。1898年,人们首次尝试在螺帽与螺杆之间加入钢珠,将传统螺杆的滑动接触转换成滚动接触;以滚动摩擦取代滑动摩擦,将螺帽内的钢珠回转运动转为线性运动,将扭矩转换成轴向反复作用力,以此来改善传统螺杆定位不佳及易损害的情况。滚珠丝杠是由德克...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-04 10:00:00
  • 吉时利6220型直流精密电流源
  • KEITHLEY6220型直流精密电流源型号:6220主要特点及优点源和宿电流范围100fA到100mA1014Ω的输出阻抗确保能够为各种负载提供稳定的电流源65000点的源存储容量能够直接从当前电流源执行全面的测试电流扫描内置RS-232、GPIB、触发链路和数字I/O接口可配置的三轴输出接口,方便带防护功能的应用需求能够仿真早期的220型电流源,对已有应用不需重写程序代码6220型直流电流源和6221型交流/直流电流源系列,是非常易于使用噪声极低的精密微电流源。微电流的产生在许多研发和产品测量应用中是关键的仪器,尤其是在半导体、纳米技术和超导等方面。快速、高精度和内置的控制功能,使得62...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 吉时利 6220型 直流电流源 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-01-06 11:27:00
  • KEITHLEY6221精密交直流电源
  • KEITHLEY6221型交流和直流电流源/精密交直流电源JIANG主要特点及优点:源和宿电流范围100fA到100mAJIANG·10的14次方Ω输出阻抗确保能够为各种负载提供稳定的电流源·65000点的源存储容量能够直接从当前电流源执行全面的测试电流扫描·输入端压降<200μV·内置RS-232、GPIB、触发链路和数字I/O接口·吉时利6221交流和直流电流源可配置的三轴输出接口,方便带防护功能的应用需求·KEITHLEY6221能够仿真早期的220型电流源,对已有应用不需重写程序代码·能够为各种元件和材料的交流特征分析提供2pA到100mA的交流电流源·吉时利6221的10MH...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: KEITHLEY6221交直流电源 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-09-03 19:45:00
  • 精密电位器的作用和部件功能
  •   精密电位器的作用  1、在高频信号下,充任电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是处置EMC问题。  2、匹配电路参数不肯定的时,以0ohm替代,理论调试的时,确认参数,再以细致数值的元件替代。  3、在布线时,假设真实布不过去了,也可以加一个0ohm的电阻(觉得应该是用直插的,不应该是表贴的。  4、测某部分电路的耗电流时,可以去掉0ohm电阻,接上电流表以便测耗电流。  5、电路中没有任何功用,只是在PCB上为了调试便当或兼容设计等缘由。  6、做跳线用,假设某段线路不用,直接补贴该电阻即可。  精密电位器部件功能  1、电阻体  电阻体是精密电位器中提供一定电阻值的电阻部件...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 电位器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-04-26 16:15:00
  • 【技术答疑】松下元器件Panasonic新品留言区
  • 本帖子是关于松下半导体Panasonic技术交流和问答贴,只要您有疑问,留下问题,我们会邀请松下元器件原厂资深FAE参与答复,欢迎大家踊跃参与问题讨论,谢谢。如下是松下产品线专家对个别问题的解答分享,抛砖迎玉!
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 电阻 聚合电容 薄膜电阻 发帖人:路漫漫Peter 发帖时间:2019-04-24 16:02:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: