结果:找到"线绕电阻",相关内容1000条
  • 各位佬,想问下柔性分布式压力传感器要怎么测电阻阻值呀
  • 我的电路图如下,有一个4*4的电阻矩阵,我这里用面包板搭了个demo,利用mega2560的数字IO口列选电阻,然后四路adc一起测电压采样原理如下,电压探针的位置接四路adc,上面四路列选,当选中该列时置低电平,其余列置高电平出现了一个问题,就是我在按压左下红色框框住的压敏电阻时(电阻和压力成反比,压力增大,电阻减小),红色电阻对应的那路adc不变,其他三个蓝色电阻对应的那三路adc测出来的电压变低了,我不是很理解为什么有没有佬可以教教我怎么测这个东西的电阻//测得电压array([[4.99755859,4.99755859,4.99755859,4.99755859],[4.99755...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 矩阵 矩阵 压敏 压力传感器 发帖人:Zhangzr 发帖时间:2024-06-20 22:16:00
  • 松下推出高耐热·高可靠性的贴片电阻ERJH系列(免费领取新品)
  • 近年来,以汽车领域和工业领域为中心,对元器件如何对应高耐热和高可靠性提出了强烈的要求。松下电器针对这些要求,推出可对应严苛热环境的高耐热·高可靠性的贴片电阻ERJH系列!为了让大家更好地了解产品,这里特别准备了样品供大家申请,请务必看到最后哦。详细产品视频,点击链接进行观看:https://www.bilibili.com/video/BV18L411W7fQ?share_source=copy_web产品特点①高耐热性:●最高工作温度从155℃提高到175℃●额定工作温度从70℃提高到105℃(直到105℃,仍能100%保证额定性能)②高可靠性:在-55℃/+175℃的热冲击试验中保证10...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:立创商城小编 发帖时间:2021-07-06 15:04:00
  • 电阻坏了是否可以直接连以及怎么检测
  •   电阻坏了可直接连吗?  电阻坏了不能直接连,电阻是降低电压的,直接连会电阻电路不能正常工作,严重的可能会烧毁电路。  图  电阻坏了如何测出来?  相信大家都知道,一个产品由于种种原因,有好的也有坏的,电阻也不例外。因此,懂得检测电阻的好坏是很重要的一个方面。那么您知道如何检测电阻的好坏呢?下面小编为您介绍:  检测电阻好坏的方法:  一、外观检查  查看标志清晰,保护漆完好,无烧焦,无伤痕,无裂痕,无腐蚀,电阻体与引脚紧密接触等。对于电位器还应检查转轴灵活,松紧适当,手感舒适。有开关的要检查开关动作是否正常等。  二、万用表检测  1、用指针万用表判定电阻的好坏时,要先选择测量档位,再...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-10 14:25:00
  • 线绕电阻的应急代换方法
  •   线绕电阻是固定电阻的一种。线绕电阻器是用电阻丝绕在绝缘骨架上构成的。电阻丝一般采用具有一定电阻率的镍铬、锰铜等合金制成。绝缘骨架是由陶瓷、塑料、涂覆绝缘层的金属等材料制成管形、扁形等各种形状。电阻丝在骨架上根据需要可以绕制一层,也可绕制多层,或采用无感绕法等。绕线电阻主要适用于精密仪表、电讯仪器、电子设备等交直流电路中作分压、降压、分流及负载电阻用。  绕线电阻器的特点  1、电阻丝选用康铜、锰铜、镍铬等合金材料制成,具有很好的稳定性和过负载能力。  2、电阻丝同焊脚引线之间采用压接方式,应用时如负载出现短路现象,可迅速在压接处熔断,保护电路。  3、由于采用工业高频电子陶瓷外壳和矿质材...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-03 11:37:00
  • LCEDA支持阻抗布线吗?
  • 现在设计射频电路,需要阻抗布线。因为LCEDA的库使用起来很方便(实时库存+轻量),可能对于新手很友好,但是一些高级功能可能比较少吧。希望能加入阻抗布线,可以根据嘉立创自己的板参数一键设置,非常方便实用
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 抗布线 发帖人:HexAI 发帖时间:2019-10-11 15:28:00
  • 【技术答疑】松下元器件Panasonic新品留言区
  • 本帖子是关于松下半导体Panasonic技术交流和问答贴,只要您有疑问,留下问题,我们会邀请松下元器件原厂资深FAE参与答复,欢迎大家踊跃参与问题讨论,谢谢。如下是松下产品线专家对个别问题的解答分享,抛砖迎玉!
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 精密 聚合容 薄膜 发帖人:路漫漫Peter 发帖时间:2019-04-24 16:02:00
  • 商城的[千志]电阻怎么样?
  • 感觉[千志]电阻引脚比较细,没有特色。厚声的电阻不错,可惜一些规格缺货后很长时间都没有补充货源。
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: [千志] 发帖人:双双 发帖时间:2017-09-24 22:14:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: