结果:找到"继电器模组",相关内容1000条
- 关于同一信号控制两个继电器顺序接通
- 本人新手,请教各位大大一个问题。同一个信号同时控制并联的两个继电器,需要两个继电器间隔大约1S左右接通。用来切换备用系统,基本无频率要求。
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 继电器 延时 发帖人:TOPLINE 发帖时间:2022-01-12 17:32:00
- 功率继电器接线方式?功率方向继电器的接线方式?
- 功率继电器接线方式 功率继电器的接线方法是怎样的?下面就由小编为大家讲解: 1.按外接线图正确连接无误,特别要注意接到本装置的电压和电流一定要是A、C相,电流互感器接入的同极性端正确。 2.接通电源,“电源”指示灯亮。将钮子开关打到“试验”位置,功率继电器和卸载的“越限”指示灯亮,并输出一个报警信号,经数妙延shi后“动作”指示灯亮,但逆功和卸载输出功率继电器不会动作,说明装置内部逻辑功能正常。其延shi时间分别为逆功率和卸载的延shi,其值可分别通过“逆功率延shi时间”调节电位器(在左下方)和“卸载延shi时间”调节电位器(在右下方)进行调整,顺时针为增大方向。然后,将钮子开关...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 功率继电器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-07-09 16:02:00
- 继电器振荡升压炸电容的原因
- 1、电容两端的电压值超过耐压值 电容具有两个非常重要的参数:电容值和耐压值。电容值衡量的是电容容量的大小;而耐压值衡量的是加在电容两端最高电压的大小。电容正常工作时,加在电容两端的最大电压就是耐压值。从定义中就可以看出,电容两端的电压不能超过电容的耐压值。在设计电路选型电容时,需要为电容的耐压值考虑足够的余量,电容的耐压值一定要大于电路中最大电压的至少30%以上。如5V电路中的电容耐压值至少是10V的。所以,如果电容炸了,首先要查看所选的电容耐压值是不是足够。 2、检查电容是不是极性接反了 电容可以分为极性电容和非极性电容。比如,陶瓷电容是无极性的可以随便焊接;而电解电容是有极性的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 继电器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-07-03 14:08:00
- 固态继电器和中间继电器的区别
- 固态继电器概述 固态继电器(SOLIDSTATERELAYS,以下简写成“SSR”),是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件,它利用电子元件(如开关三极管、双向可控硅等半导体器件)的开关特性,可达到无触点无火花地接通和断开电路的目的,因此又被称为“无触点开关”。固态继电器是一种四端有源器件,其中两个端子为输入控制端,另外两端为输出受控端。它既有放大驱动作用,又有隔离作用,很适合驱动大功率开关式执行机构,较之电磁继电器可靠性更高,且无触点、寿命长、速度快,对外界的干扰也小,已被得到广泛应用。 中间继电器概述 中间继电器用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。它...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 固态继电器 中间继电器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-16 15:49:00
- 继电器模组的作用和优缺点
- 继电器模组的作用 在过去我们做自动化电气控制柜时,PLC控制负载都会加上小型的中间继电器,在现在工业自动化已向集成化方向发展,继而开发出了继电器模组,PLC可以直接控制继电器模组的线圈,继电器模组的角触点再控制负载,好处是继电器模组的体积小,只占了小型中间继电器的1/2体积,触点电流还比小型继电器的大,一般都是10A,12A,16A,30A的,带有压敏电阻,继电器断开时,产生的火花起到灭弧的作用,提高继电器的寿命。 继电器模组上的继电器损坏了更换也很方便,因为跟小型中间继电器一样,都是带底座的,直接可以插拔更换,维护方便,这个继电器模组接线也很方便的,输入输出跟PLC一样是分开方向的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 继电器模组 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-02 13:58:00
- 透传模块赋能物联网时代
- 物联网概念中无线通信模块是连接物联网感知层和网络层的关键环节。其中,蜂窝通信模组的作用是通过广域网承载了端到云平台的数据交互,是用户数据传输的通道,是物联网终端的核心部件之一。端与平台的数据通信通过模组完成,主要有两种方式,AT指令模式和数据透传模式。1.AT指令模式AT指令模式,就是主控制器通过串口向模组发送AT命令,将终端数据(“10”)发送给模组,再通过模组发送给平台。发送AT命令成功会有应答(SNEDOK)。发送完成后,模组通过串口回应主控制器,发送完成;平台发送数据(“01”)给模组,模组通过串口发送给主控制器,实现对端的操作。发送AT命令成功会有应答。2.数据透传模式就是主控制器...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 模组 发帖人:eSIM物联工厂 发帖时间:2020-02-24 14:13:00
- 继电器的几种常见开关类型
- 图片
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 继电器 开关 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2018-01-31 14:12:00
- 宏发继电器这种两对触点方式是为了增加可靠性?
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: 继电器 发帖人:niba 发帖时间:2017-12-01 09:02:00
- 技小新继电器模块教程资料
- 原理图:技小新单路继电器模块_原理图.pdf产品手册:技小新单路5V继电器模块-产品手册.pdf技小新单路12继电器模块-产品手册.pdf产品手册中,有模块的详细BOM表。立创商城购买链接:http://www.szlcsc.com/product/details_142982.html(5V)http://www.szlcsc.com/product/details_142984.html(12V)
- 所属专栏: 模块答疑 标签: 继电器 隔离 发帖人:o技小新o 发帖时间:2017-10-26 08:52:00
- 松下继电器终于到货了!不容易啊!!!
- http://www.szlcsc.com/product/details_60333.html公司一直在用,立创始终没货,昨天刚刚到,感觉价格还行
- 所属专栏: 技术交流 标签: 松下 继电器 发帖人:硬件狼 发帖时间:2017-09-06 13:58:00
返回