结果:找到"编程",相关内容335条
  • YXC可编程振荡器,频点156.25MHz,工作电压3.3V,应用于DCI-BOX主控板
  • DCI-BOX主控板是一个专用于数据通信和集成的高性能计算平台。它可能包含多个处理器核心、高速内存、高速I/O接口和其他专用组件,用于加速数据处理和通信任务。在DCI-BOX主控板中,晶振是其时钟信号源之一,它提供了系统的基本时钟频率。这个基本时钟频率将被分频和/或倍频以产生各种系统时钟,例如处理器时钟、总线时钟、内存时钟等。DCI-BOX主控板中的各个模块之间需要进行数据传输,例如处理器与存储器、外围设备等。晶振提供的时钟信号用于同步数据的传输,确保数据在各个模块之间以正确的速率传递。此外,晶振具有较高的稳定性和精度,能够确保系统的时序和数据传输的准确性,从而提高系统的性能和可靠性。针对客...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,可晶振,可振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振1 发帖时间:2024-06-20 15:25:00
  • 解读!什么是可编程晶振?
  • 什么是石英可编程晶振?可编程晶振实为有源晶振,石英可编程(QMEMS)具有高稳定、高精度等优越性能的石英材料[QUARTZ]和[MEMS]组合而成的造词,以石英为原料进行精微加工(光刻)并可以提供的小型化、高性能的晶体元器件被称为[QMEMS]。 一般来说,可编程晶振就是把你的晶振参数,如频率偏差、工作电压、负载电容、频率等提供给晶振厂家。通过电脑等设备编程,将频点、精度、频差等些参数写入空白芯片。  通常,可编程晶振的出样时间仅为2秒,批量生产周期为1-3天。我们知道,常规的无源晶振或有源晶振,晶圆有库存时,最快生产交期为2-3周,常规交期约为4-6周,特殊期为2-3个月。  因此,在定制...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 可晶振 石英可晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-05-09 17:39:00
  • 编程码
  • 请问有哪位大神知道怎么查看抢答器的编程代码呢?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:泽1599357 发帖时间:2022-04-01 21:24:00
  • Chroma61504可编程交流电源
  • Chroma61504可编程交流电源蒋Chroma61504可编程交流电源,树立了业界高性能AC电源产品的新标准。此产品可提供强大的使用功能,如电网干扰模拟,可编程输出阻抗,的测量功能,合成波形与IEC标准软件。因拥有以上特点使得Chroma61504可编程交流电源适合应用于一般商业产品,电力电子,航空电子设备,军事与IEC标准的开发和运用,并且从实验桌上到大量生产单位皆可适用。Chroma61504可编程交流电源可使用功能STEP/PULSE/LISTMode进行电压瞬间变化,中断或变异的模拟.运用此些功能可搭配软件来法规IEC61000-4-11,IEC61000-4-14及IEC610...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: Chroma 61504 可交流电源 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-12-14 16:15:00
  • Chroma6560可编程交流电源
  • Chroma6560系列可编程交流电源主要特点:蒋*Chroma6560输出功率:6000VA*电压规格:0-150V/0-300V(parallel)、0-300V/0-500V(series)*内建直接数字频率合成(DDS)之波形产生器*可程序化正弦波、方波及箝制正弦波形(ClippedSine)输出*可程序化电压、频率、相位、限电流及失真仿真功能*模拟市电波形失真的能力*内建30组谐波波形数据库*用户可编辑谐波电压波形*用户可编程自动执行的循序输出电压波形*高精密度电压、电流、峰值电流、功率、频率、峰值系数、功率因子、浪涌电流、视在功率(VA)、虚功率(VAR)等量测机能*功率因子校正...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: Chroma 6560可交流电源 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-06-09 21:29:00
  • 呼吸机软件编程
  • 项目内容:1、家用呼吸机2、本产品适用于睡眠呼吸暂停低通气综合征、严重打鼾以及呼吸功能不全患者的治疗2.1家用呼吸机适用人群:2.1.1睡觉打呼噜憋气人群:睡眠呼吸暂停低通气综合征。2.1.2心肺功能不全、呼吸功能障碍患人群:心衰、呼吸衰竭、睡眠呼吸暂停合并呼吸衰竭者,运动神经系统疾病患者等。3、软件功能:呼吸过程平缓程度与漏气量计算、压力采集及计算、管路损失和流量采集与计算、临床信息配置、LCD界面配置、BLDC电机控制、呼吸状态判定、睡眠状态判定、数据储存、输入响应、呼吸机算法等11部分组成。4、提供符合产品质量要求的原程序代码,算法5、3个月的开发周期
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 呼吸机软件 发帖人:liych185 发帖时间:2021-04-19 10:19:00
  • CH554模拟鼠标程序
  • 要求:1、单片机与电脑USB端口连接工作2、单片机开机D1~D6脚处低电平,当检测到高电位时:2.1D1检测到高电平鼠标光标向左上角移动;2.2D2检测到高电平鼠标光标向右上角移动;2.3D3检测到高电平鼠标光标向右下角移动;2.4D4检测到高电平鼠标光标向左下角移动;2.5D1D2同时检测到高电平鼠标光标向上移动;2.6D2D3同时检测到高电平鼠标光标向右移动;2.7D3D4同时检测到高电平鼠标光标向下移动;2.8D4D1同时检测到高电平鼠标光标向左移动;2.9D5检测到高电平,向电脑发送一个鼠标左键信号2.10D6检测到高电平,向电脑发送一个鼠标右键信号2.10D7接鼠标滚轮编码器2.1...
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 单片机 发帖人:jie119 发帖时间:2018-11-12 15:11:00
  • 【码农心得】打不开大于10序号的USB串口的解决方案
  • 现写现学~今天碰到一个问题,跟大家分析一下心得~使用WIN32API打开当COM号大于10的时候,会出现打开错误或失败,一般解决的办法是人工修改USB串口的com的名称让它的com号是单位数(如:COM1~COM9),但这样较麻烦。而且,客户的电脑,在远方,让客户自己修改也不现实吧?!那咋办?解决办法如下:产生这种奇怪现象的原因是:微软预定义的标准设备中含有“COM1”-“COM9”。所以,“COM1”-“COM9”作为文件名传递给函数时操作系统会自动地将之解析为相应的设备。但对于COM10及以上的串口,“COM10”之类的文件名系统只视之为一般意义上的文件,而非串行设备。为了增加对COM1...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: USB串口 码农 发帖人:大白马 发帖时间:2017-09-05 20:03:00
  • 到底应学哪种软件?看看2017年编程语言排行榜
  • IEEESpectrum杂志发布了一年一度的编程语言排行榜,这也是他们发布的第四届编程语言Top榜。据介绍,IEEESpectrum的排序是来自10个重要线上数据源的综合,例如StackOverflow、Twitter、Reddit、IEEEXplore、GitHub、CareerBuilder等等,对48种语言进行排行。与其他排行榜不同的是,IEEESpectrum可以让读者自己选择参数组合时的权重,得到不同的排序结果。考虑到典型的Spectrum读者需求,他们提供了几个预设的权重——如新兴的语言、雇主需求的语言、开源的热门语言等。【点击原文在这里:】跟据Spectrum读者的需求,IEE...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 语言 平台 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-07-21 16:00:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: