结果:找到"网线",相关内容1000条
  • 网线水晶头里的8p2c、8p4c等里面的p和c是什么意思?一般有哪些种类?
  • 水晶头里常见的6p2c、8p2c等,P主要是代表金属(针)脚,C代表的是实际接触多少根线。具体类型包括:6p2c水晶头(6×2)、8p2c水晶头(8×2)、8p4c水晶头(8×4)、8p6c水晶头(8×6)、10p10c水晶头(10×10)、6p4cRJ11水晶头(6×4)、6p6cRJ12水晶头(6×6)、8p8cRJ45水晶头(8×8)、8p8cRJ45水晶头(8×8,自锁)、6p6cMMJ水晶头(6×6)。样式以及对应的插座可以放大下面这张图:一、水晶头的分类水晶头的种类很多,我们这里主要介绍常见的3种:屏蔽式水晶头,RJ45(8x8),单排RJ45水晶头是一种只能沿固定方向插入并自动...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 水晶头 络连接 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2023-11-08 17:16:00
  • 现在装7类网线还合适吗?
  • 随着网速提升速度的加快,在一些重要领域,超五类或是六类以太网线已经无法满足信息传输要求,七类网线正逐步走上舞台。除了网速更快,七类网线的其他特质也逐渐受到重视。以太网线的知识已经介绍太多了,我们这里将以问答的形式,集中解决对于七类网线的疑问。一、7类网线是什么网线?七类网线,它的优势记起来很方便,只需清楚以下几个关键词即可:8芯、屏蔽双绞线、适用万兆以太网、速率可达10Gbps、每一对线都有屏蔽层、对线合并后还有一个屏蔽层。二、现在为什么开始用7类网线了?和七类网线的主力对比,就是超六类网线,两者的区别也非常清晰,一共有三点。【内部结构】超六类和七类网线在一般情况下,传输速率最高都在10Gb...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2023-09-14 16:40:00
  • 如何在PCB背面快速画网格状布线
  • 请问大佬们,PCB背面需要做网格状感应区,如何画出规则的网格布线呢?或者可以在其他比如AI,PS里面画好导出图片,然后导入到EDA里面自动识别出来吗?
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 格 布线 发帖人:雪幕天涯 发帖时间:2023-07-30 13:35:00
  • 为什么画PCB时候SMA封装显示GND没有连接
  • 明明走了线,为什么还是显示我存在未完成连接呢????。当我给顶层和底层铺上地铜时候,这个报错就消失了。然而我用华秋DMF检查时候发现,它显示我GND是开路的?为什么呢?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线络问题 发帖人:邓金银9527 发帖时间:2023-01-08 17:09:00
  • PCB直接画转成网络线
  • EDA在没有画SCH的情况下,只是画了PCB怎么把用L画的走线转成网络连线?能自动生成网络吗?这个问题以前解决了,但是电脑换系统后去下载最新的没有1.9版本呢,也没有为导线自动生成网络选项
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PCB线 发帖人:悠悠购物筐 发帖时间:2022-10-27 10:36:00
  • PCB直接画转成网络线
  • EDA在没有画SCH的情况下,只是画了PCB怎么把用L画的走线转成网络连线?能自动生成网络吗?
  • 所属专栏: Layout布线 标签: PCB线 发帖人:悠悠购物筐 发帖时间:2022-10-24 17:02:00
  • 监控线材与设备应该如何选择
  • 安防监控市场在如今的生活中发展得越来越好了,越来越多的智能安防设备被人们所接受,监控布线的趋势也是在不断的壮大中成长改进着。但是这时候就会出现一些列的问题,需要我们来解决,问题的种类包含了视频监控布线的方方面面,这也是我们积累宝贵经验的一种途径,因此需要引起我们足够的重视,一旦不重视往往会导致更大的事故发生。下面我们就来了解一下关于视频监控布线方面的注意事项。监控线材与设备应该如何选择1、同轴电缆模拟视频监控系统中多采用同轴电缆传输模拟视频信号,线材多采用SYV75-3,SYV75-5的。这两种规格的线材线径不同,传输距离也有所不同,75-3可传输200米左右,75-5可传输500米左右,超...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 监控 线线 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-12 15:51:00
  • 关系网络线显示建议
  • 当我想知道这个Q5元件的一个IO和它连接的元件IO网络,除了选中这个元件外,还要点着元件来移动,才会显示出加亮的网络线,非常不方便,希望能是点中元件/或者单独一个IO后,网络连接线能直接加亮显示,不用再移动元件中才有加亮显示,点中元件加亮显示后,保持加亮显示,除非执行了其他选择,以方便再图中查看查找操作.
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 线 发帖人:邪恶会会 发帖时间:2020-08-22 20:26:00
  • 网络编号问题
  • 这个布线上面的网络编号能不能不显示呢?
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 布线 络编号 发帖人:仙尊大人 发帖时间:2019-06-21 15:22:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: