结果:找到"网络标签复制粘贴",相关内容1000条
- 如何一次性复制粘贴出多个相同的元器件
- 如何一次性复制粘贴出多个相同的元器件,例如LED发光二极管不做原理图的情况下要放220颗。一颗一颗的粘贴吗?
- 所属专栏: 使用教程 标签: 复制 粘贴 发帖人:Xanan 发帖时间:2023-04-03 11:29:00
- 专业版画原理图,同一导线如何用多个网络标签?
- 使用专业版画原理图,同一导线放置2个网络标签,出现以下提示,选择确定后标签无显示,选择放置短接符后倒是可以,就是不习惯。如何实现下面这种?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签 发帖人:rgzdb 发帖时间:2022-12-06 12:08:00
- 立创EDA位号重复
- 立创EDA专业版,如图在复制粘贴时,大部分时间都可以自动递增位号,偶尔出现位号不改变的情况。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 复制粘贴时位号重复 发帖人:erfanyemu 发帖时间:2022-09-13 10:14:00
- EDAPro网络标签复制粘贴时数字自动递增
- EDAPro网络标签复制粘贴时,网络标签中若存在数字,则会自动递增;网络标签在复制粘贴的情况下,大多数是不希望变化的,如果需要变化,自己可以tab修改。看是否修改为复制粘贴不变化,或者加个开关设置。放置标签时得加入判断,判断是复制后的放置,还是普通的放置;或者复制之后,递增的设置都为空。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签复制粘贴 发帖人:专业打酱油 发帖时间:2022-04-21 09:28:00
- (专业版)怎样方便的随意挪动网络标签?
- 举例:在画pcb时,感觉某信号如果在单片机的另一个引脚上会更好。所以,要对原理图的现有的“网络标签”做一下较大的调换/挪移/修改.....。但现在挪起来比较繁琐不清晰容易出错----“网络标签”是可以随意移动,但导线被赋予了网络标签的“名称”属性,必须要全部删除,或者经过相对(相对标准版和AD)麻烦的步骤,才能彻底解决。而且这些导线上的名称属性默认是隐藏的......。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签 发帖人:SXG123 发帖时间:2021-12-10 11:25:00
- 立创eda该网络标签未与任何引脚连接
- 我想问问这个是咋回事呢?网络标签明明已经添加了
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签 发帖人:LUOKK 发帖时间:2021-10-17 16:25:00
- 网络标签的锚点问题
- 网络标签,经过旋转、反转、镜像反转之后,其连接锚点,就跑了,虽然问题不大,但很影响用户体验。感觉是很low的问题。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签 发帖人:dhma 发帖时间:2021-09-18 19:17:00
- 网络标签从P00跳到P01的时候出错
- 画STC单片机的时候,网络标签从P00跳到P01的时候,变成P001,不是P01.
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签 发帖人:PCB小白一个 发帖时间:2020-05-21 15:34:00
- 网络标签问题
- 如果给一个器件端口放置了DO1~DO16,第一次,系统能实现自己递增。然后给另一个器件端口放置DO1~DO16,它就死活只从DO17开始。这个设计不符合日常操作需求,如果不理解建议开发人员看看AD、ALLEGRO怎么做的
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签 发帖人:山里人 发帖时间:2018-07-30 09:25:00
返回