结果:找到"网络,原理图转PCB,",相关内容1000条
  • 原理图不可见网络如何删除
  • 版本:lceda-pro-windows-x64-2.1.36原理图界面DRC检查:2023-11-1320:03:38[信息]:开始设计规则检查。2023-11-1320:03:38[信息]:网络标签GND15没有连接导线或总线。2023-11-1320:03:38[信息]:网络标签RX15没有连接导线或总线。2023-11-1320:03:38[信息]:完成设计规则检查。致命错误:0,错误:0,警告:0,信息:2。原网络名为GNDRX,这里为了区别原有GNDRX网络在DRC点击网络名在属性里改成了GND15RX15网络管理那里没有这两个网络这两个网络在原理图界面不能定位不能显示无法查看到...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 不可见 发帖人:hui223 发帖时间:2023-11-13 20:53:00
  • 关于原理图与PCB网络关联问题
  • PCB提前画好的焊盘(按照阵列排布的),我一一都标上了网络,为了方便,所以做成了一个模板。但是发现一个问题,PCB上标好的网络,我在原理图里用,导入变更后发现没有连接!原理图如下:PCB如下:只有一种情况才可以实现连接,那就是这个网络在变更到PCB时,网络名称是提NEEDLE_2而不是TEST2
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PCB 标签 端口 发帖人:ENGRoy 发帖时间:2022-02-15 09:43:00
  • 专业版客户端公测
  • 专业版客户端什么时候推公测,12月初能不能出正式专业离线客户端
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 发帖人:互联网智造 发帖时间:2021-11-01 08:45:00
  • 专业板和标准版的选择问题
  • 团队最近来了几个新同事,我想让他们直接使用专业版,相对规范,但是存在几个问题:1,不能离线办公,没有客户端2,我自己也不太会使用专业版3,其他同事之前一直使用的是标准版,马上用专业版不太习惯,且目前功能没有标准版强大4,专业版的连个最基本的原理图图纸都很复杂,一直不能很方便的修改属性,有时候自己新建的图纸符号再次引用时也不能修改5,专业版的教程过于简便,不详细,对初学者来说相对困难
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB 发帖人:互联网智造 发帖时间:2021-08-26 20:45:00
  • 原理图设计管理器网络使用时发现的问题
  • 两个元件首尾相连的时候,没有任何反馈,因为没有导线,元件也没有视觉变化,同时视图位置也没有任何移动,必须要点击网络引脚才能看见,很不方便
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 设计 检查 反馈 发帖人:janewayRyu 发帖时间:2020-09-13 15:43:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: