结果:找到"肖特基二极管,整流桥,MDD",相关内容1000条
- 肖特基二极管能替换整流桥吗
- 整流桥通常由四只普通硅二极管组成,然而,随着技术的发展,肖特基二极管因其独特的性能特点,越来越多地被考虑用于替代传统的整流桥。肖特基二极管的基本特性肖特基二极管是一种利用金属与半导体之间的肖特基势垒来实现整流功能的半导体器件。与普通的PN结硅二极管相比,肖特基二极管具有以下几个显著的优点:低正向压降:肖特基二极管的正向压降通常在0.3V到0.5V之间,而普通硅二极管的正向压降约为0.7V。较低的正向压降意味着在相同的正向电流下,肖特基二极管的功耗更低,效率更高。快速开关速度:肖特基二极管的结构不涉及少数载流子的存储,因此它们的反向恢复时间非常短。这使得肖特基二极管特别适用于高频应用。低反向漏...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: 肖特基二极管,整流桥,二极管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-04-28 14:13:00
- 肖特基二极管与整流桥的区别有哪些?
- 肖特基二极管与整流桥在电路应用中很常见,很多工程师在使用时可能没有注意,但是肖特基二极管和整流桥的特性已经决定了他们在电路中的应用。肖特基二极管肖特基二极管是一种特殊类型的半导体二极管,其主要特点如下:结构与工作原理:肖特基二极管由一个金属与N型半导体材料构成,形成一个金属-半导体接触(肖特基势垒)。它允许电流在一个方向上流动,即从金属到半导体(正向偏置)时导通,而在另一个方向上阻止电流流动(反向偏置)。低正向电压降:相比传统PN结二极管,肖特基二极管的正向电压降更低(通常在0.2到0.3伏特之间),这意味着它在导通时的功耗更低。快速开关特性:肖特基二极管的开关速度快,主要用于高频应用中。应...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: 肖特基二极管,整流桥,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-01-19 09:42:00
- MDD开关电源回路中续流二极管(肖特基)注意事项?
- MDD肖特基二极管的主要优缺点有哪些呢?MDD开关电源回路中续流二极管(肖特基)注意事项的原理是什么?一.肖特基二极管的主要优缺点:1.反向恢复时间短反向恢复时间是指二极管由流过正向电流的导通状态切换到不导通状态需要的时间。由于肖特基半导体导通时只有多数载流子,没有少数载流子,所以理论上并没有反向恢复时间,使肖特基二极管成为二极管中速度最快的一类。2.正向稳态导通压降低肖特基二极管正向压降非常小,一般为0.2~0.45V,比快恢复二极管正向压降低很多,所以自身功耗较小。3.肖特基二极管最主要缺点是反向漏电流,其依赖于反向电压和结点温度,漏电流随温度和反向电压的增加而增加。反向漏电流随温度指数...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 肖特基,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-09-18 09:45:00
- MDD整流二极管如何被抑制副边尖峰电压的呢?
- 前沿尖峰与后沿尖峰的区别是什么呢?前沿尖峰的一些抑制的具体是哪几种方法?前沿尖峰的一些抑制方法1.选用软恢复特性的肖特基二极管,或采用在整流管前串联电感的方法比较有效,或在开关管整流管的磁珠。磁芯材料选用对高频振荡呈高阻抗衰减特性的铁氧体材料等。2在二次侧接入RC吸收回路可进一步减小前沿尖峰的幅值,降低二极管恢复过程中的振荡频率。3多个整流二极管并联;适当增大整流二极管的电流容量,可相对减小反向恢复时的关断时间,限制反向短路电流的数值,可抑制电流尖峰和降低导通损耗。4尽量使元件布局走线合理,减小大电流回路的面积,对EMI的抑制也比较有效。后沿尖峰的抑制方法1.选用开关速度快的整流二极管2.选...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 肖特基二极管,整流二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-06-16 10:06:00
- MDD肖特基二极管应该注意哪些?
- MDD肖特基二极管的应用范围是哪些?那在使用应该注意哪些呢?肖特基二极管的使用范围是比较广泛的有大有小,大到汽车、大功率电器等,小到充电器,小功率电器等二极管在使用之前应该做好充足的准备工作测试好二极管的良率和性能的好坏做好之前的准备工作后在正式投入大批量生产,这样可以做到最大可能的减少损失。使用肖特基二极管应该注意如下几点:1.应用电路的实际工作电流应小于肖特基二极管的正向额定电流If,一般不大于额定If的60%。2.应用电路的峰值工作电压应小于肖特基二极管的最高反向击穿电压Vrrm,一般不大于额定电压Vrrm的80%。3.应用电路内的肖特基二极管的实际工作温升应小于肖特基二极管的最高结温...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 肖特基二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-05-31 10:05:00
- MDD肖特基二极管压降在电流以及温度是如何的关系?
- MDD肖特基二极管与导通电流是什么关系呢?与温度有什么关联呢?通常在选择肖特基二极管时,主要会看它的正向导通压降、反向耐压、反向漏电流等。但我们却很少知道它们在不同电流、不同反向电压、不同环境温度下的关系是怎样的,在电路设计中知道这些关系对选择合适的二极管显得极为重要,尤其是在功率电路中。正向导通压降与导通电流的关系在二极管两端加正向偏置电压时,其内部电场区域变窄,可以有较大的正向扩散电流通过PN结。只有当正向电压达到某一数值(这一数值称为“门槛电压”,锗管约为0.2V,硅管约为0.6V)以后,二极管才能真正导通。但二极管的导通压降并不是恒定不变。正向导通压降与导通电流成正比,其浮动压差为0...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 肖特基二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-05-17 09:38:00
- MDD低压降肖特基二极管的优点有哪些?
- MDD低压降肖特基二极管在电子电路应用时起什么作用,有哪些优点?低压降肖特基二极管是一种具有开关频率高和正向压降低优点的二极管,它的反恢复时间可以小到几纳秒,正向导通压降0.4~0.6V左右,而这种二极管的整流电流却可以达到几千安,所以适宜在低电压、大电流的条件下工作。例如:电脑主机电源的输出整流二极管采用的就是低压降肖特基二极管,因为开关电源的频率很高,而整流时如果用普通二极管会造成二极管损耗增大发热,甚至可能完全不能工作,而肖特基二极管的反向恢复时间短,速度快,正向导通压降也小,所以常用来做开关电源整流。肖特基二极管规格书下载:SS34HETHRUSS320HESOD-123HE2012...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 肖特基二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-05-10 09:47:00
- 无法拆下肖特基二极管时,如何测量好坏?
- MDD肖特基二极管在使用中,无法拆下电路插件时,是否有方法检测肖特基二极管的好坏?有两种情况如下: 1、可接通电源测肖特基二极管输出端电压,如不正常或无电压输出即可说明肖特基二极管坏。 2、也可在不带电请况下测出单个肖特基二极管的正反向电阻正反向电阻差别小的这只肖特基二极管就有问题。肖特基二极管规格书下载:MBRF30100TCTITO-220AB230215_看图王.pdf
- 所属专栏: 器件替换 标签: 肖特基二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-04-13 10:00:00
- MDD肖特基二极管不同封装的功能有哪些?
- MDD肖特基二极管封装有哪些?肖特基二极管在电子电路中起到关键的作用,那么,肖特基二极管不同封装有哪些功能呢?肖特基二极管分贴片和插件这两种类别,一种是常见三个脚的肖特基二极管,印字是“例:MBR20100FCT”;第二种是贴片肖特基二极管,贴片肖特基二极管的印字多数是用型号来做印字的。肖特基二极管是属于一种低功耗、超高速、反向恢复时间短的二极管,所以肖特基二极管的用途有很多种,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管,在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管等使用。一般在通信电源、变频器等中比较常见,常用的封装形式有:TO-220AB、ITO-220AB、TO-247...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 肖特基二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-04-13 09:58:00
- SIC肖特基二极管常见的问题有哪些?
- 肖特基二极管在电路使用中会出现哪些问题?应该如何判断?1.硅和锗肖特基二极管有什么区别?硅和锗之间的主要区别在于锗具有电子,但硅没有任何电子。硅和锗都属于元素周期表的同一族(第14族)。因此,它们在外部能级中有四个电子。2.硅和锗有什么区别?硅和锗具有四个价电子,但在给定温度下,锗将具有比硅更多的自由电子和更高的电导率。硅在电子设备中的应用比锗更广泛,因为它可以在更高的温度下使用。3.硅和锗晶体管有什么区别?为了回答您的实际问题,硅和锗晶体管之间存在两个显着差异:锗的熔点低,而锗晶体管对高温的耐受性要小得多。锗结的正向电压降低于硅。4.为什么硅二极管比锗二极管好?锗晶体的结构会在更高的温度下...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 肖特基二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-04-08 10:23:00
返回