结果:找到"自定义图纸",相关内容615条
- 自定义的网络标识符号,从库里拿出来的时候,全局网络名不自动显示
- 第一个网络标签是自己建立的,第二个是系统自带的。我的目的是自己建个3V3网络标签,方便操作。但当把3V3网络标签从库里拿出来,全局网络名不自动显示,还得手动打开,怎么解决。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 自定义网络标识 发帖人:xxzs 发帖时间:2024-03-31 11:28:00
- “药丸形状”及其他形状,无法直接转换成挖槽区域
- 专业版EDA导入的DXF格式文件,“药丸”开孔,无法直接变更为挖槽区域。不知道选择板框层行不行。实在不想重新在EDA里面重新拼图了。怎么办???????
- 所属专栏: PCB设计 标签: 自定义形状 挖槽区域 发帖人:01巡查员 发帖时间:2023-10-13 17:46:00
- 什么时候eda专业版可以支持自定义BOM,导出类似InteractiveBOM
- 1.什么时候eda专业版可以支持自定义BOM导出呢?类似AD那样,有一些BOM模板,然后根据模板导出BOM,有时候BOM是需要一个固定格式的,里面包含一些信息,现在的虽然可以定义导出列,但是还是要手动调整bom2.专业版提供了焊接交互工具,但是必须在软件里面,不像InteractiveBOM那样,导出html,然后用其他设备打开,这样在某些场合更实用,或者可以安装插件,提供一些api自己定义插件也可以,像kicad那样
- 所属专栏: 原理图设计 标签: eda专业版,自定义BOM 发帖人:悠悠三千在 发帖时间:2022-09-27 15:18:00
- 搞个自定义图纸搞得好懵
- 看完教程,还是很懵。总是提示库重名,还是啥啥啥的,删了重建也不行。唉,用了10几年的ad,还是先用着吧。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 自定义图纸 发帖人:工程师小二 发帖时间:2022-09-21 09:41:00
- 专业版图纸如何修改大小
- 通过属性去修改,边框倒是能改了,这些属性的字符就还在原处,原图纸的边框也还在,还相当于把A4这个图纸器件给改了,这到底是什么设计逻辑?而且这里的器件选择还加载不出来?通过图纸预设修改,新建图纸才会应用,难道每次改个图纸大小还要新建个图纸,再把原来的复制过去?修改个图纸大小要这么麻烦?标准版那样不是挺好的?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 图纸大小 发帖人:qyss 发帖时间:2022-07-03 18:12:00
- 机械图纸技术要求大全,好东西一网打尽
- 一般技术要求1.零件去除氧化皮。2.零件加工表面上,不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。3.去除毛刺飞边。热处理要求1.经调质处理,HRC50~55。2.零件进行高频淬火,350~370℃回火,HRC40~45。3.渗碳深度0.3mm。4.进行高温时效处理。公差要求1.未注形状公差应符合GB1184-80的要求。2.未注长度尺寸允许偏差±0.5mm。3.铸件公差带对称于毛坯铸件基本尺寸配置。零件棱角1.未注圆角半径R5。2.未注倒角均为2×45°。3.锐角/尖角/锐边倒钝。装配要求1.各密封件装配前必须浸透油。2.装配滚动轴承允许采用机油加热进行热装,油的温度不得超过100℃。3.齿轮装配...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 机械图纸 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-04-19 17:47:00
- 专业版如何选择图纸符号
- 专业版:V1.5.32运行模式:全在线模式
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 图纸符号 发帖人:Neptune 发帖时间:2022-03-14 13:49:00
- 如何自定义元器件
- 第一次使用EDA,然后看使用手册,只有基础库和元件库可选,如果我要制作一个原理图的模块某个元器件是个小模块PCBA板,我要怎么自定义元器件呢?麻烦高手们指导下,谢谢。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 自定义元器件 发帖人:Asheng 发帖时间:2020-10-09 16:56:00
- 怎么改变不了图纸尺寸了?
- 怎么改变不了图纸尺寸了?原来有个设置按钮,输入新尺寸后点击设置按钮可与改变当前图纸尺寸,现在变成了新增和放置,怎么会这样?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 图纸尺寸 发帖人:小试牛刀 发帖时间:2019-07-30 07:48:00
- 由立创贴片时元件的Comment能不能按自己的写?
- 我们请立创贴片提供BOM时,元件的Comment与你SCH库不一样(如511)但DesignitemID还是立创库的(如0603510Ω(5100)1%)对你加工应该有没有影响?版主JLCSMT有这样例子:这里看Comment似乎没有按照立创Sch库格式填写,但是版主又说:按照上图第1处理解按照立创库Comment格式很重要(理解为不能自己改),再按照上图第2处理解为材料是按照立创“编号”为准的与Comment没什么关系(可以自己定义)。而且由此得到一个副产品:可以用你自己的封装(管脚要与立创的一致),只要你填写立创可贴片表里面的材料“编号”就可以了。这就相当于回答了我前面一个“改元件参数后...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: SCH BOM 自定义参数 SMT 发帖人:southsun 发帖时间:2018-04-01 10:51:00
返回