结果:找到"莱特波特IQ2010蓝牙测试仪",相关内容884条
  • AnritsuMT8870A无线测试仪
  • AnritsuMT8870A无线测试仪产品简介AnritsuMT8870A无线测试仪通用无线测试套件MT8870AAnritsuMT8870A无线测试仪专为智能手机、平板电脑和无线模块大批量生产测试应用而设计支持适合WLAN、蜂窝、蓝牙及其他短距离通信应用小巧底座内包含4个高性能模块支持多个无线标准的同时测量单个许可即可实现所有安装模块的相关功能TRX测试模块MU887000A/MU887001A日本AnritsuMT8870A通用无线测试仪jiang通用无线测试套件MT8870A专为智能手机、平板电脑和无线模块大批量生产测试应用而设计支持适合WLAN、蜂窝、蓝牙及其他短距离通信应用小巧底座...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: Anritsu MT8870A无线 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-02-16 21:52:00
  • 日置IM3533LCR测试仪
  • 日置IM3533LCR测试仪主要特点JIANG●基本精度±0.05%,测量范围广(DC,40Hz~200kHz,5mV~5V,10μA~50mA)。●在例如C-D和ESR这样的混合测量条件下,不间断测试,速度比以往产品快10倍。●内置的低阻抗高精度模式可有效测量低感应或铝电解电容的等效串联电阻。●(测量速度是以往产品3522-50的10倍,大大提高了反复性和稳定性)●专用模式,用于测量变压器线圈比率,互感系数和温度补偿DCR。●频率扫描测试(仅IM3533-01)●除标准0m/1m以外的2m/4m电缆设置。●内置比较器和BIN功能。●2ms的快速测试时间技术参数型号IM3533IM3533-...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 日置IM3533 LCR 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-06-27 21:26:00
  • 莱特波特IQ2010蓝牙测试仪
  • LitePointIQ2010蓝牙测试仪WIFI/GPS/NFC详细信息JIANGIQ2010测试系统支持各种通讯标准如:WiFi802.11a/b/g/n、Bluetooth1.0/2.0/2.1/3.0/4.0、GPS、FMTX/RX、WiMAX802.16d/e与NFC),可用于无线通信产品研发及生产的各个阶段。IQ2010测试系统采用多个硬件模块提供多任务测试功能,让GPS与FM两种无线标准群组可与Wi-Fi、WiMAX、蓝牙与近场通讯(NFC)标准群组进行平行测试。多个向量信号产生器(VSG)能针对FM、GPS、Wi-Fi、蓝牙WiMAX、以及NFC等传输测试作业提供传输讯号。多个...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: IQ2010 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-04-16 22:01:00
  • 罗德与施瓦茨R&SCMW500宽带无线电通信测试仪
  • 简介R&S®CMW500(生产测试用)是一种紧凑型解决方案,能够对现有以及未来的无线设备(从基本移动电话到先进的个人数字助理(PDA))进行快而准确的生产测试。借助多技术平台,用户能够自始自终贯彻精益生产线的理念:单个测量仪器满足所有的射频测试要求。主要特点基本型号:通用RF功率计以及连续波(CW)发生器,带列表模式,方便快速校准无线设备用于发射机验证的矢量信号分析仪(VSA),带多重评估列表模式(MELM),方便快速校准无线设备用于扩展性接收机测试的矢量信号发生器(VSG):用于减少复杂信号的设置时间的ARB模式信号传递(网络仿真),以进行功能性样本测试双端口前端有助于zui大程度...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: CMW500 通信 发帖人:科瑞仪器 发帖时间:2022-02-16 17:47:00
  • ​安立AnritsuMT8852B蓝牙测试仪
  • 安立AnritsuMT8852B蓝牙测试仪MT8852B蓝牙测试仪蒋SMT8852B蓝牙测试仪安立AnritsuMT8852B蓝牙测试装置提供蓝牙测试装置内*功能完整测试设施。后面板插座-插头提供输入和输出给所有的三个音响波道。Anritsu安立MT8852A蓝牙测试装置MT8852A是安立公司推出的蓝牙测试装置。用于移动PC,移动电话和其它便携式设备。MT8852A用来测量蓝牙模块和蓝牙产品的无线电能。MT8852A支持所有的3种信号编解码器的空气介面(u法律,A法则和CVSD)并达到三个SCO音响波道上。MT8852A蓝牙测试仪的功能:·新的声音测试的能力。3和CVSD,U法则和A法则空...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: ​安立Anritsu MT8852B 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-11-29 20:01:00
  • ​安立AnritsuMT8852B蓝牙测试仪
  • 安立AnritsuMT8852B蓝牙测试仪MT8852B蓝牙测试仪蒋SMT8852B蓝牙测试仪安立AnritsuMT8852B蓝牙测试装置提供蓝牙测试装置内*功能完整测试设施。后面板插座-插头提供输入和输出给所有的三个音响波道。Anritsu安立MT8852A蓝牙测试装置MT8852A是安立公司推出的蓝牙测试装置。用于移动PC,移动电话和其它便携式设备。MT8852A用来测量蓝牙模块和蓝牙产品的无线电能。MT8852A支持所有的3种信号编解码器的空气介面(u法律,A法则和CVSD)并达到三个SCO音响波道上。MT8852A蓝牙测试仪的功能:·新的声音测试的能力。3和CVSD,U法则和A法则空...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: ​安立Anritsu MT8852B 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-11-23 16:30:00
  • 安立AnritsuMT8852B蓝牙测试仪
  • 安立AnritsuMT8852B蓝牙测试仪MT8852B蓝牙测试仪蒋SMT8852B蓝牙测试仪安立AnritsuMT8852B蓝牙测试装置提供蓝牙测试装置内*功能完整测试设施。后面板插座-插头提供输入和输出给所有的三个音响波道。Anritsu安立MT8852A蓝牙测试装置MT8852A是安立公司推出的蓝牙测试装置。用于移动PC,移动电话和其它便携式设备。MT8852A用来测量蓝牙模块和蓝牙产品的无线电能。MT8852A支持所有的3种信号编解码器的空气介面(u法律,A法则和CVSD)并达到三个SCO音响波道上。MT8852A蓝牙测试仪的功能:·新的声音测试的能力。3和CVSD,U法则和A法则空...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 安立Anritsu MT8852B 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-09-04 20:17:00
  • 易飞扬200G/400G光模块测试仪有哪些功能?
  • 为满足用户对200G和400G高速光模块产品敏捷功能测试的需求,易飞扬推出了200G和400G两款光模块测试仪,两款产品都支持50GPAM4和25GNRZ调制技术。是一款功能齐全、操作简便的手持式误码仪,GUI界面友好。可以对误码率、误码计数器、时间、状态、模块的电源、速率的选择和PRBS模式提供清晰的监控。ERT误码测试功能误码率是衡量数据在规定时间内数据传输精确性的指标。在数据传输过程中,传输的一般是逻辑电平‘1’或者逻辑电平‘0’的码元。由于数据传输的信道中可能存在未知的噪声,受信道噪声的影响导致光模块接收的信号出现信息判决错误,把带有逻辑‘0’电平的信息判断成逻辑‘1’的信息,而产生...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-07-31 14:45:00
  • 曼彻斯特码的波形图和应用
  • 路过,顺便记录一下,方便以后来论坛看看曼彻斯特编码在通信系统(如以太网和部分光纤)中,是一个很常用的编码。在曼彻斯特编码中,每一位的中间有一跳变,位中间的跳变既作时钟信号,又作数据信号;从低到高跳变表示"0",从高到低跳变表示"1"。还有一种是差分曼彻斯特编码,每位中间的跳变仅提供时钟定时,而用每位开始时有无跳变表示"0"或"1",有跳变为"0",无跳变为"1"。曼彻斯特编码(ManchesterEncoding),也叫做相位编码(PhaseEncode,简写PE),是一个同步时钟编码技术,被物理层使用来编码一个同步位流的时钟和数据。它在以太网媒介系统中的应用属于数据通信中的两种位同步方法里...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 曼彻斯 发帖人:ChessWorld 发帖时间:2017-12-06 10:04:00
  • 串口的波特率最大偏差多少,就失效?
  • “这2个商品是否能互换?““你们卖的IC是否是正品?”“我的产品以前用到的这个IC一直很正常,最近这批功能失效,请帮忙分析。。”立创商城的在线技术客服人员,每天就是这样,都很忙的。。每天都可以接到来自天南地北、五湖四海的用户各色各样的咨询或投诉。最近接触到2个类似的问题,都是由于单片机内部的RC时钟引起的误差而导致的产品失效,比如Uart串口通信(常温不可以通信,温度高才行)、Watchdog看门狗复位失灵等等。考虑到之前,常听到不少网友疑惑类似这样的问题“串口波特率的最大偏差多少,对方就不能接收了或出错了?”其实这个问题,可以简单成这样的数学逻辑,先看下最常见的10位串口的输出时序(1个起...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 串口 率 偏差 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-10-12 18:01:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: