结果:找到"萨姆森",相关内容26条
- 美国ONSEMI安森美FPF2495C负载开关可调节电流限制控制
- FPF2495C先进负载管理开关适用于需要高度集成解决方案的应用。它会通过严格的关断状态电流目标值和高负载电容(<100µF)断开从直流电源轨(<6V)供电的负载。FPF2495C包括一个摆率控制的低阻抗MOSFET开关(典型值为100mΩ),具有集成的模拟特性。摆率控制开启特性可防止涌入电流以及在电源轨上产生过大的电压降。FPF2495C具有过电压保护和高温保护。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安森美 FPF2495C ONSEMI开关 美国安森美 发帖人:捷比信实业 发帖时间:2022-09-27 10:03:00
- CAT24C64WI-GT3串行EEPROM器件
- CAT24C64是一款64-kbCMOS串行EEPROM器件,内部组织为8192个词,每个词8位。它具有32字节页写入缓存,支持标准(100kHz)、快速(400kHz)和快速(1MHz)I2C协议。外部地址引脚使其能够在同一个总线上放置八个CAT24C512器件。应用:DVD播放器、笔记本电脑、打印机、智能手机、电视、电信关键词:通信IC芯片,贴片通信IC,通信集成IC
- 所属专栏: 器件替换 标签: 安森美IC ONSEMI芯片 美国安森美 发帖人:捷比信实业 发帖时间:2022-09-27 09:52:00
- 40%季度销售额增长,宋仕强“卖房创业”谈萨科微成长史
- 260亿美元功率器件市场,宋仕强跨界创业谈萨科微成长史在近日,YoleDéveloppement(Yole)就功率模块封装市场发表了最新的市场分析,Yole功率半导体活动团队首席分析师AnaVillamor博士在文中表示,功率半导体器件市场将从2020年的175亿美元,增长至2026年的260亿美元,年均复合增长率达6.9%。在功率半导体中,MOSFET、IGBT及SiC技术是至关重要的三个领域,汽车、工业电机驱动器和电信将成为分立器件细分市场的主要驱动力,到2026年分立器件细分市场将超过160亿美元。电动汽车、工业电机和家用电器将到2026年,将功率模块市场推向近100亿美元。当前新能源...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 萨科微 萨科微半导体 萨科微发展史 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2021-12-09 09:10:00
- NCV8460ADR2G自保护负载驱动器集中式及分散式车门控制模块方案
- 随着汽车电子的不断发展,使得汽车的操控性、安全性、舒适性大大提高。然而随着汽车电子设备的不断增多,汽车系统设计复杂度也在不断提升。以车门控制系统为例,车窗升降、车门开关、后视镜折叠、水平与上下调节、电加热、转向灯、照地灯、安全灯、控制面板背景灯、按键、高级配置中的后视镜电防眩目等,功能要求越来越多,设计越来越复杂。为应对日趋复杂的汽车车门控制设计,安森美NCV8460ADR2G提供了丰富的器件选型及系统解决方案。
- 所属专栏: 技术交流 标签: NCV8460ADR2G ON安森美 发帖人:Hany 发帖时间:2021-11-24 11:26:00
- 德国萨姆森3730-3型阀门定位器3730-31000000400000000.01
- 德国萨姆森3730-3型阀门定位器3730-31000000400000000.013730-31000000400000009.033730-31000000400000000.033730-30001000400000000.013730-31001000400000009.033730-20001000400000000.013730-31000000400000000.013730-30001000400000000.01德国萨姆森3730-3型阀门定位器说明: 萨姆森Samson总部位于德国法兰克福东部,是一家具有90多年历史的工业阀门制造商。其产品包括气动、电动调节阀、自立式阀...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 萨姆森 发帖人:埃姆依工控 发帖时间:2020-10-24 10:39:00
- 萨科微SLKOR发布Mos管的详细参数应用分析
- 韩国萨科微SLKOR公司为配合品牌的推广和Mos等产品的应用,特发布此信息,很值得收藏哦!1.绝对最大额定值2、电参数
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 萨科微SLKOR、Mos管 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2019-11-11 14:50:00
- 萨科微slkor研发生产的igbt单管
- 萨科微slkor研发生产的igbt单管,型号为SL40T120FL,可以直接替代infineon英飞凌的IKW40N120H3,广泛同于变频器、太阳能光伏、大型电动工具、电焊机等。在合肥阳光、英威腾、汇川等客户已经大量使用,效果非常好!萨科微slkor的cooolmos质量也非常不错!http://www.slkormicro.com/SL40T120FL替代IKW40N120H3变频器,电动工具,焊机SL60T65FL替代FGH60N60SFDTU变频器,电动工具,焊机SL40T65FL替代FGH40N60SFDTU变频器,电动工具,焊机SL25T120FL替代NGTB25N120FLWG...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 萨科微SLKOR、IGBT 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2019-11-05 17:04:00
- 【转】北斗大战GPS中国芯胜算在握!
- 最近“中国芯片”的话题火得很,我们华强北的老板娘二手老板娘们都激动的口溅唾沫脖冒青筋了,就差冲到美国给特朗普脸上挠几道血印子。我们金航标kinghelm公司一直在从事北斗芯片模块天线的研发和销售,我老宋又是华强北著名地摊经济学家,就从北斗和GPS这两套系统的芯片和应用方面,给大家做一下总结汇报吧。>>点此查看金航标产品详情<<SiRF、u-blox、联发科mtk国际技术领先的公司。美国的SiRF公司于1995年成立于美国加州,在发展迅速时年增长到300﹪,GPS芯片的出货量到达全球的70﹪。在2009年被一家英国公司收购后,由于我们国产芯片模块的快速崛起,逐渐淡出了芯...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 金航标 萨科微 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-07-22 16:46:00
- 一起来了解萨姆森阀门定位器安装流程
- 萨姆森阀门定位器是气动阀门里用来调节流量所必备的一个重要附件,一般与气动执行机构配套使用,通过接收控制器或控制系统中4-20mA的相关信号,来控制阀门的开度大小,从而达到精确控制管道介质的各项工艺参数。那么如何对萨姆森阀门定位器进行安装?下面具体对其安装步骤进行概述。用六角头螺栓把支架连接到执行机构的支架上,连接在执行机构的支架上的孔径是6mm,因此得选用适当的螺丝。为了防止螺丝被振动等因素松懈,使用弹簧垫圈或其它方法安装。支架的安装方向根据使用条件不同,一般建议按下图方向,既执行机构配管和阀门定位器配管方向一致的方向安装。把执行机构轴的回转位置对准起始位置,即开度的0%位置。当执行机构是利...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 萨姆森阀门定位器 发帖人:仪器仪表厂家 发帖时间:2019-03-07 14:41:00
- 安森美(ON)MOS管NTMFS5C628NLT1G
- QQ747147381
- 所属专栏: 二手交易 标签: 安森美 ON MOS管 NTMFS5C628NLT1G 发帖人:Q747147381 发帖时间:2018-11-08 23:10:00
返回