结果:找到"萨科微SLKOR、Mos管",相关内容835条
  • 40%季度销售额增长,宋仕强“卖房创业”谈萨科微成长史
  • 260亿美元功率器件市场,宋仕强跨界创业谈萨科微成长史在近日,YoleDéveloppement(Yole)就功率模块封装市场发表了最新的市场分析,Yole功率半导体活动团队首席分析师AnaVillamor博士在文中表示,功率半导体器件市场将从2020年的175亿美元,增长至2026年的260亿美元,年均复合增长率达6.9%。在功率半导体中,MOSFET、IGBT及SiC技术是至关重要的三个领域,汽车、工业电机驱动器和电信将成为分立器件细分市场的主要驱动力,到2026年分立器件细分市场将超过160亿美元。电动汽车、工业电机和家用电器将到2026年,将功率模块市场推向近100亿美元。当前新能源...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 半导体 发展史 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2021-12-09 09:10:00
  • 萨科微半导体SLKOR功率器件产品全面铺开,产品热销国内外
  • 深圳市萨科微半导体有限公司(www.slkormicro.com)近年来的发展是越发迅猛,现已成为功率器件国产替代的知名品牌,为越来越多的客户服务,产品远销国内外。萨科微半导体SLKOR的技术来源于韩国釜山,在总经理宋仕强先生的带领下,“slkor”品牌和产品经过在大中华地区多年的发展,已经实现了从设计IP到晶圆流片和封装测试销售等关键环节的国产化。萨科微SLKOR对品质的严格把控,产品质量得到了国内外客户的广泛认可,国内外产品销量与去年同比实现了翻番。深圳市萨科微半导体有限公司2021年对于半导体行业来说是一场机遇但同时也是危机,由于美对华的制裁,今年半导体行业芯片短缺,一度出现了“芯荒”...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 半导体 MOS 霍尔元件 ESD TVS 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2021-10-16 16:40:00
  • 萨科微SLKOR员工参加高情商沟通培训,提升公司整体实力
  • 人才培养是每个公司应非常重视的,深圳市萨科微半导体有限公司(www.slkormicro.com)同样如此。4月17-18日,萨科微SLKOR总经理宋仕强为骨干员工报名,让他们参加了由睿职商学院卢春水导师主讲的《高情商沟通--当挑战来敲门》公益课,助力员工们成长,该培训课在深圳华强北北方大酒店举办,该培训课有华强北20多家企业销售人员的参与。高情商沟通课程是一套拥有国际版权的授权课程,由美国NLP(神经语言程序学)大学执行长罗伯特迪尔茨授权卢春水导师主讲。罗伯特迪尔茨从小在美国硅谷长大,曾长年担任过苹果、宝马、谷歌、IBM等世界500强公司商业顾问。卢春水导师是国际PTT职业培训师,国际NL...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: SLKOR 高情商 沟通 培训 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2021-04-20 11:11:00
  • SLKOR萨科微SiCMOS和SiCSBD
  • 用途:碳化硅SiC作为第三代半导体材料,是制造高温、高频、大功率半导体器件的理想衬底材料,综合性能较硅材料可提升上千倍。碳化硅材料具有高禁带宽度、高热导率、高击穿场强、高饱和电子漂移速率和高键合能等特点,其器件具有高频、大功率、低损耗、耐高压、耐高温、抗辐射能力强等优势。被誉为固态光源、电力电子、微波射频器件的“核芯”,是光电子和微电子等产业的“新发动机”。SiC碳化硅器件已经在5G移动通信、智能电网、电动汽车、轨道交通、新能源并网、开关电源、工业电机以及家用电器等领域得到应用,并展现出良好的发展前景。特点:萨科微slkor的研发团队来至国内外著名高校,和IR、英飞凌、ROHM等电力电子设计...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SLKOR、SIC MOS、SIC SBD 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2019-12-30 13:51:00
  • 萨科微SLKOR的产品优于同类产品,大量进入国内通用市场
  • 萨科微SLKOR(www.slkormicro.com)在中国市场以销售SiCMOS、IGBT为主打产品,几年来销售量节节攀高,强烈挤压英飞凌infineon、IR、AOS万代等的市场空间。为了进一步发展和巩固市场构建产业生态,萨科微SLKOR品牌的系列电源类通用产品大量进入中国市场,品质过硬,完全替换国外TI、ST、NXP等品牌的同类型产品。萨科微SLKOR再立创商城的产品为了让客户用的放心,slkor选取了的应用于电源管理SL494与某国际知名品牌的TL494做了双盲对比测试,结果是slkor的品质优势非常大。测试的数据和结论如下:目前,slkor的sl494已经大规模应用于创联、京泉华...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SLKOR、通用市场 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2019-11-09 17:13:00
  • 萨科微slkor研发生产的igbt单管
  • 萨科微slkor研发生产的igbt单管,型号为SL40T120FL,可以直接替代infineon英飞凌的IKW40N120H3,广泛同于变频器、太阳能光伏、大型电动工具、电焊机等。在合肥阳光、英威腾、汇川等客户已经大量使用,效果非常好!萨科微slkor的cooolmos质量也非常不错!http://www.slkormicro.com/SL40T120FL替代IKW40N120H3变频器,电动工具,焊机SL60T65FL替代FGH60N60SFDTU变频器,电动工具,焊机SL40T65FL替代FGH40N60SFDTU变频器,电动工具,焊机SL25T120FL替代NGTB25N120FLWG...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SLKOR、IGBT 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2019-11-05 17:04:00
  • 萨科微SLKOR推出扫地机器人电机驱动MOS管
  • 扫地机器人又称自动打扫机,这几年随着人们生活水平的提高,逐步进入千家万户。萨科微SLKOR自主研发的SL17N06D和SL11P06D两颗MOS管,凭借成本低、可靠性强、功耗低、可完全PIN对PIN替换国外同类产品的优势,已经成功打入国内国际市场,现已广泛应用于松下panasonic、东芝Toshiba扫地机器人的案列中。SLKOR萨科微SL17N06D的主要技术参数>>点此查看SL17N06D详情<<萨科微slkor的型号为SL17N06D的MOS管,符合ROHS、低的RDS、额定动dv/dt、快速切换、175工作温度、全额定雪崩。SLKOR萨科微SL11P06D的...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 扫地机器人 MOS 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-11-05 14:55:00
  • 【转】北斗大战GPS中国芯胜算在握!
  • 最近“中国芯片”的话题火得很,我们华强北的老板娘二手老板娘们都激动的口溅唾沫脖冒青筋了,就差冲到美国给特朗普脸上挠几道血印子。我们金航标kinghelm公司一直在从事北斗芯片模块天线的研发和销售,我老宋又是华强北著名地摊经济学家,就从北斗和GPS这两套系统的芯片和应用方面,给大家做一下总结汇报吧。>>点此查看金航标产品详情<<SiRF、u-blox、联发科mtk国际技术领先的公司。美国的SiRF公司于1995年成立于美国加州,在发展迅速时年增长到300﹪,GPS芯片的出货量到达全球的70﹪。在2009年被一家英国公司收购后,由于我们国产芯片模块的快速崛起,逐渐淡出了芯...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 金航标 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-07-22 16:46:00
  • MOS(场效应管)/2N7002
  • 合科泰mos管2N7002,热销中
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: 2N7002 mos 发帖人:合科泰1992 发帖时间:2018-04-17 17:55:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: