结果:找到"蓝桥杯备战练习",相关内容290条
- 蓝牙5.1NRF52833和NRF52840的区别
- Nordic广受欢迎的nRF52产品系列增添了新的一员-nRF52833SoC,这是其广受欢迎,验证通过的nRF52系列的第五个新成员。该芯片能提供多协议解决方案,支持高温性能、测向功能,迅速成为专业照明和其他工业应用的理想选择之一。nRF52833是一款功耗超低的低功耗蓝牙(Bluetooth#174;LowEnergy/BluetoothLE)、Thread、ZigBee和2.4GHz私有无线连接解决方案,包含蓝牙5.1测向功能的无线电,并且可以在-40至105°C温度范围内有效运作。nRF52833采用具有FPU的64MHz32位Arm#174;Cortex#174;-M4处理器,由于...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙5.1 NRF52833 NORDIC Bluetooth 智能家居 穿戴设备 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-11-04 10:22:00
- 基于立创EDA的物联网智能插座
- 基于立创EDA的物联网智能插座(版本一STM32单片机版本):https://oshwhub.com/414048A/li-chuangeda-shu-ji-xun-lian-ying基于立创EDA的物联网智能插座(版本二Arduino版本):https://oshwhub.com/414048A/xun-lian-ying_-jin-jie-ban-li-chuangeda-shu-ji-xun-lian-ying-ban-ben-er立创EDA暑期训练营进阶学习心得体会从我最开始了解到立创EDA还是在大一下期末的时候,那时候还是师兄告诉我的,也是因为我改变了自己的目标和方向,开始将身心投...
- 所属专栏: 开源硬件 标签: 立创EDA暑期训练营进阶学习心得体会 发帖人:率得狠马 发帖时间:2020-08-26 17:28:00
- 蓝桥杯练习(一)数码管和LED的使用
- 蓝桥杯练习(一)数码管和LED的使用做基础练习的时候数码管和LED灯经常使用,想要查看一个采集的数据是否正确,可以通过数码管显示,LCD1602显示,串口显示等等,学习1--2种显示方法是有必要的,LED灯点亮则是基础。蓝桥杯开发板的LED灯电路图,如下图所示。开发板上的LED灯低电平点亮,LED灯的顺序从左往右依次是1-8。数码管编译码,蓝桥杯开发板的数码管是共阳极的。编译码如下图所示如果想要驱动数码管就要同时使用两个74HC573锁存器分别控制段选和位选,如下图所示数码管使用两个74HC573,U7段选(想要显示数据的存储锁存器),U6位选(选择哪一个数码管亮的锁存器),锁存器上面OE引...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 蓝桥杯备战练习 发帖人:Argon 发帖时间:2019-01-30 21:08:00
- STM32的那些事
- 学习STM32已经一个多月了,其实也弄不清楚自己入门没有,觉得还是学的蛮差,但现在也马上要开始进入实战了,哈哈,就是做一些实际的东西。学习32,个人觉得其实最重要的是很多底部寄存器吧,算法什么后期可以再学,但最基础的错过去了就很少会有时间再来补这些东西了,我觉得阅读《STM32F103xxx参考手册》,一定要注意,不需要全部阅读,因为没有时间的。建议选读,但是前几章必读。存储器和总线架构、电源控制、备份寄存器、复位和时钟控制,通用和复用功能I/O,中断和时间等等前几章一定要花时间阅读。,这些我目前掌握的也感觉不好,但学过的人都说很重要,后面章节,讲述的是具体的功能模块设计。如果我们用到哪个模...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 学习 经验 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-12-31 16:04:00
- 如何快速使用立创商城资源【新人请教】?
- 一直使用candence绘制复杂的电路板,最近需要做一些比较小的单片机系统,想要使用altiumdesigner进行画板,在立创商城直接打板贴片回来。不知道用哪个版本的AD软件好?哪里可以下载到立创的集成库?立创的制版流程是什么?小弟先谢谢各位了
- 所属专栏: PCB打样 标签: AD学习 candence 发帖人:金城孤客 发帖时间:2018-05-12 13:44:00
返回