结果:找到"蓝牙SOC,低功耗蓝牙,蓝牙5.2",相关内容715条
- HS6621CG低功耗调试开发资料
- HS6621CG低功耗调试低功耗蓝牙产品HS6621,实际调试结果在5-7个uA左右低功耗外设控制标志位昂瑞微.pdf
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 低功耗蓝牙 BLE 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-12-27 14:57:00
- 超低功耗BLE5.2芯片PHY6222能替代NRF51822、NRF52832
- PHY6222是一款支持BLE5.2功能和IEEE802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bitARM®Cortex™-M0处理器,提供64KretentionSRAM、可选128K-8MFlash、96KBROM以及256bitefuse,支持基于BLE和IEEE802.15.4的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够让客户以最小的BOM成本开发自己的产品。主要特征•具有SWD的ARM®Cortex™-M032位处理器•记忆128KB-8MB系统内闪存/64KBSRAM,全可编程保留睡眠模式:...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙SOC,低功耗蓝牙,蓝牙5.2,NRF51822,NRF52832 发帖人:dnsj052 发帖时间:2022-04-18 17:41:00
- PHY6222蓝牙5.2的SOC芯片可以兼容替代PHY6202和PHY6212
- 大家都很熟悉NORDIC的nRF52832是个非常优秀的作品,而作为替代nRF52832的一款产品,PHY6222也很可以啊PHY6222是一款支持BLE5.2功能和IEEE802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bitARM®Cortex™-M0处理器,提供64KretentionSRAM、可选128K-8MFlash、96KBROM以及256bitefuse,支持基于BLE和IEEE802.15.4的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够让客户以最小的BOM成本开发自己的产品。主要特征•具有...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙SOC,低功耗蓝牙,蓝牙5.2 发帖人:dnsj052 发帖时间:2022-03-29 15:55:00
- nRF52832-CIAA-RNORDIC原装低功耗蓝牙SOC
- 蓝牙是一种无线传输技术,理论上能够在最远100米左右的设备之间进行短距离连线,但实际使用时大约只有10米。其最大特色在于能让轻易携带的移动通讯设备和电脑,在不借助电缆的情况下联网,并传输资料和讯息,目前普遍被应用在智能手机和智慧穿戴设备的连结以及智慧家庭、车用物联网等领域中。新到来的蓝牙5.0不仅可以向下相容旧版本产品,且能带来更高速、更远传输距离的优势。传输距离更快、距离更远蓝牙5.0和前一代蓝牙4.2相比,它的传输距离更远、速度更快。理论上的有效距离是300米,也就是整个家庭或整间办公室里的移动设备都可以稳定连结。而速度最快则是可以达到2Mbps,让反应更快、性能更高的蓝牙设备更有可能被...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 NORDIC NRF 低功耗 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-08-05 17:24:00
- NRF51822替换方案,性能更好!PHY6202蓝牙芯片优越性太好了
- 大家都知道近年来智能穿戴领域市场非常火爆,对于低功耗蓝牙芯片的需求,Dialog、NORDIC、TI在蓝牙芯片在功耗和性能上都有很好的表现,打开了这一块的市场,但价格居高不下,性价比低下,智能穿戴这个领域的成本也成为了各厂家严格把关的一环,这个时候国产蓝牙芯片应运而生!国产蓝牙中,像泰凌微、汉天下等厂家,在价格上很不错,远远甩下了NORDIC等进口蓝牙,但其射频性能优化不好,其MCU也不稳定,可应用性比较差,内核处理能力一般。当然,一分钱一分货超低价格摆在那。性价比超高的,替换NRF51888的方案出来了,就是PHY6202!(敲黑板!划重点!)奉嘉微PHY6202BLE5.0低功耗蓝牙芯片...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NRF51822 NRF52832 蓝牙低功耗 蓝牙芯片 替换 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-03-06 11:29:00
- 解放了!终于整理出简单的nRF52832功能归类!干货全在这了!
- 弄了大半天,终于归类好了,给大家整理的这个信息,大家参考下,方便大家更容易全方位了解低功耗蓝牙芯片nRF52832-QFAA。我汇总了有以下功能,大家可以快速参考:◇2.4GHz射频收发器◇低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm◇支持1Mbps,2Mbps的速率◇RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA◇TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔◇ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器◇在RAM中运行时功耗为30uA/MHz◇在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz◇支持并行多协议◇单线调试接口(SWD)◇带唤醒的NFC-A标签◇支持BLE、ANT、私有...
- 所属专栏: 技术交流 标签: nRF52832 NORDIC BLE5.0 蓝牙5.0 低功耗蓝牙 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-12-18 17:26:00
- NORDICBLE5.0nRF52832Datasheet规格书开发例程开发资料
- 先简要概况下nRF52832-QFAA的性能特点●2.4GHz射频收发器●低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm●支持1Mbps,2Mbps的速率●RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA●TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔●ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器●在RAM中运行时功耗为30uA/MHz●在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz●支持并行多协议●单线调试接口(SWD)●带唤醒的NFC-A标签●支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议●灵活的电源管理●支持电压范围1.7~3.6V●全自动切换LDO和DC/DC稳压模式●720nA@3...
- 所属专栏: 技术交流 标签: nRF52832 低功耗蓝牙 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-10-11 16:05:00
- 一款性价比很高低功耗蓝牙芯片NRF51822-QFAB
- 关于采用NORDICNRF51822系列的朋友们,如果考虑到产品上的成本问题,可以考虑nRF51822-QFAB这款比QFAA和CEAA要便宜稍微一点点,QFAB也是是一款多协议蓝牙低功耗/2.4GHz专用RF的单芯片解决方案,广泛用于包括PC周边、上网电视遥控器、运动/健身/保健传感器、玩具以及自动化等应用。IC功能包括:128KB,80K蓝牙协议,48K运行应用代码数字和混合信号周边,包括SPI、2-wire、ADC以及正交解码器;16PPI通道;撘配片上LDO时电源范围为1.8-3.6V,LDO旁路模式为1.75-1.95V;片上下拉DC/DC转换器用于3V电池(例如,纽扣电池);片上...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 超低功耗 蓝牙 NRF51822 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2019-04-11 11:51:00
- 专用RF的单芯片解决方案
- 低功耗蓝牙芯片NRF51822-QFAB128KB内存NordicSemiconductornRF51822是一款多协议蓝牙低功耗/2.4GHz专用RF的单芯片解决方案,广泛用于包括PC周边、上网电视遥控器、运动/健身/保健传感器、玩具以及自动化等应用。IC功能包括:256kB片上闪存和16kBRAM;数字和混合信号周边,包括SPI、2-wire、ADC以及正交解码器;16PPI通道;撘配片上LDO时电源范围为1.8-3.6V,LDO旁路模式为1.75-1.95V;片上下拉DC/DC转换器用于3V电池(例如,纽扣电池);片上+/-250ppm32kHZRC振荡器,在蓝牙低功耗应用,不需外部3...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 低功耗 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2018-06-14 13:39:00
- 低功耗nRF52832或将主导蓝牙市场?
- nRF51822系列的2.4GHzRF收发器设计工作在全球开放的ISM频段:2.4-2.4835GHz无线调制模式、配置包结构使无线收发器,还有其它的2.4GHz协议共同使用。nRF51822的主要特点2.4GHz无线收发器低功耗模式下灵敏度:-93dBm数据传输速率:250kbps,1Mbps,2MbpsTXPower-20to+4dBmin4dBsteps省电模式下发射功率:-30dBm峰值电流,接收时:13mA,发射时(0dBm):10.5mARSSI(分辨率:1dB)#接收信号的强度指示ARM?Cortex?-M032bitprocessor275μA/MHzrunningfromf...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 52832 低功耗 蓝牙 发帖人:dnsj052 发帖时间:2017-12-01 14:47:00
返回