结果:找到"蓝牙aoa",相关内容176条
  • 2022年疫情常态下适合蓝牙aoa室内智能仓储的广泛应用案例分享2022-05-2209:29·蓝...
  • 2022年疫情常态下适合蓝牙aoa室内智能仓储的广泛应用案例分享2022-05-2209:29·蓝牙AOA定位岳毅恒2022年疫情斗争常态化的条件下,适合蓝牙aoa室内精准定位的应用场景思考:智能仓储的广泛应用案例分享核芯物联岳毅恒深圳核芯物联科技有限公司战略合作拓展总监上海人民全力抗击新冠疫情,在全域静态接近2个月的努力下,已经快要迎来胜利的曙光,虽然人员流动暂时未能全面恢复,但是物流的恢复已经日渐明显,最近一家速运公司已经完成了我们第一单上海到深圳的快递,正式宣告我们作为个人,和外界的双向物流通道也已经打通,抗击疫情胜利的大趋势日渐向好!借着向好的趋势,我们一起探讨一下2022年疫情斗争...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: aoa 发帖人:核芯物联岳毅恒 发帖时间:2022-05-22 21:00:00
  • PHY6222蓝牙5.2的SOC芯片可以兼容替代PHY6202和PHY6212
  • 大家都很熟悉NORDIC的nRF52832是个非常优秀的作品,而作为替代nRF52832的一款产品,PHY6222也很可以啊PHY6222是一款支持BLE5.2功能和IEEE802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bitARM®Cortex™-M0处理器,提供64KretentionSRAM、可选128K-8MFlash、96KBROM以及256bitefuse,支持基于BLE和IEEE802.15.4的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够让客户以最小的BOM成本开发自己的产品。主要特征•具有...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SOC,低功耗5.2 发帖人:dnsj052 发帖时间:2022-03-29 15:55:00
  • 全网最全面最开放的蓝牙AOA高精度定位行业生态解决方案配套产品及商用案例真实视频合集分享来自深圳核...
  • 截至2022.2.1全网最全面最开放的蓝牙AOA高精度定位行业生态解决方案配套产品及商用案例真实视频合集分享来自深圳核芯物联科技原创核芯物联岳毅恒国产蓝牙AOA高精度定位国内开放融合的蓝牙AOA高精度精准融合定位解决方案最全面完善生态伙伴列表更新中2021.11.189大商业场景实际案例分享--追寻蓝牙AOA的星辰大海突进商业市场深圳核芯物联国产蓝牙aoa基站的商业案例进行曲20211113核芯物联蓝牙AOA生态合作解决方案104上海仁微-智慧养老核芯物联蓝牙AOA生态合作解决方案103上海仁微-医疗物联网核芯物联蓝牙AOA生态合作解决方案102济南恒达新-智慧能源核芯物联蓝牙AOA生态合作...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: aoa 生态合作 核芯物联 发帖人:核芯物联岳毅恒 发帖时间:2022-02-01 11:43:00
  • 2021启动定位生态赋能打造蓝牙AOA城市展厅
  • 2020年深圳核芯物联的生态合作伙伴已经在全国展开布局,已经覆盖的城市呈现星火燎原之势,请参见:2021年深圳核芯物联将在2020年生态合作伙伴覆盖的城市基础上,启动国产蓝牙AOA定位生态赋能行动,在全国333地级市免费帮助生态伙伴搭建蓝牙AOA定位展厅:如果您公司是软件开发商?有物联网软件平台如果您公司是解决方案商?做定位的解决方案如果您公司是系统集成商?有行业的项目机会如果您开放公司的展厅?面积至少50平方,层高至少3米以上,有CAD图纸如果您公司有可供培训的会议室?可以容纳20人以上,有大屏供展示如果您公司位置在城市的中心区域?交通枢纽CBD商圈科技园区,方便抵达如果您公司有熟练的技术...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: aoa 深圳核芯物联 岳毅恒 发帖人:核芯物联岳毅恒 发帖时间:2021-02-16 12:59:00
  • 低功耗蓝牙芯片NRF51822-QFAB与不同后缀型号区别
  • nrf51822-qfab-t-rBA0wvNQ-YjyK1ypJq_看图王.pdfnRF51822是功能强大、高灵活性的多协议SoC,非常适用于Bluetooth低功耗和2.4GHz超低功耗无线应用。nRF51822基于配备256kBflash+16kBRAM的32位ARMCortexM0CPU而构建。嵌入式2.4GHz收发器支持蓝牙低功耗及2.4GHz操作,其中2.4GHz模式与NordicSemiconductor的nRF24L系列产品无线兼容。nRF51822还具备丰富的模拟和数字周边产品,可以在无需CPU参与的情况下通过可编程周边产品互联(PPI)系统进行互动。灵活的31引脚GPI...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-12-12 15:08:00
  • nRF52832-CIAA-RNORDIC原装低功耗蓝牙SOC
  • 蓝牙是一种无线传输技术,理论上能够在最远100米左右的设备之间进行短距离连线,但实际使用时大约只有10米。其最大特色在于能让轻易携带的移动通讯设备和电脑,在不借助电缆的情况下联网,并传输资料和讯息,目前普遍被应用在智能手机和智慧穿戴设备的连结以及智慧家庭、车用物联网等领域中。新到来的蓝牙5.0不仅可以向下相容旧版本产品,且能带来更高速、更远传输距离的优势。传输距离更快、距离更远蓝牙5.0和前一代蓝牙4.2相比,它的传输距离更远、速度更快。理论上的有效距离是300米,也就是整个家庭或整间办公室里的移动设备都可以稳定连结。而速度最快则是可以达到2Mbps,让反应更快、性能更高的蓝牙设备更有可能被...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-12-12 14:32:00
  • PHY6202PCB原理图技术参考资料
  • 智能穿戴领域日新月异,从以前智能手环用的进口NORDIC、TI、Dialog方案都替换成BK、汉天下,泰凌微等等,不过目前来看手表的市场,还是给NRF52832/52840占领居高的位置。今天小编主要是给大家说一款低功耗蓝牙4.0,5.0的芯片方案,不仅性能各方面超越其他国产品牌,也能替代目前市场最火的NORDIC方案先给大家介绍下蓝牙4.0的这款奉加微PHY6202这是一款具有高灵活性的超低功耗芯片。同时支持低功耗蓝牙、蓝牙4.0、ZigBee、谷歌Thread、Mist等多种通信协议,面向智能终端周边设备、智能语音、智能家居、智能制造、智能交通等应用。内部使用一颗32位ARM®Corte...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-14 17:22:00
  • PHY6212是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片
  • 这是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片,搭载32位ARM®Cortex™-M0CPU,配备138KSRAM/RetentionSRAM,具有超低功耗、高性能和无线多模的特点,支持安全性、应用和无线更新的BLE功能。同时,其串行外围设备IO和集成应用程序IP也将为客户带来低成本的优势支持SIG-MESH多种特性Friend节点LowPower节点Proxy节点Relay节点两款芯片的应用领域除了今天聊的智能手表以外,更多可参考:蓝牙室内导航,智能家居,智能楼宇,医疗健康,运动健身,智能工业,零售支付,信息安全,数据传输,远程控制,个人外设及物联网(IOT)PHY6212_BLE_SoC_Dat...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-14 17:05:00
  • IN612L具有多模协同2.4G无线协议栈,支持2.4G私有协议栈以及蓝牙5.0全协议栈的SOC芯片
  • IN612L是Inplay公司的SWIFTRADIOTMSOC产品系列之一,具有多模协同2.4G无线协议栈,支持2.4G私有协议栈以及蓝牙5.0全协议栈的SOC芯片;如2mbps高数据速率模式,125kbps/500kbps编码物理速率支持,以及扩展的广告功能。用户定义的SDR协议栈(2.4G协议栈)及其内置的Bluetooth5协议栈可以同时运行,因此可以很好地解决和优化许多复杂的网络应用。该芯片内置32bitARMCortex-M4FCPU支持浮点运算;内部包含256KROM,512KFlash以及64KBSRAM,SRAM可以用作复杂算法和应用的用户数据空间.该芯片内部增加数字加速引擎...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-14 16:47:00
  • 超低功耗无线应用方案
  • nRF52832及nRF52840片上系统功能概述nRF52832片上系统具有超低功耗及极高的设计灵活性,可以支持多种无线通信协议,功能十分强大。非常适合蓝牙低功耗,ANT及2.4GHz超低功耗无线应用。nRF52832片上系统内嵌32位ARMCortex-M4FCPU,具有512kBflash及64kBRAM。片上集成的2.4GHz无线收发器支持蓝牙低功耗(BLE),ANT及2.4GHz私有协议栈。同时无线通信与nRF51系列,nRF24L及nRF24AP产品系列兼容。nRF52832硬件上支持最新推出的蓝牙5.0协议规范(相比于蓝牙4.0具有更高的无线数据传输速率,更大的传输距离等特点)...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2018-06-14 13:33:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: