结果:找到"蓝牙芯片,SYD8811,nR*52832",相关内容1000条
  • N8900蓝牙音乐芯片在跑步机的应用
  • 电动跑步机是健身房及家庭较高档的器材,它通过电机带动跑带使人以不同的速度被动地跑步或走动。目前市场上的跑步机都添加了蓝牙MP3音频播放功能,能够与手机蓝牙连接播放动感的节拍音乐,配合跑步燃烧脂肪!广州市九芯电子科技有限公司推出的N8900-SOP24芯片,是一个提供多功能合一体的蓝牙解码芯片,完美的集成了MP3、WAV的硬解码芯片!不需要繁琐的底层操作,音质优美,使用方便,稳定可靠。它片也是深度定制的产品,专为自定义语音播放领域开发的低成本解决方案,可以根据不同的功能需要选择对应的型号,是一款精简版的也是性价比非常高的蓝牙MP3芯片。在跑步机置入N8900,就可以实现高品质立体声音频的无线接...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 音乐 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-07-04 15:14:00
  • NRF51822蓝牙芯片该如何选型/详细分类解说
  • 总结了最近nRF51822的芯片使用笔记,今天就着重给大家说说NRF51822蓝牙芯片的使用选型分类对比,其实NRF51822出来也挺长时间了,相信很多工程朋友们对它都不陌生,甚至是非常熟悉。但是因为小编最近才重点去了解NORDIC蓝牙低功耗的芯片,所以现在也借着机会浅谈下个人对NRF51822芯片的使用选型。nRF51822是一个功能强大、高度灵活的多协议SoC,非常适合蓝牙智能(也称为蓝牙低能耗)和2.4GHz超低功耗无线应用程序。nRF51822是围绕一个32位ARMCortexMOCPU构建的,具有256kB/128kB闪存+32kB/16kBRAM。嵌入式2.4GHz收发机支持蓝牙...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-08-22 10:35:00
  • NRF51822-QFAC蓝牙4.0芯片
  • 制造商零件编号:NRF51822-QFAC描述:(HST)ICRFTXRX+MCUBLUETOOTH48VFQFN对无铅要求的达标情况/对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况:无铅/符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求湿气敏感性等级(MSL):2(1年)详细描述:ICRFTxRx+MCUBluetooth,GeneralISM>1GHzBluetoothv4.02.4GHz48-VFQFNExposedPad类别:射频/IF和RFIDRF收发器IC制造商:NordicSemiconductorASA系列:-包装:带卷(TR)零件状态:在售类型:TxRx+MCU射频系列/标准:...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 4.0 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-08-01 10:12:00
  • LED灯带灯条控制器专用低成本蓝牙芯片MS1656
  • 规格书下载:DS-MS1656_v1.0.pdfMS1656是单模超低功耗蓝牙芯片,射频采用2.4GHzISM频段的频率,2MHz信道间隔,符合蓝牙规范。MS1656使用高性能的ARM®Cortex®-M0+为内核的32位微控制器,最高工作频率可达24MHz,内置高速存储器,丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。MS1656产品系列工作电压为2.4V~3.6V,工作温度范围包含-40℃~+85℃常规型。具有低电压、低功耗、低待机电流、快速唤醒等特点。MS1656产品提供QFN20封装形式,提供低成本解决方案,适合于多种应用场合:Beacon电机驱动和应用控制充电器、温控器、记录仪...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 低成本 MS1656 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-07-27 09:35:00
  • 国产低成本低功耗蓝牙SoC芯片MS1793S
  • 规格书下载:DS-MS1793S_v1.2.pdfMS1793S是单模超低功耗蓝牙SoC芯片,射频采用2.4GHzISM频段的频率,2MHz信道间隔,符合蓝牙规范。MS1793S使用高性能的ARMM0为内核的32位单片机,最高工作频率可达48MHz,内置高速SRAM存储器,丰富的增强型I/O端口和外设连接到AHB和APB总线。MS1793S工作电压为2.0V~3.6V,工作温度范围包含-40℃~+85℃常规型。多种省电工作模式适合低功耗应用的要求。MS1793S产品提供TSSOP24封装形式,提供低成本低功耗解决方案,适合于多种应用场合:●Beacon●LED灯控●工业应用:工业遥控、遥测●...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SoC MS1793S 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-04-23 14:45:00
  • NRF51822替换方案,性能更好!PHY6202蓝牙芯片优越性太好了
  • 大家都知道近年来智能穿戴领域市场非常火爆,对于低功耗蓝牙芯片的需求,Dialog、NORDIC、TI在蓝牙芯片在功耗和性能上都有很好的表现,打开了这一块的市场,但价格居高不下,性价比低下,智能穿戴这个领域的成本也成为了各厂家严格把关的一环,这个时候国产蓝牙芯片应运而生!国产蓝牙中,像泰凌微、汉天下等厂家,在价格上很不错,远远甩下了NORDIC等进口蓝牙,但其射频性能优化不好,其MCU也不稳定,可应用性比较差,内核处理能力一般。当然,一分钱一分货超低价格摆在那。性价比超高的,替换NRF51888的方案出来了,就是PHY6202!(敲黑板!划重点!)奉嘉微PHY6202BLE5.0低功耗蓝牙芯片...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NRF51822 NRF52832 低功耗 替换 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-03-06 11:29:00
  • [开源]可能是功能最全面的MP3蓝牙BLE双模音频芯片模块测试板
  • 蓝牙模块,顾名思义就是实现蓝牙功能的半成品模块产品。主要由蓝牙芯片和外围元器件组成,从而形成一个可以直接供用户使用的产品。但是目前市场上的产品参差不齐,往往成本上面都偏高,一个模块动辄20,少则10.往往成本高的产品,在性能和配置上面,确实做的都很好,也很极致,贵也有贵的道理:1、比如硬件上增加:屏蔽罩、更多的esd器件、使用更高级的PCB板材和工艺等等2、投入更多的人力成本去研发,以及细节上做到极致。如:(1)、超高的波特率传输。(2)、超大数据流实时传输。串口传输不分包,直接大数据流发送即可(3)、超强的资源,主从一体,实时切换3、高大上的产品包装,以及温馨可爱的售前、售后客服、耐心的技...
  • 所属专栏: 开源设计 标签: 模块 音频数传 发帖人:清月电子 发帖时间:2019-06-08 17:48:00
  • 蓝牙芯片SYD8811Pintopin兼容国产nR*52832(不用改板子)
  • SYD8811是盛芯微科技推出的第三代高性价比蓝牙超低功耗BLE4.2SOC(RX2.8mA@-94dBm灵敏度,TX4.8mA@0dBm输出功率,MCU50uA/MHz),集成了高性能射频收发机、64MHzARMCortex-M0处理器、512kBflash存储器、32kBSRAM,以及丰富的数字接口。此外,SYD8811片上集成了Balun无需阻抗匹配网络,无需外挂晶振负载电容,最大限度地节省BOM成本。此外,片上还集成了高效率DCDC降压转换器以实现超低功耗,适合用于高性价比可穿戴、智能家居、智能遥控器、透传等低功耗应用。接收灵敏度-94dBm,发射功率最大4dBm,优异的抗干扰性能。...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: SYD8811nR*52832 发帖人:IC小妹 发帖时间:2019-05-15 17:17:00
  • TI蓝牙芯片CC2540介绍
  • CC2540集成了2.4GHz射频收发器,是一款完全兼容8051内核的无线射频单片机,它与蓝牙低功耗协议栈共同构成高性价比、低功耗的片上系统(SOC)解决方案,非常适合蓝牙低功耗应用。它有3个不同的存储器访问总线:1.特殊功能寄存器(SFR)2.数据(DATA)3.代码/外部数据(CODE/XDATA)CC2540单片机使用单周期访问SFR、DATA和主SRAM。当CC2540处于空闲模式时,可以进入深度睡眠状态,在深度睡眠状态,功耗非常低,外部中断可以将CC2540从深度睡眠状态唤醒。位于系统核心存储器交叉开关使用SFR总线包括CPU、DMA控制器与物理层存储器和所有的外接设备连接起来。C...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: TI CC2540 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-02-06 10:06:00
  • 低功耗nRF52832或将主导蓝牙市场?
  • nRF51822系列的2.4GHzRF收发器设计工作在全球开放的ISM频段:2.4-2.4835GHz无线调制模式、配置包结构使无线收发器,还有其它的2.4GHz协议共同使用。nRF51822的主要特点2.4GHz无线收发器低功耗模式下灵敏度:-93dBm数据传输速率:250kbps,1Mbps,2MbpsTXPower-20to+4dBmin4dBsteps省电模式下发射功率:-30dBm峰值电流,接收时:13mA,发射时(0dBm):10.5mARSSI(分辨率:1dB)#接收信号的强度指示ARM?Cortex?-M032bitprocessor275μA/MHzrunningfromf...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 52832 低功耗 发帖人:dnsj052 发帖时间:2017-12-01 14:47:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: